製造にロボットアームを採用し、生産を拡張して収益を倍増させる
デンマークの短期生産会社である Stantræk 社にとって、自動化は成長を意味します。柔軟性の高い展開が可能な 2 台のロボットアームにより、人件費を大きく増やすことなく、生産を拡大し、売上高を約 2 倍にすることができました。
課題:
Stantræk 社は、低賃金要件を持つ東欧諸国とのきつい競争に直面しており、仕事の入札に支障をきたしていました。それを切り抜ける唯一の方法は、生産に従業員を増やすことなく、成長することでした。
ビデオ — UR5ロボット、Stantræk(デンマーク)
ソリューション:
Stantræk 社は、ユニバーサルロボットの 2 台の UR5 に投資しました。そして、これらは、直ぐに収益の向上に貢献しました。2008 年から 2013 年にかけて、売上高は、400 万ドルから 700 万ドルに約 2 倍に増えましたが、従業員は 21 人から 28 人に増えただけでした。それらは、すべて自動化によるものでした。
例えば、1 台の UR5 ロボットは、機械コンポーネントの生産に使用されています。つまり、最初に打ち抜き機に配置し、その後、箱に移します。経験豊富な作業者は、1 時間当たり 400 個を箱に入れることができます。そして、一方、ロボットアームは、同じ時間で 300 個を処理できるだけですが、それでもロボットの方が優位です。なぜなら、ロボットは、給料、休憩や有給休暇を必要としないからです。そして、ロボットは、Stantræk 社の従業員により上手く受け入れられました。
事実、簡単にプログラミングできるロボットアームは、革新的な従業員にとって非常に魅力的であることが分かりました。生産ラインで働く Poul Lave は、次のように述べています。
「私は、ロボットアームを掴んで、希望する動きを教えることができるティーチ機能を使っており、各アイテムの生産に 3 秒を節約する方法を発見しました。これにより、ロボット動作を微調整し、UR5 をよりスムーズに動かすことができます。これまで、ロボットは、1 分間に約 4 個を処理することができましたが、現在、1 分間に 6 個を処理することができます。」
Poul Lave の努力の結果、現在、UR5 は、これまでの 4 倍の速さで、箱のすべての内容を処理することができます。
- 12か月
- プログラミングが容易
- 柔軟性のある導入
- 迅速は資本回収
- マシンテンディング
今日すぐにでも使い始める
コスト効率が良く、安全で柔軟性が高い協働ロボットすなわちコボットは中小企業であっても今だかつてないほど簡単に自動化を実現します。