10人規模の会社で夜間シフトを実現
ドイツのThiele 社は、小型シリーズの生産の拡張を望んでいましたが、通常の自動化ソリューションは高すぎて、複雑すぎることに気づきました。ユニバーサルロボットの軽量ロボットアームにより、同社は、無人夜間シフトを実行し、生産効率を著しく向上させることができました。
課題:
現在まで、自動化は小企業では考えることができませでした。利用可能なロボットは、高価すぎ、複雑すぎ、そして、生産への統合は困難でした。
バイエルンに拠点を置く、従業員 10 名の製造会社である Thiele 社もこの選択肢を共有していました。しかし、更なる作業者を雇用することなく、その生産を拡大する課題に直面しており、自動化が唯一の解決策であると思われました。
適切であるために、ソリューションは、手頃な価格で、極めて操作しやすく、そして、Thiele 社はマシン間で素早く移動する必要があるので、移動性が高い必要がありました。
ビデオ — UR5ロボット、Thiele(スウェーデン)
ソリューション:
Thiele 社は、ユニバーサルロボットのカスタマイズされたソリューションを利用することを意思決定しました。つまり、特殊キャッチャーと直観的なグラフィカルユーザーインターフェイスを装備する 18 kg のロボットアームにより、全従業員はそれを簡単に操作することができます。同様のソリューションの 3 分の 1 の費用のロボットは、小企業でも利用することができます。
現在、ロボットは、全く人の介在を必要としない夜間の小型シリーズのフライス加工に関連する全作業を処理しています。それは、両ゲートを開き、原材料を供給し、マシン内に固定し、フライス加工後にそれを取り外して、横に置きます。これにより、従業員を単純な手作業から解放し、より挑戦的な作業を行うために手を開けることができます。
ロボットによるソリューションは、わずか 4 週間で開発・統合され、その投資は、たった 7~10 カ月で回収されました。Thiele 社は、現在、更なる拡張を計画しています。
- 8〜10か月
- プログラミングが容易
- 柔軟性のある導入
- セットアップが早い
- CNC
- マシンテンディング
今日すぐにでも使い始める
コスト効率が良く、安全で柔軟性が高い協働ロボットすなわちコボットは中小企業であっても今だかつてないほど簡単に自動化を実現します。