Close
Choose your language
ユニバーサルロボットは設備および機器業界の高品質を保証します
高品質製品を出荷するー毎回
ロボットは織物製品の品質を改善する生産工程と合わせて設備および機器業界に相当なメリットを提供します。ユニバーサルロボット製協働ロボットアームが、エラーの発生率を低減させながら、驚異的なレベルの精度と一貫性を実現します。設備生産業界にロボットアームを実装することに関連してより多くの効率性と品質のメリットがあります。
- 設備の生産工程は多くの場合今でも手作業で行われます。設備などの個別の製品を生産するためにロボットアームを柔軟に配置することは競争力を高める鍵となります。ユニバーサルロボット製ロボットアームを新たな工程へ移行させることは迅速かつ簡単に行え、ほとんどすべての手作業を自動化する機動性が得られます。
- 設備および機器の生産および流通は労働集約型で、退屈かつ肉体的に負担のかかるものです。重い設備の材料の取り扱いは作業員の肉体的負担を回避する主要なロボットの作業用途の一つです。
- その結果は一貫性のある製品として現れます。これは生産ライン全域での生産性を高めながら商品のフィット性や仕上げを改善することにもつながります。
ロボットは設備業界に居場所を確保します
ロボットは、結合、配置、混合、梱包など多様な用途で、さまざまな材料の生産プロセスにおいて使用することができるのです。ロボットは常に正確な測定値を使用して材料を混合し、材料の切断や接合においても非常に高い精度を実現します。
ロボットアームは人間の従業員と同じように持ち上げたり、搬送したりしないため、厳しいワークロールによってもたらされる RSI や他の病気のリスクを低減させることができます。次の導入事例をご覧になるか、詳細についてお近くの販売代理店にご連絡いただければ、貴社のタスクの自動化に最適なロボットが必ず見つかります。
今日すぐにでも使い始める
協働ロボットはコスト効率に優れ、安全であり、配置に柔軟性があります。協働ロボット、すなわちコボットは中小規模の会社であっても今だかつてないほど自動化を簡単にします。