Close
Choose your language
Universal Robots - ARCAM ROBOTIC SYSTEM의 가장 혁신적인 카메라 제어 시스템
프랑스 스타트 업 증강 로봇 (AR +)은 뉴스 채널에 자사의 ARCAM 로봇 시스템을 갖춘 완벽한 카메라 제어 솔루션 (로봇-하드웨어-소프트웨어)을 제공합니다. 혁신 및 사용의 유연성을 위해 유럽 및 국제 TV 채널에서 이미 인정한 ARCAM 로봇 시스템은 범용 로봇, UR10 ARM, 특정 컨트롤러, 사용자 친화적 인 소프트웨어 및 카메라로 구성되어 있습니다.
도전 과제:
텔레비전 감독들은 매일 더 적은 인원의 인원을 대상으로하는 프로그램에 대해 수천 건의 카메라 움직임을 수행해야합니다. 이것은 반복적 인 움직임의 가능성과 동시에 서로 다른 카메라를 제어해야하는 매우 어려운 상황에 놓입니다. 그러므로 완벽한 안전을 위해 사람과 함께 작업 할 수있는 쉽게 프로그래밍 할 수있는 다축 로봇이 있어야합니다. 이를 통해 모든 장치의 모든 카메라를 제어 할 수있는 시스템을 만들 수있어 제어실 작업을 단순화하고 운영자를위한 카메라 제어를 중앙 집중화하며 감독이 각 프로그램에서 고유 한 스타일을 달성 할 수 있습니다.
비디오 — UR10 Robot, Arcam Robotics system, 프랑스
솔루션:
AR +의 CEO이자 공동 창립자 인 Pascal Gautier는“우리 솔루션을 특별하게 만드는 것은이 로봇의 본질적 특성, 즉 반복성과 정확성을 최적화하는 직관적인 사용자 친화적 인 소프트웨어를 개발했다는 것입니다.
AR +는 산업용 로봇에 장착 된 카메라의 모션 제어를위한 사용자 친화적 인 도구를 개발합니다. 다양한 테스트를 거친 후 Universal Robots의 UR10 6 축 로봇 암을 선택했습니다. AR + 솔루션은 가볍고 프로그래밍이 쉽고 TV 산업의 요구에 적응할 수 있도록 특별히 설계된 조이스틱 응용 프로그램과 함께 제공되므로 사용자는 루프를 생성하기 위해 다양한 웨이 포인트를 정의 할 수 있습니다.
AR +의 CFO이자 공동 창립자 인 Dominique de Savignies에 따르면,이 기술은 제어실 운영자의 워크 스테이션을 단순화하고, 이전에 복잡한 움직임을 쉽게 수행 할 수 있으며, 독창적이고 무한 반복 가능한 경로를 프로그래밍하고 각 프로그램에 대해 완전히 자율적으로 저장할 수있게 해줍니다.”
“이러한 채널에서 단일 운영자 모델을 사용하므로 운영자가 항상 로봇을 직접 제어 할 수는 없습니다. 무기한 반복 할 수있는 움직임을 시작할 수 있다는 것은 의심 할 여지없이 장점입니다.”
3 년간의 개발 끝에 ARCAM ROBOTIC SYSTEM은 현재 미국 (Riot Games), 중국 (CTV), 유럽 (벨기에, 헝가리, 슬로바키아, 스위스 등)의 주요 그룹의 TV 스튜디오에 배치되어 있습니다. 프랑스 (LCI, Equidia, Les Echos-Le Parisien 등)에서 Cnews, InfosSport + 및 Canal +의 처음부터 배포되었습니다. TV 스튜디오는 특히 시스템에 통합 된 UR 로봇 팔 덕분에 프로그래밍이 매우 쉬운 AR + 솔루션의 사용 편의성으로 인해 AR + 솔루션을 선택했습니다.
Canal + Group의 운영 관리자 Laurent d' Auria는 다음과 같이 설명합니다.“이 도구 덕분에 이제 예술적 부가 가치의 혜택을 누릴 수 있습니다. 다른 말로; 무한 반복성을 가진 영구적이고 다양한 움직임이 가능한 카메라. AR +는 Canal + 운영자와 함께 제어 소프트웨어의 사용자 친 화성을 위해 노력하면서 솔루션이 이미 운영자의 입력 없이도 정기적 인 움직임을 프로그래밍하고 작동 할 수 있도록 보장했습니다. 카메라 뷰, 조명 등을 사용합니다.“우리는이 채널에서 단일 작업자 모델을 사용하므로 작업자가 항상 로봇을 직접 제어 할 수는 없습니다. 무한 반복 할 수있는 움직임을 시작할 수 있다는 것은 의심 할 여지없이 장점입니다”라고 Laurent d' Auria는 덧붙입니다.
프랑스를 제외하고 Augmented Robotics는 현재 유럽 전역에 ARCAM ROBOTIC 시스템을 배포하기 위해 Panasonic과 제휴하고 있습니다. 즉, 텔레비전 스튜디오는 파나소닉 카메라와 통합 된 로봇으로 구성된 완벽한 솔루션을 제공 할 수 있으며 스포츠, 콘서트, 이벤트 및 스톱 모션 촬영에 이상적입니다.
- AR +는 6 축 UR10 모션 컨트롤 암, 방송 카메라 및 프로덕션 시스템과 호환되는 사용자 인터페이스로 구성된 ARCAM ROBOTIC SYSTEM을 개발했습니다
- 다른 카메라를 동시에 관리 할 수 있으며 운영자 요구에 따라 시간이 지남에 따라 새로운 교체 모델을 통합 할 수 있습니다.
- ROI : 7개월
- 사용된 협동로봇 : UR10
- 기술 최적화
- 인간 기술 (운영자와 감독)의 최적 활용
- 단기 회수
- 카메라 모션
비용 효율적이고 안전하며 유연한 협동로봇 (또는 코봇)은 중소 기업을 위한 자동화를 그 어느 때보다 쉽게 만들고 있습니다.