직원들을 도와주는 쉽게 프로그램할 수 있는 로봇 암
BOOG Machining은 직원들의 일상 생활을 향상시키면서, 쉽고 빠른 프로그래밍이 가능하여 다양한 생산 단계에 배치할 수 있는 자동화 솔루션을 찾고 있었습니다. BOOG는 유연성과 직관적인 터치 스크린 인터페이스를 이유로 UR 5 기반 솔루션을 선택했습니다. UR5는 이제 또 다른 UR 5 2대와 연결되어 있어 생산성을 향상시키고 비즈니스 간 작업장 안전성을 증대시킵니다.
도전 과제:
BOOG Machining은 소규모 밀링, 회전 및 기계 가공 부품의 단기 생산 시행을 전문으로 합니다. 그들은 생산성을 향상하고자 아주 다양한 업무를 수행하도록 쉽고 빠르게 프로그래밍할 수 있는 자동화 생산 장비를 찾고 있었습니다.
BOOG는 생산 도구 운영에 따른 작업 관련 건강 문제를 예방하고 줄일 수 있는 방법 또한 찾고 있었습니다. 중소기업 환경 및 활용 분야에서 실행 가능한 사용자 친화적이고, 적당한 가격의, 재배치가 가능한 로봇을 원했습니다.
비디오 — UR5 로봇, BOOG, 프랑스
솔루션:
BOOG는 작은 부품(5kg 이하)을 다룰 수 있는 기능 때문에 UR5로봇을 선택했습니다. UR5로 인해 BOOG은 생산 프로세스를 상당한 수준으로 간소화할 수 있었으며, 전과 같이 지속적으로 기계를 모니터링 하는 대신에 현재는 직원이 매 3시간마다 기계를 로딩 및 언로딩합니다. 이렇게 다양한 업무를 처리함으로써 귀중한 자원을 기타 다른 생산 단계에 가치를 부여하는데 사용할 수 있도록 합니다.
또한 로봇을 부적절하게 취급할 경우 사고를 야기할 수 있는 작고 날카로운 부품을 다루어 직원의 부상을 예방합니다.
첫 번째 Universal Robots의 로봇이 2011년 말에 설치된 이후, BOOG는 인간/로봇의 상호 작용으로 인한 생산 휴지시간 관련 문제가 더이상 발생하지 않았으며 생산 체인에 UR5 로봇 2대를 추가로 설치했습니다.
- 생산 라인의 운영 효율성을 증대시키면서도, 힘들고 반복적인 업무로부터 직원을 해방시킵니다.
- 투자회수 기간: 365일
- 쉬운 프로그래밍
- 유연한 배치
- 빠른 셋업
- 협업 및 안전
- CNC
- 머신 텐딩
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동 로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.