로봇은 유리 제조사에게 명백한 경쟁 우위를 선사합니다.
도전 과제:
해외의 다른 공급자들이 더 싼 비용을 내세운다고 하면, 대량 주문이 해외로 빠져나갈 위험이 있습니다. 이는 덴마크의 판유리 및 거울 제조사인 Gern Glas에도 적용되는 사실입니다. 역량을 최대한 발휘하고 경쟁력을 유지하기 위해 회사는 로봇 기술에 투자하기로 결정했습니다.
솔루션:
UR5와 UR10이 직원들이 매일같이 노출되어 있는 단조로운 작업에 대해 고심했던 Gern Glas사에 최적인 로봇 조합임이 드러났습니다.
유니버설 로봇의 기술은 작은 유리 조각을 고에너지 화력 템퍼링 프로세스를 위해 컨베이어 벨트로 옮기는데 훨씬 더 효과적인 방법을 제시할 뿐 아니라 기계 안으로 조각을 넣는 편향된 작업을 제한하는데 도움을 줍니다.
"UR 5는 이제 상대적으로 작은 유리 조각을 컨베이어 벨트 위 다른 조각들 옆에 새로 놓습니다. 그러한 방법으로, 우리는 동일한 전력으로 훨씬 더 많은 양의 유리를 담금질할 수 있습니다. 그리고 로봇은 단조로운 작업에 만족합니다." 로봇 팔이 수용량 이용이 훨씬 많고 병목 현상을 피하는데 도움이 된다는 점에 매우 만족하고 있는 Gern Glas의 기술 매니저인 Glenn Larsen이 말합니다.
유리를 컨베이어 벨트로 옮기는 UR 5와 더불어, 프로세스 라인이 UR 10과 결합하여 샌드 블라스트에 이용되며, 접착 프로세스에는 UR 5가 추가로 활용됩니다. 특히 로봇의 유연성과 사용자 친화성은 Gern Glas에게 깊은 인상을 남겼습니다.
- UR 로봇이 단조로운 작업을 덜어주었습니다.
- 작은 유리 조각을 고에너지 화력 템퍼링 프로세스를 위해 컨베이어 벨트로 옮기는데 효과적인 방법을 제시하였습니다.
- 투자회수 기간: 6~12 개월
- 쉬운 프로그래밍
- 빠른 셋업
- 유연한 배치
- 협업 및 안전
- 픽앤플레이스
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.