Close
Choose your language
학생들이 iQLANDIA에서 로봇으로 할 수 있는 일을 발견합니다
iQLANDIA 과학 센터는 지난 10년 동안 체코 리베레츠에 거주하는 청소년들을 대상으로 성공적인 과학 대중화를 이끌고 있습니다. 과학 전문가들은 상호작용 로봇 전시품으로 Universal Robots에 눈을 돌렸습니다. 학생들로 하여금 전시품인 UR 로봇을 통해 프로그래밍하기가 얼마나 쉬운지 직접 경험해 보고 로봇이 안전하지 않거나 복잡하다는 생각에 도전하도록 합니다.
도전 과제:
iQLANDIA 과학 센터의 전문가 및 강연자는 현대 로봇을 전시하여 방문객들에게 최신의 로봇 기술이 만들어 낸 위대한 도약을 알리고자 했습니다. 과학 센터는 체코 전역에서 찾아 오는 초등 및 중등학교의 방문이 잦기 때문에 로봇 전시회는 로봇이 얼마나 사용자 친화적인지, 사용하기 쉬운지, 안전한지 보여줄수 있어야 했습니다.
동영상 — UR5 로봇, iQLANDIA 과학 센터, 체코 공화국
솔루션:
iQLANDIA는 UR 5 로봇dmf 중심으로 만들어진 로봇 전시회인 Robot Run을 선정하였습니다. Robot Run은 상호적인 로봇 게임으로 사용자가 로봇 주변의 미로같은 구조물을 제어합니다. 게임은 로봇 암의 정밀도, 프로그래밍 편의성 및 로봇과 같이 작업할 수 있는 다양한 어플리케이션을 강조하고 극적으로 보이게 합니다.
솔루션은 Universal Robots의 UR5 로봇 암이었습니다. 스크린이 필요 없는 안전하고 유연한 작동을 보장하며, 360도 회전이 가능하여 인터랙티브 게임의 필요를 충족하는데 적합했습니다.
전시회는 과학 센터에서 매우 유명한 명소가 되었으며, 매년 50,000명의 청소년 관람객의 마음을 사로잡고 있습니다.
- 방문객이 직접 모바일 장치로 상호적인 게임을 하는 로봇 암 구동
- 쉬운 프로그래밍
- 협업 및 안전
- 빠른 셋업
- 방문객을 위한 현대 로봇이 가진 기량 전시
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.