Nichrominox
치과 장비 생산을 즉시 10% 향상시킨 SME 자동화 프로젝트의 핵심인 UR5 로봇
01 개요
Nichrominox는 증가하는 해외 경쟁업체 문제에 직면하고 있는 수천 여 프랑스 SMES(중소기업) 중 하나입니다. 치열한 경쟁 속에서 Nichrominox는 4대의 UR5 코봇 암에 투자하기로 했으며, 그 결과 즉각적인 생산성 증대, 인건비 절감 및 직원 복지 개선 효과를 얻었습니다.
02 도전 과제
상 본네트 드 뮈르(프랑스, 리옹 근처)에 있는 가족 기업인 Nichrominox는 40년 동안 치과의사들이 사용하는 멸균 장비를 판매해왔으며, 현재 저임금 구조의 해외 경쟁업체가 늘어나면서 어려움에 직면하고 있습니다. 이 회사는 선택한 작업을 자동화하여 생산성과 경쟁력을 높이기 위해 Universal Robots으로 전환했습니다.
동영상 — UR5 로봇, 프랑스 Nichrominox
03 솔루션
Nichrominox는 벤딩 셀을 자동화하고, 기계를 공급하고, 운영자와 함께 제품을 조립할 수 있도록 위해 프랑스의 유통업체 중 하나인 HMi-MBS를 통해 Universal Robots를 선택했습니다. 4대의 UR5 로봇이 필요해 3개의 개별 생산 라인에 배치했습니다:
픽 앤 플레이스: 로봇이 하나의 프레스에서 펀칭 작업을 수행한 후 부품을 셔틀 테이블에서 회전하고, 마지막으로 두 번째 프레스에서 벤딩 작업을 수행합니다.
CNC: 로봇이 기계 센터와 완전히 통합되어 운영자가 시간을 절약하고, 업무 품질을 향상시키며, 반복성 긴장 질환의 위험을 줄이도록 할 수 있습니다.
협동 조립: 조립 스테이션은 운영자와 기계가 나란히 협동하면서 운영되며, 추가적인 보호 장치가 필요 없습니다. 운영자는 압력을 가하여 로봇을 작동시키므로(그리퍼의 통합형 힘 센서를 통해) 로봇을 쉽게 관리할 수 있습니다.
Nichrominox의 로봇은 사내 프로그래머인 Cédric Lefrancq-lumiere가 프로그래밍합니다. Cédric은 유통업체인 HMi-MBS에서 단 이틀 동안 교육을 받은 후에 새로운 제조 작업에 맞춰 로봇을 프로그래밍할 수 있었으며 프로그래밍 작업도 2시간 이내로 진행할 수 있었습니다. 지금은 학습 내용을 토대로 로봇 프로그래밍을 보다 세밀하게 다듬으면서 암의 품질과 성능을 개선하고 있습니다.
04 이점
Nichrominox는 Universal Robots 로봇 암으로 달성한 성과에 매우 만족했습니다. 힘들고 단조로운 작업을 줄이고 직원 위험을 낮추는 것 외에도, 자동화는 이 회사에 즉각적인 영향을 미쳤습니다. “로봇 UR5는 즉시 10%의 생산성 향상을 가져왔습니다.”라고 Nichrominox 총괄 매니저인 Éric Lefrancq-lumiere가 말합니다.
14개월 만에 로봇의 ROI를 달성했으므로 구현의 간편성과 저비용 측면에서 매우 긍정적인 경험이었습니다. 이 회사는 혁신 추진 차원에서 추가 코봇을 즉시 구입했습니다.
- 10%의 즉각적인 생산성 향상
- 비용 절감
- 직원의 작업 조건 개선
- 쉬운 프로그래밍
- 빠른 셋업
- 협동 및 안전
- 유연한 배치
- 포장 및 팔레트 작업
- 레이블링
오늘 시작하기
비용 효율적이고 안전하며 유연한 협동로봇(코봇)은 중소 기업을 위한 자동화를 그 어느 때보다 쉽게 만들고 있습니다.