Xiamen Runner Industrial Corporation은 Universal Robots과 함께 유연 생산을 이루어냈습니다
세계 최대 규모의 화장실 부속품 및 자동 부품 제조사인 중국의 Xiamen Runner Industrial Corporation은 유연하고 안정적인 고효율 생산 라인을 구축하여 효율성을 한층 높이기 위해 UR 로봇 64대를 설치했습니다. UR 로봇은 사출 성형 기계 관리, 가스 테스트 및 생산 조립에 해당하는 10가지 적용 범위에서 설치됩니다.
도전 과제:
UR 로봇을 배치하기 전, Runner Corporation에서는 대부분의 작업이 수작업이었고 안전과 제품 모두가 작업자의 피로도에 달려있었습니다. 이 기업은 유연하고 안정적인 고효율 생산 라인을 개발하는 데 주력했습니다.
Xiamen Runner Corporation의 최고 기술 책임자 William Xie 씨는 이렇게 말합니다. “우리의 목표는 생산 공정의 효율성을 한층 높여 시장의 수요를 충족하는 것입니다. Universal Robots는 기존 로봇에 비해 훨씬 놀라운 높은 효율성과 품질을 보여주었습니다.”
동영상 — UR3, UR5, UR10 로봇, 중국 Runner
솔루션:
Universal Robots은 Runner에 설치, 조정되어 생산을 가속화하였습니다.
Xiamen Runner Corporation의 자동화 매니저인 Yiping Chen 씨는 “UR과 함께라면 일주일 안에 새로운 프로젝트를 가동할 수 있습니다. 기존 로봇었다면 준비에만 6개월까지 소요되었을 겁니다.”라고 전했습니다.
유연한 관절과 컴팩트한 사이즈로 제한된 공간의 같은 작업공간에서 동시에 운용할 수 있습니다. Runner의 또 다른 혁신은 슬라이드 레일에 맞추어 로봇의 작동 범위와 효율성을 넓혀 다중 워크 스테이션 작동을 지원하는 동시에 고정된 기계를 이동해야하는 번거로움을 없앤 것입니다.
부품을 사전에 삽입하면 하나의 UR 로봇으로 세 세트의 사출 성형 기계를 작동할 수 있습니다. 유연한 손목 관절에 육면 그리퍼 툴을 장착하면 어떤 적재 위치에서도 로봇을 빠르게 전환할 수 있습니다.
UR 로봇은 진동 디스크 배출구에서 너트를 집어 필요한 위치에 놓고 가공이 필요한 부품을 집어 들어 최종적으로 조립된 제품을 옮기는 생산 조립 라인을 운영합니다. 비전가이드를 통한 픽앤플레이스 역시 이제 부품의 위치를 정확하게 파악하는 시각적 시스템을 장착한 UR 로봇이 담당합니다. 시각 센서는 컨베이어 상의 물체와 명칭을 파악하여 무작위로 배치된 물체에 그리퍼를 고정합니다.
UR 로봇을 배치한 이후로 Runner에서는 생산량의 급격한 증가와 동시에 직원의 직무 재배치를 통해 효과적으로 감소한 이직률을 확인할 수 있었습니다.
또한 Xie 씨는 “협업 로봇이 개발되고 폭넓게 사용되면서, 이제는 자동화가 반드시 표준화된 제품의 대량생산만을 의미하지 않게 되었습니다. 자동 생산 라인으로 다양한 맞춤 제품을 소량 생산할 수 있게 될 겁니다. 저는 Universal Robots의 미래를 매우 긍정적으로 생각합니다.”라고 말을 이었습니다.
- 더욱 합리적인 내부 자원 배치
- 생산 최적화 및 경쟁력 제고
- 복잡하거나 소량 주문 생산 가능
- 쉬운 프로그래밍
- 빠른 셋업
- 협업 및 안전
- 유연한 배치
- 포장 및 적재 작업
- 라벨 부착
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.