Close
Choose your language
SMEW TEXTILE MACHINERY PVT. LTD
생산율 3배 향상과 1년 이내의 ROI 달성을 지원하는 코봇
01 개요
MSME에서 SME 이상으로 확장하면서 생산성과 정밀도를 높일 수 있도록 하기 위해 SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd.는 직물 기계 제조 분야에서 Universal Robots 코봇을 선택했습니다. 최근에 협동 로봇을 구현하게 되면서 소규모 기업인 SMEW는 배치 후 1년 내에 생산을 300% 향상시켰습니다.
02 도전 과제
SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd.는 1958년부터 직물 기계 제조 사업을 진행해왔습니다. 이 기업은 소프트 패키지 와인딩, 리와인딩 및 와인딩용 맞춤형 기계를 제조합니다. 50년 넘게 아마다바드에서 소규모 가족 기업을 꾸려왔습니다.
동영상 — UR10 로봇, 인도 SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd.,
03 솔루션
경쟁력 유지와 시장의 최신 기술 발전 수용이 당면 과제입니다. 따라서 SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd.는 Universal Robots와 공조하여 2017년 1월에 최초의 UR10 로봇 암을 배치했습니다. 이러한 행보는 SME가 새로운 스마트 제조 시대에서 성장하는 데 반드시 필요한 Industry 4.0의 인간-로봇 협동 추세와도 맞아떨어지는 것이었습니다.
UR 코봇은 픽 앤 플레이스 설비에서 사용됩니다. 이로 인해 노동력이 추가되었을 뿐 아니라 코봇의 간편성과 편리한 작동은 작업을 더 쉽고 빠르게 완료할 수 있게 해주었습니다.
제조 분야에 코봇을 채택한 후에, SMEW는 생산량을 주당 30피스에서 주당 80-90피스로 증가시킬 수 있었습니다. 8개월 동안 생산량이 300% 증가한 것입니다. ROI 달성도 1년이 채 걸리지 않았습니다.
코봇은 직원 요구에 맞게 쉽게 프로그래밍할 수 있으므로 직원들도 새로운 공동 작업자에 매우 만족하고 있으며 로봇과 함께 일하는 것을 즐거워합니다.
이러한 배치는 북인도의 구르가온에 위치한 Universal Robots의 인도 책임 유통업체인 Ms. Encon Systems가 담당했습니다. 이 성공 사례는 인도의 SME와 함께 진행하는 주요 엔지니어링 작업의 모범 사례가 됩니다.
““간편성과 울타리가 필요 없는 안전성은 이러한 기계에 대한 우리의 요구를 충족해주었습니다. 운영자들은 사용하기가 아주 쉽다는 것을 알게 되었죠. 안전 기능은 특히 중요하며, +/- 360° 이동은 로봇이 제한된 공간에서 작업하는 데 도움이 됩니다. Universal Robots와 장기적으로 관계를 유지하고 싶습니다.””
- 노동력 부족
- 안전
- 공간 제약
- ROI: 1년 이내
- 빠른 투자금 회수
- 작업자 안전 유지
- 공간 효율성
- 쉬운 프로그래밍
- 픽 앤 플레이스
- 머신 텐딩
오늘 시작하기
비용 효율적이고 안전하며 유연한 협동로봇(코봇)은 중소 기업을 위한 자동화를 그 어느 때보다 쉽게 만들고 있습니다.