두 대의 UR10 로봇이 주형 내 라벨링 프로세스의 속도를 높여 줍니다
도전 과제:
뉴질랜드에 본사를 둔 플라스틱 제조사인 Talbot Technologies는 다양하고 폭넓은 고품질 제품을 납품하기 위해 플라스틱 열성형과 사출 성형 기술을 결합합니다. 과거에 이 기업은 제품을 처리하는데 수작업에 크게 의존했었습니다. 그러나 회사의 급격한 성장으로 인해 생산을 간소화해야 했습니다. 고정식 레일 로봇으로는 복잡한 주형 내 라벨링 공정을 감당할 수 없게 되자, Talbot Technologies는 좀 더 용도가 다양한 솔루션이 필요하다는 사실을 깨달았습니다.
"다른 로봇들도 검토해봤지만 신뢰도, 다목적성, 빠른 투자 회수 기간이 결합된 UR10이 우리에게 더욱 알맞는 가치있는 제안이라고 느껴졌습니다." Talbot Technologies의 전무 이사인 Steve Wilson이 말합니다.
솔루션:
Talbot Technologies는 Universal Robots의 유연한 6축 UR10 로봇 2대를 시험적으로 사용해 보기로 했으며, 주형 내 모델링, 주형 욺기기, 공동 주형 작업을 수행을 쉽게 프로그래밍할 수 있었습니다.
"UR10으로 우리는 기존에 발생했던 기계 안팎의 기능과 생산 전후로 발생하는 기타 기능을 결합할 수 있었고, 이는 공정 흐름을 간소화하는데 도움이 되었습니다." Wilson은 이렇게 말하며 다음과 같이 덧붙였습니다.
"매번 원하는 결과물을 정확히 얻습니다. 따라서 12개월 이내 우리가 투자한 비용을 확실히 회수할 수 있었죠. 지금 로봇이 하는 작업에 기능을 추가하려고 합니다. 기타 다른 후속 공정이 더이상 필요 없어지고 우리가 더 나아갈수록 미래에 투자 자금 회수로 돌아올 것입니다."
Steve Wilson이 Universal Robots을 추천하는 가장 커다란 이유는 그 크기와 유연성에 있습니다.
- 복잡한 사출 프린팅
- 투자회수 기간: 1년 미만
- 쉬운 프로그래밍
- 빠른 셋업
- 협업 및 안전
- 사출 성형
- 픽앤플레이스
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.