협동로봇 전개는 종종 제조, 포장 또는 연구 등 조직의 모든 단계에서 높은 가시성을 가집니다. 가장 눈에띄는 점은 러닝 커브(The learning curve)를 완벽히 하는 것과 로봇에 이상이 생기면 온라인으로 되돌리는 것 입니다. 쉬운 프로그래밍 및 유지관리가 조직에 이롭다는 것은 의심할 여지가 없습니다만, 왜 그런지에 대해서는 면밀하게 이야기해볼 필요가 있습니다.
#1. 투자자본회수율(ROI, Return On Investment)
ROI는 아마 가장 확실한 측면일 것입니다. 로봇 전개에 걸리는 시간은 초기 비용에 큰 영향을 미칩니다. 또한 한 대라도 이미 전개된 로봇을 필요에 따라 용도 변경하게 되더라도, 각각의 새 애플리케이션은 필요한 하드웨어 위에 약간이라도 시간을 투자해야 합니다. 이 시간을 최소화하면 플랫폼의 유연성뿐만 아니라 ROI도 향상됩니다.
#2. 역량/능력
로봇 전개 시 운영 규모와 관련 목표에 따라 한 사람이 특정 기회를 평가하고 또 이를 프로그래밍하는 것이 항상 실현 가능한 것은 아닙니다. 이러한 구성 요소를 배치하고 모니터링 하는 데 필요한 기술적인 장벽을 낮추면 단순히 자동화된 작업을 수행하던 한 직원이 로봇 운영자로 탈바꿈될 수 있습니다. 따라서 쉽게 프로그래밍할 수 있는 시스템은 노동자 개개인이 더 가치 있는 일을 할 수 있도록 돕습니다.
#3. 인력 양성
제조업체가 지루하거나 더럽고 위험한 일을 할 직원을 구하기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 역사적으로 봐도 낮은 실업률은 의심할여지 없이 경제 전반에 좋은 일입니다. 그러나 현장에서 고된 일을 할 직원을 구인하고자 하는 제조업체들은 언제든 구인난에 빠지기 마련입니다. 완만한러닝 커브를 제공하는 자동화 플랫폼을 사용하면 추가적인 투자를 대폭 줄여 기존 라인 위치를 재조정할 수 있습니다. 전략적으로, 비숙련 노동자를 로봇의 쉬운 프로그래밍을 통해 탈바꿈시키면 조직을 강화시킬 뿐만 아니라 근로자들의 능력도 향상 시킬 수 있습니다. 또한 직원의 성취도를 증가시키고, 능력에 따라 합리적인 임금 상승도 정당화 시킵니다. 이것은 기업과 직원 두 주체 모두에게 이롭습니다. 직원은 새로운 기술과, 전문성 그리고 직무 만족을 경험하고 기업은 고용주로서 경쟁력을 갖추고 이직률을 낮출 수 있습니다.
4. 다운타임과 복구
시간이 충분히 주어진다면, 어떠한 정교한 시스템도 문제 해결, 디버깅 또는 수정이 필요합니다. 그러나 이러한 다운타임으로 인한 생산 손실은 ROI와 처리량을 저하시킬 수 있으며 기술자의 좌절과 같은 무형의 손실을 야기할 수 있습니다. 플랫폼 자체는 쉽고 빠르게 사용할 수 있을 뿐만 아니라 필요할 때 최종 사용자를 지원할 수 있는 강력한 지원 시스템을 갖추는 것이 중요합니다.
5. 기회비용
시간과 자원은 유한하기 때문에, 특정 프로젝트에 필요한 전개나 서비스 제공 시 기회비용이 발생합니다. 로봇을 쉽게 프로그래밍하고 지원이 가능하도록 하면 기회비용을 최소화시키고 특정 프로젝트의 ROI를 향상시킬 수 있습니다.
6. 소유 비용
교육생 한 명당 교육 과정(프로그래밍과 유지 보수 모두)을 이수시키는 데에는 며칠이 걸릴 수도 있고 수백 만원이 소요될 수도 있습니다. 직관적으로 프로그래밍할 수 있고 쉽게 사용할 수 있는 플랫폼은 이러한 시간을 줄이고(또는 제거할 수도 있음) 시스템의 총 소유 비용을 크게 줄이는 데 도움을 줍니다.
협동로봇의 이점을 실현하는 방법
러닝 커브를 해결하는 한 가지 방법은 프로그래밍하기 쉬운 시스템에 투자하는 것입니다. 몇몇 시스템은로봇 팔과 통합된 티칭 인터페이스를 통해서 프로그래밍이 가능합니다. 이 경우 프로그래머는 패널의 버튼을 눌러 로봇 팔의 이동 경로를 설정할 수 있습니다.
유니버설로봇 플랫폼 상에서는, 폴리스코프(PolyScope) 뒤에 있는 아이디어를 쉽게 프로그래밍 할 수 있습니다. 최소한의 프로그래밍 경험이 항상 생산 애플리케이션에서 도움이 되지만, 훨씬 더 복잡한 응용 애플리케이션을 쉽게 사용할 수 있게 하는 UR에서의 훈련 시간은 평균 1.5일밖에 소요되지 않습니다. UR+ 에코시스템은 로봇과 쉽게 통합될 수 있는 인증된 액세서리들을(그리퍼, 비전, 소프트웨어 등)을 제공합니다. 유지보수의 용이성 또한 주요한 목표입니다. 유지보수의 자유로움과 모듈식 설계방식은 다운타임을 쉽고 빠르게 줄여줍니다.
유니버설로봇 모델 UR5 관절 교체 튜토리얼
선택 가능한 다른 방식들
사용하기 쉬운 플랫폼 대신 사내에 로봇 전담 팀을 꾸리고 다른 산업용 로봇 브랜드를 배치하는 등 팀을 효과적으로 구축하는 방법도 대안이 될 수 있습니다. 이를 위해서는 특정 직원을 차출하여 첫 번째 애플리케이션을 위한 교육시키는 등 자원을 투자해야 하지만, 후속 프로젝트는 팀이 러닝 커브를 숙달했기 때문에 시간이 덜 걸릴 것입니다. 이 같은 내부 혁신과 이에 수반되는 전문성은 새로운 제품이 정기적으로 출시되는 산업 환경 하에선 용량과 기능을 신속하게 향상시킬 수 있는 기술을 갖추게 하고 이는 곧 다른 업체보다 경쟁 우위에 있도록 합니다.
내부적으로 전담 팀을 구성하는 것이 어렵다면, 제3자를 데려와서 지원 및 통합 서비스를 제공하는 것도하나의 방법입니다. 요구되는 비-복구 가능 엔지니어링 작업이 현재 표식을 수행하고 있다는 트레이드오프를 통해 리소스를 재할당하거나 즉각적인 프로덕션 요구에서 벗어날 필요가 없습니다.
요약
협동로봇을 설치하는 것은 굉장히 유익한 제안일 수 있으며, 사용의 용의성은 물론이거니와 지원도 훌륭합니다. 제조업체와 그들의 직원들을 위한 쉬운 시스템에는 빠른 설치, ROI 향상, 기회비용/다운타임 감소 같은 확실한 장점 이외에도 다양한 이점이 있습니다.