Close
Choose your language
협동로봇(혹은, 코봇)은 완전 수동 조립과 완전 자동화된 제조 라인 사이의 격차를 좁히는 새로운 종류의 로봇입니다. 중소 전문 의료 기기 제조업체들은 협동로봇을 통해 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 또한 과거 비용 효율적으로 자동화하기 어려웠던 대형 OEM을 자동화하는데 도움이 되고 있습니다. 이 글을 통해 여러분은 기존의 산업용 로봇과 협동로봇이 어떻게 다른지 알게 될 것이며, 의료 제조업체들이 협동로봇을 이용해 어떻게 생산량을 늘리고 품질을 향상시키며 비용을 절감했는지 확인 할 수 있습니다.
대부분의 중소 의료기기 제조업체들은 산업용 로봇을 대형 공장 속 안전 펜스 없이 작동하는 로봇이나 인간의 행동을 모방하기에 급급한 미래형 사이버 로봇 정도로 생각하곤 합니다. 그러나 이 두 로봇에 대한 이미지의 간극을 좁혀줄, 실현 가능한 로봇이 있습니다. 협동로봇이라 불리는 이 새로운 종류의 로봇은 완전 수동 조립과 완전 자동화된 제조 라인 사이의 격차를 좁히고 있습니다.
기존의 산업 논리에 따르면, 로봇 사용에 드는 비용은 일반 노동자의 2년치 임금과 같아야 합니다. 하지만 협동로봇을 사용하는 데 드는 비용은 2년치 임금의 4분의 1에 지나지 않습니다. 기존의 산업용 로봇들에 소요되는 자본금은 전체 시스템 비용의 25-30%에 불과합니다. 나머지 비용은 로봇 프로그래밍, 설정 등에 드는 비용인데, 협동로봇은 이 같은 과정에 드는 비용이 거의 없습니다. 때문에 중소 제조업체들은 일반적으로 1년 이내에 ROI(투자비용회수율)를 실현할 수 있습니다.