![](/media/1821426/sanding_onrobot.jpg?width=500&height=320&mode=crop)
Close
Choose your language
인공 지능 (AI)이 제조 분야에서 수행할 수 있는 것들에 대한 관심이 큽니다. 하기 내용을 읽은 후, 선택하고 믿어보십시오. AI 구동 로봇은 수행할 작업, 수행 방법 및 수행자를 자율적으로 결정할 수 있습니다. 하지만 아직은 실질적 효과를 보기 전, 오랜 시간에 걸쳐 수행해야 할 작업이 남아있습니다.
개인적으로 저는 우리가 제조사, 실용 주의자로서 비즈니스 요구 사항을 달성하기 위해 매우 신중한 방법으로 제조 전략을 설계 및 구현, 핵심 프로세스를 개선, 개선하기 위한 지속적인 노력에 중점을 두는 단계에 있다고 생각합니다. 저는 그 진보를 가속화하는데 협동로봇 (Cobot)이 더 큰 역할을 할 것이라고 생각합니다. 협동로봇이 지닌 인공 지능은 더럽고 지루하며 위험한 작업을 하는 기계 그 이상입니다.
인공 지능으로 하여금 인간이 운전하고, 노약자를 돌보고, 자녀를 가르치는 방법의 진화를 도모하십시오. 제조업체는 더 이상 인공 지능 중심 로봇이 작업을 더 잘 수행하기를 기다리지 않아도 됩니다. 그것은 현재, 지금 이미 일어나고 있기 때문입니다.
개선, 개선 그리고 개선
지속적인 공정 개선은 제조 과정 중 작업 DNA의 일부일 뿐입니다. 오늘 잘 진행되고 있는 어떤 작업이든지, 내일은 더 개전될 수 있습니다. 이러한 환경에서 AI 구동 로봇은 설치된 날부터 프로세스 개선에 의미있는 공헌을 할 것입니다.
사람들 가까이에서 작업할 수 있고 짧은 시간 내 통합, 사용자 정의 프로그래밍을 필요로 하지 않는다는 간단한 사실에 기반, 협동로봇이 전통적인 자동화 솔루션보다 훨씬 사용하기 쉽다는 글을 많이 썼습니다.
이를 가능케 하는 실용적인 응용 프로그램을 소개합니다 :
모니터 : 이 기능은 AI 구동 로봇이 예를 들어 변화하는 작업 공간 조건을 감지, 작업을 모니터하고 최적화할 수있게 합니다.
보기 : 이 기능을 사용하면 AI 구동 협동로봇이 부품의 여부 및 방향을 인식할 수 있습니다. 검사, 움직임 선택 및 배치 작업을 수행할뿐만 아니라 장비 테스트 결과를 읽고 이에 따라 결정을 내립니다.
적용 : AI 구동 협동로봇은 이 특성을 사용하여 기계가 움직일 때 작업 방향을 조정할 수 있습니다. 재고 그룹에서 부품을 가져 오는 데 필요한 제어력을 조정하십시오. 재시도 전략을 사용하여 충돌을 감지, 회피하고 오류에 대응할 수 있습니다.
보기 : 고장 상태를 예측하고 진단할 수 있는 인공 지능 주행 로봇. 지속적인 운영에서 패턴을 확인하고 더 나은 성과를 달성하기 위해 얻은 인사이트를 적용할 수 있습니다.
배치 : 몇 시간 내에 AI 기반 동축 케이블을 작동할 수 있습니다. 작업 정보를 재사용하고 다른 로봇 및 모션 제어 시스템과 공유하고 통신할 수 있습니다.
연장 : AI 구동 로봇은 다른 기계를 제어할 수 있습니다. 주변 장비의 활동과 개선 사항을 조율합니다.
VersaBuilt의 Haas CNC 통합 키트는 유니버설 로봇이 모든 Haas 안전 인터록 기능을 유지하면서 Haas CNC에 저장된 모든 가공 프로그램을 쉽게 실행할 수있게 합니다.
제조업체가 가장 중요하게 생각하는 것은 '이것이 어떻게 운영상의 개선으로 이어지는가' 입니다. 쉽습니다. 온보드 인텔리전스를 통해 협동로봇은 다음의 작업을 수행합니다.
- 무언가가 작동하지 않을 때를 인식하고 오류가 생기기 전 정지합니다.
- 수행 과정 중 개선할 수 있는 방법을 찾습니다.
- 데이터 수집, 분석을 수행하여 사용자가 프로세스 개선에 관한 의사 결정을 내릴 수 있게 합니다.
오늘날 인공 지능 주도형 로봇은 제조사에게 제공되는 기계 학습의 보텀 업 애플리케이션으로 작업을 보다 원활하고 효율적이며 생산적으로 수행하게 합니다. 협동로봇은 여러모로 제조사가 작업을 더 잘 수행하는 데 도움이되는 조수로 볼 수 있습니다. 협동로봇을 찾지 않을 이유가 없습니다. AI 중심의 협동로봇이 귀하의 작업을 어떻게 향상시킬 수 있는지에 대한 의견을 공유해주십시오. 저 @jim_lawton을 트윗, 아래의 이미지를 클릭하여 "AI는 단지 큰 기업들만을 위한 것은 아닙니다"에 대한 백서를 다운로드하십시오.