![](/media/1821426/sanding_onrobot.jpg?width=500&height=320&mode=crop)
Close
Choose your language
협동로봇이 제조 현장에 등장한 지 10 년이 지났습니다. 처음에는 하나 또는 두 개의 제품을 구매하고 생산 현장에서 볼 수없는 테스트를 위해 혁신 센터로 보내는 글로벌 제조업체의 실험실 실험으로 보았으며, 현재 전세계의 많은 분야에서 코봇이 열심히 일하고 있습니다.
자동화 엔지니어가없는 중소 규모 제조업체의 경우 코봇은 꿈이 실현됩니다. 이 회사들은 특히 노동력 부족, 경제적 변동성 및 경쟁 압력으로 인해 큰 타격을받을 수 있으므로 시간, 재능 및 돈에 대한 주요 투자없이 코봇을 배치 할 수있는 능력은 많은 사람들에게 게임 체인저입니다.
이 회사들과 가장 자주 이야기 할 때 들리는 것은 : "어떻게 시작할 수 있습니까?" 각 회사는 물론 다릅니다. 그러나 제조업체가 코봇을 어디에서 작업 할 수 있는지 고려할 때 제조업체가 찾는 것이 좋습니다. 직장에서 사람들을 보십시오. 코봇을 이용한 자동화에 이상적인 작업을 식별하는 데 도움이됩니다.
혹시 작업 프로세스 중 일부가 완료되기만을 기다리시나요?
프로세스가 완료 될 때까지 기다렸다가 다음 단계로 넘어가는 것은 시간과 돈을 낭비하는 것입니다.
캘리포니아의 글라이드 웰 연구소 (Glidewell Laboratories)는 10 분 동안 밀링 주기로 치과 용 크라운을 제작하여 작업자를 장비에 배치하는 것이 불가능했습니다. 이 회사는 이제 각 코봇이 4 대의 밀링 머신을 사용하는 셀에 UR 코봇을 배치하여 생산주기 시간을 27 시간에서 18 시간으로 단축하여 교대 당 2 명의 밀링 운영자를 절약했습니다.
너무 쉬워서 시간 낭비라고 생각되는 작업이 있나요?
부품을 상자에 넣고 CNC 기계를 돌보고 부품을 한 라인에서 다른 라인으로 옮기고 나사를 삽입하고 로터리 인덱싱 테이블을 로드/언로드하는 것과 같은 것을 생각하십시오. 코봇이 그렇게 할 수 있다면 그 작업자는 더 가치있는 일을 하지 않겠습니까?
한꺼번에 처리되지 않고 여러 하위 작업이 필요한 프로세스가 있습니까?
작업의 단계가 작업을 덜 지루하게 만드는 방법으로 시작-완료 모델로 조립되는 사례를 보았지만 실제로는 지루한 작업이 여전히 지루할 가능성이 있습니다.
오늘날 사람이 한두 가지 일을하는 작업을 찾으십시오. 사람과 달리 로봇은 일반적으로 하나 또는 두 가지에 좋은 '손'을 사용합니다. 로봇에게 더 많은 작업을 하도록 때때로 로봇의 손을 전환하도록 요구할 수 있지만, 수행할 수 있지만 비용과 복잡성이 추가됩니다. 일반적인 2 단계 작업의 한 예는 기계에서 부품을 꺼내 검사해야합니다.
혹시 즐겁게 일하지 못하는 직원이 있습니까?
사람의 표현이나 신체 언어가 지루함, 좌절 또는 냉담을 반영하는 경우, 프로세스에 실질적인 가치를 부여해야하는 잠재력을 활용하지 않는 것이 좋습니다.
작업자 손으로 무슨 작업을 하고 있습니까?
사람들은 매우 많은 복잡한 일을 할 수있는 놀라운 손을 가지고 있습니다. 로봇은 그렇게 운이 좋지 않습니다. 많은 로봇들이 간단한 진공 흡입 컵을 사용하여 무언가를 집어 올리거나 두 손가락 그리퍼를 집어 들거나 여러분과 같은 부분을 잡습니다. 작업에 손가락 손재주가 필요한 경우 코봇을 이용한 자동화에는 적합하지 않습니다.
코봇은 많은 것을 제공합니다. 자동화가 생산성 향상, 품질 향상 및 비용 절감에 도움이 될지 궁금한 경우, 생산 현장을 걸어 가고 직장에서 직원을 관찰하는 것으로 시작하십시오. 어디서 어디서 어떻게 시작할 수 있는지 알려줄 것입니다.
직장에서 사람들을 볼 때 무엇을 보십니까? 어떤 종류의 작업이 코봇에 더 좋을까요?
1 월은 National Cobot Awareness Month입니다. 지금 코봇을 구입하면 연말 전에 갚을 수 있습니다. 오늘 우리와 연락하고 더 많은 것을 배우십시오 :http://urrobots.com/awareness