![](/media/1816342/quality-matters-martin-kjaerbo.jpg?width=500&height=320&mode=crop)
Close
Choose your language
코봇 VS. 코로나19 시리즈 파트 III에서는 이동식 소독, 면봉 테스트, 의료 부품 제조 작업을 수행하는 코봇(협동로봇)을 찾아 봅니다. 또한 코로나로 인한 노동력 불확실성을 해결하는 코봇을 찾아보고 코봇 축구 팬들을 만나 봅니다.
코봇을 통한 연속성
관개 장비는 인도 농업에 대단히 중요하고 수요가 높지만, 많은 기업이 코로나19로 인한 직원 부재로 큰 타격을 입었습니다. 인도의 주요 농기계 제조업체인 Krishi Group은 인력이 40~50%나 감소했고, UR 코봇을 도입할 때까지 수요를 따라잡기 위해 악전고투했습니다. 현재 코봇은 이전에 두 명의 작업자가 완료해야 했던 품질 관리 작업을 한 명의 작업자와 함께 처리합니다. CNBC Awaaz가 보도한 바와 같이(아래 비디오 참조) 코봇은 사회적 거리두기에도 도움을 주었습니다.
NASAL SWAB 코봇을 만나보세요
대만의 Brain Navi는 최근 UR 코봇으로 구동되는 비강 검체 채취 자동화 시스템 ‘Brain Navi Nasal Swab Robot’을 공개했습니다. 코봇은 여러 작업으로 구성된 절차를 수행합니다. 먼저 Robotiq의 손가락 그리퍼 두 개 중 하나로 면봉을 집어 올립니다. 그런 다음 스마트 카메라 부품으로 피검자의 콧구멍을 식별하고 힘 센서로 면봉을 환자의 비강에 조심스럽게 삽입합니다. 코봇은 면봉을 천천히 돌리고 10초 동안 기다렸다가 천천히 면봉을 꺼내 검사 시설로 운반될 튜브에 넣습니다. 이 시스템은 현재 미국과 대만에서 규제 절차가 진행 중입니다.
아래에서 Brain Navi Swab 로봇의 작동 모습을 참조하십시오.
코봇으로 노동력 불확실성 해결
텍사스주 댈러스에 본사를 둔 20명 규모의 하청 기계 제작업체 All Axis Machining은 사회적 거리두기 규제로 인해 생산 인력을 감소해야 했습니다. 향후 주문을 거절해야 할 가능성을 예측한 이 회사는 필수적인 머신 텐딩 작업을 위해 8대의 UR10 코봇을 설치하였으며, 코로나로 인해 인력이 불확실한 상황에서도 생산량을 늘릴 수 있었습니다.
All Axis Machining 사장 Gary Kuzmin은 “이 설치는 지금까지 한 최고의 결정입니다. 전염병 사태 중에도 생산 시간이 줄지 않았습니다.”라고 말합니다.
코봇을 이용한 마스크 대량 생산
2020년 4월 앨라배마에 본사를 둔 HomTex는 코로나19 방지용 고성능 일회용 마스크를 생산하기 위해 생산 설비를 전환했습니다. 이 프로젝트가 성공하면서 HomTex는 500만 달러를 투자하여 연간 3억 5천만 개의 마스크를 생산하기 위한 15개의 라인을 추가한다고 발표했습니다. 최종 라인의 케이스 포장에 Universal Robots UR5e를 사용하고 팔레타이징 작업에는 UR10e를 사용한다는 계획으로, 회사는 연간 3억 5천만 개의 마스크를 생산할 계획입니다.
이동식 소독 코봇
폴란드 Czechowice-Dziedzice에 소재한 UR 인증 시스템 통합업체 Drim Robotics는 UR5 코봇 암이 MiR100 플랫폼에 장착된 이동식 소독 플랫폼을 개발했습니다. 이 시스템은 소독제를 분사하도록 설계되었으며 클라우드 소프트웨어를 사용하여 원격으로 관리되므로 작업자가 위험 환경에 노출되지 않은 상태에서 넓은 지역을 소독할 수 있습니다.
코봇을 이용한 정밀 의료 부품 제조
코로나19 상황에서 의료 장비 제조업체들이 공급 물량을 확보하려고 분주하게 움직이면서 전 세계적으로 정밀 부품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 네덜란드 소재의 RM Precision Machine Co.는 호흡기 부품 수요의 현저한 증가에 따라 모든 기계를 매일 24시간 가동하기로 결정했습니다. CNC 기계를 24시간 가동하기 위해 회사는 UR10 코봇을 설치했습니다. 이러한 조치는 성공적이어서, 주문에서 생산까지 주기 시간이 평균 2개월에서 불과 2주로 대폭 단축되었습니다.
UR10의 사용 편의성은 RM Precision이 빠른 생산량 증대를 처리할 수 있었던 주요 요인으로, 회사의 CNC 프로그래머이자 사장인 Daniel van Voorthuizen은 직원들이 UR 아카데미의 짧은 온라인 과정을 마친 후 “로봇을 즉시 가동했다”고 합니다.
아직 끝이 아닙니다! 또 다른 사례가 있습니다.
최근 활동을 재개한 덴마크 Superliga의 Hobro IK 축구팀은 사회적 거리두기 규정을 유지하면서 터치라인에 컬러와 분위기를 띄울 방법이 필요했습니다. 그들은 Universal Robots 유통업체인 Technion에 지원을 요청했습니다. 결과는 어땠을까요? 여러 대의 UR 코봇이 Hobro를 지지하는 깃발을 휘날리면서 나타났습니다.
실전에 대비하고 있는 Hobro의 ‘코봇 울트라’를 확인해보세요!