현대의 상호 연결된 세계에서는 기술이 진공 상태에 있지 않습니다. 이것은 우리가 운전하는 자동차, 주머니에 사는 전화 및 공장에 동력을 공급하는 로봇에 적용됩니다. 기업은 대중의 힘으로 제품을 개방함으로써 자신이 결코 상상할 수 없었던 제품의 잠재력을 깨닫게됩니다.
Steve Jobs가 2007 년에 무대에 올라 세계 최초의 iPhone을 선보였을 때, 그것은 전화 산업을 머리로 바 꾸었습니다. 세련된 디자인, 매끄러운 유리 스크린 또는 하드 키보드의 불안정한 부족 때문이 아닙니다. 아닙니다. 상자에 들어있는 제품의 종과 휘파람에서 놀라운 가치가 발생하지 않았습니다. 그 대신 애플은 앞으로 몇 년 안에 애플을 아이폰을 중심으로 구축하는 광대 한 생태계에서 비롯되었다. 로봇 산업에서 유니버설 로봇이 성공한 것은 바로 이와 같은 사고 방식이며, 특히 전세계 제조업체에 첫 해 1 주년을 맞이한 e-Series가 특히 그렇습니다. 작년에 UR의 새로운 주력 제품 라인은 UR + 플랫폼을 통한 완벽한 타사 통합을위한 플랫폼이기 때문에 초보 사용자가 실제 응용 프로그램 솔루션을 사용할 수 있기 때문에 기능 세트의 합계보다 큰 것으로 입증되었습니다.
Apple과 마찬가지로 Universal Robots는 2014 년에 타사 액세서리 개발자가 자신의 코봇과 플러그 앤 플레이 할 수있는“URCaps”를 만들 수 있도록하여 이미 성공적인 초기 코봇 주변에 생태계를 구축했습니다. 최종 사용자를위한 설정 단순화 및 응용 프로그램 기능 확장. 작년에 e-Series가 출시되면서 처음으로 우리는 처음부터 이러한 종류의 공개 개발을 염두에두고 만들어진 로봇을 보았습니다. UR 코봇의 다음 진화는 특히 UR + 제품의 에코 시스템을 활성화하는 데 중점을 둔 플랫폼으로 특별히 개발되었으며, 현재 개발자 프로그램에 400 개 이상의 회사가있는 195 개의 제품이 포함되어 있습니다. 이전 세대에 비해 새로운 e-Series 라인의 변화는 일반 사용자에게는 보이지 않지만 컨트롤러 업계를 포함하여 타사의 개발, 설계 및 통합을 강화하기 위해 많은 배후에서 발생했습니다. 실시간 데이터 교환 서버, 내장 된 힘 / 토크 센서 및 로봇 산업의 다른 곳에서는 찾을 수없는 광범위한 개발자 도구 키트를 통해 최고의 500Hz 업데이트 속도.
1+1=3
처음에 언급했듯이, 기술은 진공 상태에 있지 않으며, Universal Robots 생태계에서 번창하는 곳을 찾은 최고의Robotiq User Conference (RUC)보다 더 좋은 예는 없습니다. 제 4 회 연례 로보 크 사용자 회의 (RUC)에서 청중에 앉아있는 동안, 나는 e-Series를 둘러싼 번화 한 생태계가 얼마나 성공적으로 영향을 미쳤는지 깊이 생각해 볼 수있었습니다. 세계 어느 곳에서도 타사의 로봇 액세서리 개발자가 주최하는 행사에서 수백 명의 사람들이 모이는 것을 볼 수 있습니다. 이 수준의 관심은 Robotiq이 제품에 적용한 기술이 아니라 유니버설 로봇을 위해 해당 제품이 잠금 해제 할 수있는 응용 가능성에 관한 것입니다. 우리는 CNC 텐딩, 샌딩 및 피니싱, 품질 테스트 및 조립과 같은 응용 프로그램을 중심으로 한 새로운 기능을 보았습니다.이 모든 기능은 로봇 초보자가 쉽게 처리 할 수 있도록 설계되었습니다.
사용자는 기능이 아닌 솔루션을 원합니다
실용 사용자는 자신의 목표를 달성하는 데 도움이되는 기능 만 관심을 갖습니다. 로봇 응용 프로그램에 대한 최종 사용자의 이야기를들을 때 로봇이하는 일에 대해 듣게됩니다. 자동화를 통해 얻을 수있는 이점, 비용 절감, 직원의 인체 공학적 개선, 품질 향상에 대해 자주 알게됩니다. 성공적인 의료 기기 제조업체의 직원 엔지니어는 Robotiq 사용자 회의에서 청중들에게“하루에 8 시간 동안이 작업을하는 사람이 있다면 얼마나 반복적이고 인체 공학적으로 비 친절한 지 알 수 있습니다. 로봇을 보유함으로써 숙련 된 작업자와 피니셔가 하루 종일 드릴을 디버링하는 대신 부가가치가있는 작업을 수행 할 수 있습니다.” 새로운 카탈로그 사양이 어떻게 양말을 벗겨 냈는지
e-Series는 다른 해에 어디에 있을까요? 세계가 UR + 플랫폼을 계속 수용하고 도구를 사용하여 세계의 제조 문제를 해결하는 데 한계가 있다면 하늘은 한계입니다. Steve Jobs는 1994 년 롤링 스톤에 가장 잘 말했습니다.“기술은 아무것도 아닙니다. 중요한 것은 사람들에 대한 믿음이 있고 기본적으로 훌륭하고 똑똑하며 도구를 제공하면 그들과 함께 멋진 일을 할 수 있다는 것입니다.”이러한 도구를 사용하면 사람들이해야하는 실제 작업에 중점을 둡니다. 나는 오늘날 사람들이 그들과 함께 꿈꾸는 '멋진 일'을 상상할 수 있다고 생각합니다.