오늘날, 협동로봇은 쉽고, 유연하며 그리고 인간 작업자들과 나란히 일할 수 있을 정도로 안전한도구로서 제조 업계에 널리 알려져 있다. 하지만 직원들이 일하지 않을 시간에도 생산량을 유지하기 위해, 혹은 퇴근 후 교대 시간에 움직이는 협동로봇은 어떨까요? 작업자가 공장 내 다른 곳에서 작업에 집중하는 동안 로봇이 다른 기계 또는 장비와 직접 통합되는 경우, 근처에 사람이 없을 때 등의 상황에 처한 협동로봇이 여전히 자신의 일을 적절히 수행하는지 의문이 들 때가 있습니다.
산업용사물인터넷(IIoT) 기능이 내장된 유니버서로봇의 협동로봇은 근무자가 현장에 없어도 원격으로 협업이 가능합니다.
IIOT 기능이 내장된 유니버설로봇의 협동로봇
유니버설로봇의 협동로봇은 EthernetIP, Profinet, MODBUS 및 TCP/IP 프로토콜 지원 기능이 내장되어 있어 모든 IIoT 공장 환경에서 상호 운용이 가능합니다. 또한 로봇 상태의 데이터에 접속하기 위해 제공되는 안전한 프레임워크는 제품의 품질 향상 및 생산성 향상에 도움을 줍니다. 사용자는 안전한 맞춤형 네트워킹 애플리케이션을 제공하는 UR+ 개발자 플랫폼을 통해 소프트웨어 개발 키트를 무료로 다운로드 할 수 있습니다. UR+ 쇼룸에는 이미 상당한 양의 IIoT 시스템이 개발 및 제품을 사용하여 전개된 상태로 선보여지고 있습니다. 다음은 협업형 IIoT 로봇 애플리케이션 및 기능의 몇 가지 좋은 예입니다.
모니터링을 통해 제품 생산 및 다운타임을 최적화하는 로보티크 인사이트
인사이트는 당신의 로봇을 통합하여 더 빠르고 생산성 최대화에 기여하도록 설계된 소프트웨어 입니다. 인사이트는 로봇이 인간의 손길이 필요할 시 작업 담당자에게 알림을 보내줍니다. 그리고 모니터링을 통해 실시간으로 데이터를 제공하여 문제 해결 및 생산성 향상에 도움을 줍니다. 인사이트를 통하면 원격으로도 로봇에 접속하고 완벽하게 제어 할 수 있으며, 당신이 어디에 있든 탁월한 로봇 전문가로부터 지원받을 수 있습니다.
안전한 원격 제어 및 서비스를 지원하는 Secomea M2M IoT 로봇 솔루션
UR+ 파트너인 세코미아(Secomea)는 기계 설계자와 공장에 ARCS M2M 원격 접속 솔루션을 제공합니다. ARCS를 사용하면 비용이 많이 소요되는 다운타임을 피할 수 있고, 로봇의 오작동이나 재고 부족 상황을 신속하게 파악할 수 있으며, 유지보수 및 수리 작업 공정을 개선할 수 있습니다. 운영자는 통합 SMS 경보 및 알림 관리 시스템을 통해 로봇의 상태를 직관적이고 확실하며, 발 빠르게 확인할 수 있습니다.
협동로봇 렌트 및 생산성 추적과 개선을 위해 데이터를 제공하는 히레보틱스
히레보틱스(Hirebotics)는 기본적으로 제조업자를 위한 임시 대리점이지만, 인간 작업자 대신 유니버설로봇의 협동로봇을 통해 제조 문제를 해결해 줍니다. 히레보틱스는 로봇과 그 도구들의 통합에 관한 시스템을 완전하게 구축했기에, 어떤 기업에도 접속할 수 있습니다. 심지어 로봇에 대해 아는 것이 없는 기업에도 접속할 수 있습니다. 뿐만 아니라 히레보틱스는 더 많은 것들을 합니다. 이들 서비스의 가장 중요한 요소는 바로 모바일 앱을 통해 로봇 데이터를 제공하는 것 입니다. 히레보틱스가 제공하는 데이터는 로봇이 부품을 더 필요로 한다든지, 혹은 부품의 교체가 필요 한다든지 등의 생산 과정을 추적하여 이를 알려줍니다.
스타트업도 IIoT 기술을 통해 이점을 얻을 수 있음을 보여준 크리에이팅 레볼루션스
소규모 제조업체에게는 IIoT가 멀게만 느껴질 수도 있습니다만, 겁먹을 필요는 없습니다. 스타트업 회사인 크리에이팅 레볼루션스(Creating Revolutions)는 자동화에 도전했으며, IIoT 기술은 이 회사의 두 자리 수에 달하던 제품 불량률을 0에 가깝게 낮춰 생산 효율성을 5배 가까이 높였습니다. 크리에이팅 레볼루션스는 히레보틱스와 협력하여 병원에서 사용되는 호출 장치 제조업체에게 UR3를 제공했습니다. 히레보틱스는 소규모 기업이 지불할 수 있도록 합리적인 가격으로 서비스를 제공합니다. 로봇의 프로그래밍, 전개, 유지관리 등의 서비스를 제공하고 로봇이 작동한 몇 시간 정도의 비용만 청구합니다. 크리에이팅 레볼루션스는 스마트폰을 통해 로봇의 상태를 모니터링 하고 실시간으로 생산 데이터를 확인하여 문제를 신속하게 해결합니다.
당신의 협동로봇이 얼마나 잘 하고 있는지 알고 싶으신가요? ‘Top 5 Cobot KPI’에서 eBook을 다운로드하고 협동로봇의 생산성 계산을 시작하십시오.