Close
Choose your language
오늘, Simon Kollerup 덴마크 산업 통상부 장관은 성장하는 덴마크 로봇 산업의 주력 제품인 모바일 산업용 로봇 (MiR)과 협동로봇 (UR)의 새로운 홈이 될 곳을 공개했습니다. 덴마크의 급성장하는 로봇 클러스터의 심장부인 오덴세(Odense)에서 이 두 회사는 새로운 "코봇 허브" 32,000m2 (334,000 피트)를 공유할 것입니다.
미국의 모회사인 Teradyne의 재정 지원으로 MiR (모바일 산업용 로봇)과 UR (유니버설 로봇)은 오덴세에서 5 만 m2 규모의 건물 부지를 인수했습니다. 이제 협동로봇(Cobot)은 가장 빠르게 성장하는 산업 자동화 부문입니다. 코봇은 보호 장치 없이도 인간과 협력하여 작업할 수 있으며, 작업 환경과 생산성을 모두 향상시킬 수 있는 사용자 친화적인 로봇입니다.
새로운 코봇 허브는 Teradyne의 임무를 지원하여 MiR와 UR이 전 세계적으로 확립한 중요한 리드를 더욱 강화합니다.
“MiR와 UR은 모든 규모의 회사에 자동화 솔루션을 제공하는 협동로봇 부문에서 세계를 선도하고 있습니다. Teradyne은 신제품, 솔루션 및 판매 채널 개발에 꾸준히 적극적으로 투자하고 있으며, 이 새로운 홈은 UR 성장 전략의 핵심 부분입니다.” Teradyne의 사장이자 CEO인 Mark Jagiela는, “덴마크에서 매우 특별한 것을 발견했습니다. 혁신적인 산업 디자인과 실용적인 비즈니스 감각을 결합한 Danes는 이 새로운 산업에 완벽한 조합을 만들었습니다. 사용자 친화적인 방식으로 인간과 협업하여 로봇을 작동시킬 수 있는 능력은 전 세계 어느 곳에서도 볼 수 없었는데, 이렇게 여기 오덴세에서 역량을 확장할 수 있어 매우 기쁩니다.”라고 했습니다.
MiR 및 UR 회사가 덴마크에서 로봇 개발을 위한 현금 지원을 제공한 것은 비단 이번이 처음은 아닙니다. 현재 Teradyne은 덴마크의 두 젊은 로봇 회사에 50억 달러 이상을 투자했으며, 현재 이 두 회사는 빠르게 성장하고 있습니다.
새로운 COBOT 허브의 비전
추가 일자리 창출 예상
건물 부지는 UR의 현재 본사와 가까운 Odense의 산업 지구에 있으며 새로운 코봇 허브의 일부가 될 것입니다. 두 회사는 앞으로도 두 회사가 기대하는 지속적인 성장을 촉진하고자 노력할 것이며, 새로운 직원을 유치하는 데 도움이 될 매력적인 환경을 조성하기 위해 별도의 독립체로 계속될 것입니다.
“덴마크는 전세계 코봇 시장에서 선두를 차지하고 있습니다. Odense에 세계 최대 규모의 코봇 허브를 구축하기 위해 이렇게 과감한 투자를 한 이유가 있습니다.”라고 Mobile Industrial Robots의 CEO인 Thomas Visti는 언급했습니다. "훌륭한 시설을 갖춘 강력하고 전문적인 환경을 제공함으로써 전 세계의 인재를 유치할 수 있습니다." MiR은 작년에 100 명을 추가로 고용했으며 UR은 지난 2년 동안 280명의 직원을 추가했습니다. 현재 두 회사에는 덴마크에 각각 160명과 450명의 직원이 있습니다. 현재 UR은 전 세계적으로 약 700명의 직원을 고용하고 있으며 MiR의 직원은 전 세계적으로 약 220명입니다.
덴마크 고유 기술 기반
”Universal Robots 사장인 Jürgen von Hollen은 코봇 시장의 엄청난 잠재력을 인지하고 있으며, 다음과 같이 설명했습니다. "ABI 리서치에 따르면 이 시장은 2030년에 총 1,200억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 그리고 덴마크 코봇에 대한 수요는 이미 UR과 MiR가 Odense 현지에서 성장하고 있음을 의미합니다. Odense는 강력한 인재 에코 시스템을 보유하고 있으며 지난 10년 동안 이곳에서 구축한 고유 로봇 환경에 장기적으로 투자 할 수 있는 기회를 갖게 되어 기쁩니다."
떠오르는 덴마크 로봇 클러스터
덴마크 로봇 산업은 현재 급성장하고 있습니다. 무역 협회 오덴세 로보틱스 (Odense Robotics)의 2019 년 연례 설문 조사에 따르면 덴마크의 3대 도시인 오덴세 (Odense)와 그 주변에서 3,900 명의 덴마크 로봇 회사에서 8,500 명이 현재 일하고있는 것으로 나타났습니다. 산업이 성장 예측을 따를 경우, 덴마크 분석 회사 Damvad에 따르면 덴마크 로봇 산업은 2025년에 25,000 명의 직원을 고용할 것입니다.
직원 수가 늘어나는 것은 아닙니다. 덴마크 로봇 회사의 총 매출은 2018 년에 18 % 증가하여 수출이 26 % 증가하여 9 억 5 천만 달러에 도달했습니다. 이 수치는 15 년 전 덴마크가 로봇 산업에 대해 언급한 적이 없다는 점에서 특히 중요합니다.