Universal Robots 소개
하나의 COBOT으로,
더 나은 세상을 만들기 위해 노력합니다.
누구에게나 어디든지 자동화를 제공하는 것
유니버설 로봇은 2005 년부터 고객에게 가장 중요한 방식으로 고객의 삶을 변화시키기 위해 노력해 왔습니다.
유니버설 로봇은 단순한 자동화 외에도 비영리 단체가 가난한 나라에서 사람들의 비전을 향상 시키거나 제조업체가 반복적인 업무의 부담을 줄이도록 함으로써 아이디어와 꿈을 강화하고 사람들이 일하고 생활하는 방식을 변화시킵니다.
고급 도구, 사용하기 쉬운 로봇 암은 모든 규모의 회사와 조직에서 시장 변동성을 지원하고 해결하는 데 사용됩니다. UR의 코봇 솔루션은 제조업체가 모든 시장 조건에서 경쟁하고 이겨야하는 유연성과 재무 수익을 제공합니다.
성장하고자 하는 사람과 꿈을 찾을 때마다 Universal Robots이 있을 것입니다.

"가장 혁신적인 로봇 회사 2017"에서 2 위 차지

UR +, German Industriepreis의 서비스 카테고리에서“2017 년 최고”로 평가

인도의 Electronics Maker 이벤트에서“최고의 로봇 공학상”수상

MIT Technology Review의 Smart 50 개 스마트 기업 목록에서 “25 위”

포르투갈어 EMAF 전시회에서 “혁신상”수상

아시아 제조상에서 최고의 로봇 공학 제공 업체

IEEE 로봇 공학 자동화 협회의 “발명 및 기업가상” 수상

영국 : 최고의 자동화 시스템을 위한 “MWP Award”
구성원
직원에게 우리를 차별화시키는 요소를 물어보십시오.직원, 가치 및 사명이라는 한 가지 이야기를 반복해서 들을 것입니다.Universal Robots는 빠른 성장에서 새로운 아이디어의 구현에 이르기까지 상상력을 키우는 곳입니다.
원칙과 정책
유니버설 로봇은 사업을 수행하는 국가의 모든 관련 법률과 규정을 준수하기 위해 노력합니다.
당사는 지속 가능성, 품질 및 안전을 비즈니스의 모든 측면에 통합하여 제품이 환경에 미치는 영향을 최소화하고 사회적 이익을 증가시킵니다.
연혁
2005 년 덴마크에서 3 명의 대학교 학생들이 창립한 Universal Robots는 상업적으로 실행 가능한 협동로봇을 제공하고 회사와 전체 산업을 변화시킨 최초의 회사입니다.
2015 년 Teradyne이 인수한 Universal Robots는 50 %의 시장 점유율과 65 개의 특허를 보유하고 있으며, 전 인력이 전세계 23 개 사무소에서 근무하고 있습니다.
조직도
유니버설 로봇은 매우 강한 회사입니다.
우리는 수천 명의 사람들에게 힘을 실어주고 그들이 일하는 방식을 변화시키는 역할을 합니다.
여러분의 성공에 중점을 두기 위한 무한한 경력 잠재력, 매우 고무적이고 역동적인 환경을 제공합니다. 성공, 성장, 개발 및 혁신에 중점을 둔 필수적인 팀이 될 것입니다.
여러분은 유니버설 로봇의 일원이 될 것입니다.