Betacom은 협동로봇을 사용하여 경쟁에서 계속 앞서 나가고 있습니다.
새로운 LED 도로 조명 제품군을 준비하면서 Betacom은 Design Energy에 의뢰하여 Universal Robots을 이용한 솔루션을 개발하였습니다. 이 협동로봇 솔루션을 이용하여 Betacom은 비교할 수 없을 정도로 정밀하고 정확하게 비교적 많은 양의 새로운 작업을 수행할 수 있습니다.
도전 과제:
Betacom은 도로, 지역 및 터널에 맞는 조명 솔루션을 개발합니다. 구성 및 제작 품질이 무엇보다 중요합니다. 이 솔루션은 도로, 좁은 길 및 기타 시야가 매우 중요한 지역에서 고품질 조명을 제공하는 데 사용되기 때문입니다. Betacom이 제조하는 복잡한 제품은 원래의 디자인과 동일해야 합니다. 인간의 지문처럼 작은 어떤 것도 최종 설계의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
동영상 — UR10 Robot, Betacom, 뉴질랜드
솔루션:
Betacom은 Design Energy에 의뢰하여 Universal Robots의 UR10을 사용한 솔루션을 개발하였습니다. 유연하고 프로그램하기 쉬운 UR10은 다양한 공구와 함께 사용하여 새로운 LED 조명 제품을 빠르고 효율적으로 생산할 수 있습니다. 다중 헤드 진공 그리퍼를 사용하여 UR10은 랙에서 회로 보드를 집어서 알루미늄 프레싱에 올려 놓습니다. 그 다음에 로봇은 여섯 개의 LED 렌즈를 집어서 회로 보드에 배치합니다. 마지막 단계는 공압식 나사 드라이버를 자동으로 공급되는 나사와 함께 집어서 렌즈와 회로 보드를 알루미늄 프레싱에 조이는 것입니다.
빛이 최상의 상태로 퍼져 나가게 하려면 렌즈를 각각 다른 방향으로 배치해야 한다는 점을 감안하여, Betacom은 생산 공정 중에 실수를 하지 않는 데 매우 주력하여 기능성이 매우 뛰어난 제품 납품을 보장하였습니다. 또 다른 장점은 LED와 렌즈를 사람이 손으로 건드리지 않게 하여 최소한의 오염을 보장하는 것입니다.
Design Energy의 마이크 새포드(Mike Shatford)에 의하면, UR10은 단지 실수를 하지 않기 때문에 Betacom의 필요를 충족시켰습니다.
- 높은 품질 표준에 맞춘 LED 조명 솔루션의 장착 및 조립
- 쉬운 프로그래밍
- 협업 및 안전
- 짧은 투자 회수 기간
- 조립
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동 로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.