Close
Choose your language
로봇 기술 덕분에 제조사는 힘들이지 않고 준비할 수 있습니다
BJ-Gear의 직원들에 4대의 로봇 암을 추가한 결과, 생산성과 회사 경쟁력이 강화되었습니다. 인간의 조작이 필요 없는 훨씬 간결한 프로세스가 의미하는 바는 직원들이 이제는 한 번에 더욱 많은 양의 업무를 소화할 수 있다는 것이며, 자동화가 균일하게 높은 품질의 제품을 생산해 온 것과 같은 맥락입니다.
도전 과제:
기어 솔루션 분야 세계 선도주자인 BJ-Gear가 덴마크 내 경쟁력을 강화하고 제품을 유지하는 유일한 방법이 바로 가능한 한 프로세스를 최적화 및 자동화 하는 것입니다.
"우리의 목표는 원료부터 최종 산물에 이르기까지 최대한 인간의 상호작용을 배제한 공정과 생산입니다." BJ-Gear의 공장장인 Bjørn Sommer가 말합니다. 그는 린엔터프라이즈에서 15년 간 근무했으며, 2005년에 BJ-Gear에 입사하여 완전히 새롭게 최적화된 공장을 건설하는 업무를 이끌었습니다.
그러나 회사는 기존 솔루션에 투입되는 비용이 너무 커서 자금 회수 기간이 굉장히 길다는 이유로 로봇 도입에 주저하고 있었습니다.
동영상 — UR5 및 UR10 로봇, BJGear, 덴마크
솔루션:
유니버설 로봇은 BJ-Gear가 가지고 있던 로봇 기술에 대한 인식을 완전히 바꾸어 놓았습니다.
"유연하고 가벼운 로봇(UR5와 UR10) 은 가격 측면에서 굉장히 합리적이라 곧 성공을 거둘 것입니다. 우리가 계산한 바에 따르면 UR 로봇 도입하는데 들었던 비용이 1년 이내에 모두 회수될 것입니다."
지금까지 4대의 UR 로봇 솔루션이 BJ-Gear의 생산에 활용되어 왔습니다. 이들 중 한 대가 UR 5로 일반 분무기에 설치되어 조립 전 장치를 페인트칠하는데 사용됩니다. 이러한 공정 단계의 자동화는 좀 더 균일한 고품질의 페인트 작업을 이루어 내고, 또한, 직원 한 명을 해방시켜 다른 업무를 할 수 있게 해 주었습니다. 페인트 부스에서 작업하는 시간이 줄어듦으로써, 직원들은 이제 UR 5 덕분에 작업 환경 면에서도 이익을 얻습니다.
BJ-Gear가 지금은 비록 생산 시리즈를 페인트 어플리케이션에 한 번에 하나씩만 보내지만, Bjørn Sommer는 곧 임의 순서대로 제품을 페인트 칠 할 수 있으리라 기대하고 있습니다: "특수 페인트 프로그램을 정의하는 기어에 칩을 고정하면 스캐너가 시작 프로그램 및 사용 색1상 정보가 포함된 메시지를 UR5로 전달할 수 있습니다. 이것으로 생산 흐름은 강화되고, 전달 시간은 단축될 것입니다."
“유연하고 가벼운 로봇(UR5와 UR10) 은 가격 측면에서 굉장히 합리적이라 곧 성공을 거둘 것입니다. 우리가 계산한 바에 따르면 UR 로봇 도입하는데 들었던 비용이 1년 이내에 모두 회수될 것입니다.”
다른 UR5 로봇 2대는 BJ-Gear 생산의 오래된 기계를 현대화 및 자동화했습니다. 그 중 하나는 톱니바퀴 디버링 및 스탬핑 프로세스를 완전히 자동화하였으며, 다음 단계 조립을 위한 제품을 완성했습니다. 다른 하나는 한 번에 3대의 기계(선반, 절단기, 세척기)에서 멀티태스킹 업무를 맡았습니다. 이 덕분에 BJ-Gear는 인간의 개입 없이 한 번에 100개의 부품을 생산할 수 있었습니다.
UR10은 BJ-Gear 팀의 가장 최신형 로봇입니다. 이 로봇은 중량이 5kg 이상인 제품을 취급하는 프로세스를 자동화하는데 사용됩니다.
"자동화 솔루션으로 저희 기어 제조사의 생산성과 유연성을 향상시킬 수 있었습니다. 로봇 덕분에 우리는 직원 충원없이 성장을 할 수 있었으며, 이는 곧 회사의 경쟁력 향상으로 이어졌죠." Bjørn Sommer가 말합니다.
- 5년 전, BJ-Gear A/S에는 생산에 활용하는 로봇이 없어 25,000개의 고가 기어 중 1년에 수천 개나 되는 불량품을 양산했습니다.
- 유연하고 경제적인 로봇조차 없었습니다.
- 하지만 지금은 유니버설 로봇의 현대식 경량 로봇 암을 4대나 운영하고 있으며, 이들은 모두 BJ-Gear 기계에 수반되어 있습니다.
- 투자회수 기간: 1년 미만
- 쉬운 프로그래밍
- 유연한 배치
- 짧은 투자 회수 기간
- 도색
- 머신 텐딩
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동 로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.