Böco Böddecker는 협동로봇으로 생산 프로세스를 최적화합니다
Böco Böddecker는 자동차 산업용 잠금 및 폐쇄 장치를 만들고 있습니다. 이 기업에서는 경쟁력 유지와 유연성 증대를 위해 UR 로봇 기반 솔루션으로 생산 부분을 자동화하기로 결정했습니다. 2010년에 로봇이 도입되었고, 제품에 표식을 남기는데 활용되어 자동차 산업 요건을 만족시키도록 했습니다.
도전 과제:
자동차 산업은 사상 유례없는 경쟁력과 마주하고 있습니다. 매우 높은 기준을 충족시키는 부품을 저렴한 가격에 제조해야 합니다.
Böco Böddecker는 자동차 산업에서 폐쇄, 로킹 및 잠금 시스템을 전문적으로 취급합니다. 이들 플라스틱 및 금속 부품은 다양한 제조사가 생산해 내는 자동차의 문과 좌석을 고정하는데 사용됩니다.
도전 과제는 반복적인 업무를 파악하고 자동화 후보 여부를 확인하여 효율성을 높이는 것이었습니다.
솔루션:
국제산업서비스(IIS)는 유니버설 로봇의 덴마크 제조사가 생산하는 경량 협동로봇이라는 단순하지만 효과적인 솔루션이 있었습니다. 6축 로봇 암은 무게 5kg까지 들어올릴 수 있고, 자체 무게가 18kg 밖에 되지 않으며, 작업 반경이 85cm로 생산 현장 내 아주 작은 공간을 차지합니다.
자동차 산업에 필요한 각 부품에는 개별적인 코드가 찍혀 있어야 합니다. 이렇게 꽤나 단순하고 반복적인 작업의 자동화와 연관된 비용 절감액이 상당히 컸습니다. UR 로봇은 품질 관리를 확인하면서도 엄격한 요건에 맞추어 물품 표시 및 라벨링 작업을 수행할 수 있습니다.
업무가 자동화되었으므로, 정확도 및 작업 속도가 증가하였고, 고객에게 잘못된 제품을 발송하는 일이 크게 줄었습니다.
이는 Böco Böddecker에 있어 굉장히 중요한 사항인데, 기존의 시스템에 솔루션을 쉽게 결합할 수 있기 때문입니다. 대형 산업용 로봇은 너무 넓은 공간을 차지하여 주요 생산 공정 단계 간 거리를 늘렸으며 이는 곧 생산 시간의 증가로 이어졌습니다.
로봇은 또한, 최신 카메라 제어 시스템을 활용하여 불량 부품을 판별해낸 후, 이를 폐기합니다. 카메라는 향후 솔루션의 전반적인 효율성에 더해 부품의 품질을 객관적으로 결정합니다.
- 반복적인 업무에서 직원들을 해방시켰습니다.
- 생산 작업의 정밀도를 향상시켰습니다.
- 고객에게 불량품을 납품할 확률을 줄였습니다.
- 협업 및 안전
- 빠른 셋업
- 짧은 투자 회수 기간
- 라벨 부착
- 품질 관리
오늘 시작하기
협동로봇은 비용효과적이고 안전하며 유연하게 배치할 수 있습니다. 협동 로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.