Cascina Italia의 픽킹, 포장 및 쉘링 라인에 가치를 부가하는 로봇 - 한 번에 계란 1개
Cascina Italia는 하루에 수백만 개의 계란을 처리합니다. 생산 시설에서 UR5 로봇을 사용하면서 유연성과 운영 효율을 개선했습니다. 협동로봇은 직원들이 대량 유통용 대형 포장을 준비하는 힘든 과정을 하지 않아도 되게 해주었습니다. UR 5는 울타리가 필요 없다는 운영상의 부가적인 이점이 있어, 로봇과 직원이 생산 라인에서 나란히 작업할 수 있습니다.
도전 과제:
경쟁이 굉장히 치열한 신선 식품 시장의 특성상 Cascina Italia는 시장의 요구에 재빨리 반응할 수 있어야 합니다. 이에 효과적으로 대응하기 위해서 Cascina Italia는 자원을 해방시키는 내부 프로세스를 최적화해야 합니다. 기존의 로봇 솔루션은 값이 비싸며, 신선 제품 환경에서 수행하기에는 어려운 점이 있습니다.
안전 또한 중요한 고려 요소입니다. Cascina Italia에는 추가 장비를 놓을 공간이 한정되어 있으며, 선택하는 모든 솔루션이 직원들 가까이에 설치되어야 합니다.
동영상 — UR5 로봇, Cascina, 이탈리아
솔루션:
Cascina Italia는 포장 시설 생산 라인에서 박스를 준비하는 협동로봇 솔루션을 설계 및 규정하는데 Alumotion과 긴밀히 협력하였습니다. UR5 로봇은 24시간 생산 라인 스테이션 중 한 곳에 설치되어 있으며, 하루에 약 150만 개의 계란을 취급하고 있습니다.
이같은 시범 설치는 시설 운영자를 가장 고된 프로세스 중 하나로부터 벗어나게 하는데 초점을 맞추고 있습니다. 바로 대량 유통용 대형 포장재 준비입니다.
UR5는 계란이 10개씩 담긴 144개의 곽을 담은 박스를 준비합니다. 로봇의 크기가 작고 아담하여 소중한 공간을 침범하지 않고도 생산 라인에 직접 설치될 수 있습니다. 그리고 UR 로봇은 울타리 없이 작동 가능하므로, 안전 진단 후 비싸고 볼품없는 보호벽 없이 직원들과 함께 나란히 작업할 수 있습니다.
- 생산 라인의 운영 효율성을 증대시키면서도, 힘들고 반복적인 업무로부터 직원을 해방시킵니다.
- 투자회수 기간: 365일
- 쉬운 프로그래밍
- 빠른 셋업
- 유연한 배치
- 협업 및 안전
- 짧은 투자 회수 기간
- 포장 및 적재 작업
- 라벨 부착
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.