CREATING REVOLUTIONS
Creating Revolutions의 조립 라인 생산 과제를 해결한 Universal Robots
01 개요
마이애미의 스타트업 기업인 Creating Revolutions는 숙박 서비스 호출기 조립 과정에서 두 자릿수의 제품 거부율을 겪었습니다. 이제 UR3 코봇을 클라우드 연결 시스템으로 제어 및 모니터링하면서 납땜, 구멍 뚫기, 실리콘 도포 및 조명 조립을 처리하므로 생산 효율성을 거의 5배 높이면서 거부율은 0에 가깝게 낮춥니다.
02 도전 과제
Creating Revolutions는 숙박 산업을 위해 고객 서비스 호출 시스템을 도입하고 있습니다. 하키 퍽 크기의 통신 디스크는 스마트폰을 통해 고객을 종업원에게 연결해줍니다. 이 디스크를 조립하는 일은 매우 복잡하며, 높은 정확도로 반복해서 작업해야 합니다. “문제는 인간이 하는 것처럼 정확히 같은 방식으로 특정 과정을 계속해서 효율적으로 반복할 수 없다는 것입니다."라고 Creating Revolutions의 CEO인 Einar Rosenberg는 말합니다. 그는 질적 및 양적 요구를 두루 충족할 수 있는 자동화 솔루션을 찾았습니다.
동영상 — UR3 로봇, 미국 Creating Resolutions
03 솔루션
“UR3은 세련되었고 빠르고 원활하게 작동했습니다. 이 로봇은 우리가 정말 원했던 정밀도를 그대로 제공했습니다. 프로젝트 거부율은 두 자릿수에서 1% 아래로 떨어졌으며, 생산량은 몇 배로 높이면서 오버헤드를 크게 단축할 수 있었습니다.”라고 Rosenberg는 말합니다.
UR3는 두 가지 다른 사이클로 작동합니다. 먼저 로봇은 알루미늄 하우징 부품이 트레이에 올바르게 정렬되었는지 확인합니다. 그런 후 부품을 픽업하고, 클램프에 배치하며, 실리콘 주입기를 픽업하고, 실리콘을 도포한 후 위에 아크릴 디스크를 올려 놓고 조립한 부품을 다시 트레이에 올려놓습니다. 다음 단계는 구멍 뚫기와 납땜입니다. 로봇은 디스펜서에서 구리판과 함께 디스크를 집어올린 후, 광학 레이저 센서에 놓아 디스크를 맞춥니다. 그런 후 디스크를 홀더에 놓고 두 개의 클램프를 닫아 부착합니다.
“UR3는 유틸리티 벨트에서 드릴을 잡은 후 펙 드릴링 공정을 수행합니다. 그냥 힘만 가하면 아크릴이 부서지기 때문이죠. 로봇은 상당히 민감해 완벽하게 구멍이 뚫릴 때까지 계속 작동합니다.”라고 Creating Revolutions의 CEO는 말합니다. 구멍 뚫기가 완료되면, UR3는 납땜 인두로 3곳의 사전 납땜 작업을 추가로 수행합니다.
“UR3가 사전 납땜을 진행하도록 함으로써 공정 효율성이 거의 5배 높아졌습니다."라고 Rosenberg는 말합니다. “납땜을 수작업으로 진행하려면 운영자가 3명 필요했습니다.”
04 UR3 통합의 이점
UR3는 Universal Robots의 공인 시스템 통합업체인 Hirebotics를 통해 Creating Revolutions의 조립 라인에 통합되었습니다. 이 업체는 코봇의 채용 담당 업체 역할을 수행하면서 제조업체들이 비용을 미리 지불하지 않고도 시간별로 코봇을 임대할 수 있도록 지원합니다. Creating Revolutions는 작동하는 시간 동안만 비용을 지불하지만, Hirebotics는 로봇의 모든 프로그래밍, 배치 및 유지보수를 처리합니다.
Creating Revolutions가 처음 Hirebotics에 연락한 후 UR3을 주문하고, 설치하고, 프로그래밍할 때까지 몇 주 밖에 걸리지 않았습니다. Hirebotics의 공동 창업자인 Matt Bush는 “로봇 채용 담당 업체”를 운영하려면 신속한 배치가 필수적이라고 설명합니다. “이를 가능하게 한 요인은 UR 로봇의 손쉬운 프로그래밍입니다. UR 인터페이스를 사용하면 과거에 사용했던 다른 여러 솔루션보다 훨씬 빠른 속도로 생산 시스템을 가동할 수 있습니다.”라고 Bush는 말합니다. 그는 클라우드로 연결된 모바일 앱을 개발해 Creating Revolutions가 로봇에 주의가 필요할 때 실시간 생산 데이터 및 알림을 받을 수 있도록 했습니다. “지정된 기간 동안 UR3가 생산하는 유닛 수에 대한 자세한 정보를 수집하여 모든 데이터를 조합함으로써 필요한 작업자 수 및 최적 수준으로 생산하기 위해 주안점을 두어야 하는 측면 등의 생산 요구를 사실적으로 매우 정확하게 예측할 수 있습니다.”라고 Rosenberg는 말합니다. 그는 몇 시간 후에 아무 지원 없이 UR3을 작동했습니다.
로봇이 여러 조립 단계를 수행하도록 한 것은 Creating Revolutions의 결정적인 로봇 구매 동기였습니다.
“고객이 이곳으로 와서 UR3를 보게 되면 로봇이기 때문에 품질과 정확도가 보장된다는 사실을 이해할 수 있습니다. 우리는 인정받는 기업이 아니므로 고객은 사용하려는 제품이 그저그런 제품이 아니기를 바랄 것입니다."라고 그는 말합니다. “로봇이 투입되었다는 사실이 강점으로 부각되고, 판매에 도움이 될 것입니다. “
- 직원을 보다 복잡한 작업에 투입하고, 생산 품질, 효율성 및 생산량을 높임ㅇ
- Creating Revolution의 서비스 호출기는 11종의 고유 특허 기술을 기반으로 하며, 재충전하거나 콘센트에 꽂지 않고도 10년 동안 작동하도록 설계됨
- 여러 다양한 통신 설정에서 사용하고 있으며, 가장 널리 이용하는 경우는 식당과 리조트입니다. 이 기술을 사용하면 고객은 스마트폰을 터치하여 통신 디스크를 통해 종업원에게 연결 가능
- 쉬운 프로그래밍
- 협업 및 안전
- 신속한 셋업
- 드릴 작업, 납땜, 도포
- 조립
- 픽 앤 플레이스
오늘 시작하기
비용 효율적이고 안전하며 유연한 협동로봇(코봇)은 중소 기업을 위한 자동화를 그 어느 때보다 쉽게 만들고 있습니다.