Izoelektro d.o.o.
UR 협동로봇을 구현하여 비용 효율적인 방식으로 생산 및 포괄적인 테스트 공정을 확장하는 소규모 기업
01 개요
Izoelektro d.o.o.는 슬로베니아(EU)의 빠르게 성장 중인 제조업체로, 전기에너지 시스템의 유지보수, 개조 및 셋업을 위한 제품을 제공합니다. 이 회사는 직원이 8명에 불과하며, 생산을 늘리고 고품질을 보장하는 방안을 모색해왔습니다. 곧바로 뚜렷한 성과를 얻을 수 있었고, 더 많은 Universal Robots를 활용하여 사업을 다양화하기 위한 계획을 추진 중입니다.
02 도전 과제
“우리의 가장 큰 난제는 비용 효율적인 방식으로 고객의 수요를 충족시키는 것입니다.”라고 Izoelektro의 개발 담당 매니저인 Tadej Kovač은 말합니다. “전 세계 기업들은 생산 공정을 최적화하고 있습니다. 따라서 우리도 자동화를 고려하기 시작했습니다. 로봇은 우리의 미래이며, 매일 강력한 경쟁에 직면하고 있는 전자 부품 제조 분야에서 특히 그렇습니다. 그래서 적절한 로봇 솔루션을 모색하기 시작했습니다.”
이 회사는 소규모이므로 기존의 산업용 자동화 시스템을 구입할 경제적 능력이 없습니다. 협동로봇은 가격 측면에서 좀 더 합리적인 매우 다양한 옵션을 제공합니다. “Universal Robots 브랜드는 전 세계적으로 인정 받고 있으며, 적당한 가격으로 우수한 품질의 제품을 제공하고 있습니다. 따라서 선택에 별다른 어려움은 없었습니다.”라고 Kovač은 덧붙입니다.
동영상 — UR5 로봇, 슬로베니아 Izoelektro d.o.o.,
03 솔루션
이 회사는 로봇 설치에 대한 위험 평가를 실시한 결과, 로봇의 협동 특성과 내장된 안전 기능 덕분에 안전 케이지가 필요하지 않다는 결론을 내렸습니다. 로봇에 대한 사전 경험이 전무한 상태에서도, 코봇이 배송되고 2주 내에 최초의 프로젝트 배치가 완료되었습니다. Universal Robots에서 제공한 기술 지원은 빠른 구현을 도와주었습니다.
최초의 프로젝트에는 로봇이 투입된 저전압 서지 어레스터 및 중전압 서지 어레스터에 대한 정기적인 제품 테스트 공정에 해당하는 2개의 작업이 포함되었습니다. 향후 설비에는 제품의 인장 복합 애자 및 포스트 라인 복합 애자에 대한 정기적인 인장 하중 테스트가 포함될 예정입니다. 또한 이 회사는 로봇으로 인장 및 포스트 라인 복합 애자의 코어를 조립하는 방안을 모색하고 있습니다.
이제 UR5 코봇은 제품 테스트를 진행하고 있습니다. 이러한 테스트 작업은 시간이 많이 소요되는 공정으로, 이 회사의 자동화 위시리스트 중에서 높은 우선 순위 항목에 해당합니다. Robotiq의 UR+ 기반 그리퍼를 사용하여 이 로봇은 대부분의 반복적 작업을 수행하므로 직원들을 좀 더 가치 있는 작업에 투입할 수 있습니다.
“처음에는 경험이 전무했지만 Universal Robots이 제공한 기술 지원 세션으로 모든 작업을 훨씬 쉽게 처리할 수 있었습니다. 로봇을 활용할 수 있는 작업은 아직 많으며, 우리는 앞으로 분명 로봇을 활용해 많은 작업을 수행할 것입니다.”라고 Kovač은 말합니다.
04 이점
로봇은 Izoelektro 생산 시스템을 획기적으로 바꾸었습니다. 한 대의 로봇은 일관된 효율성으로 단일 교대 근무에서 8시간 동안 작업할 수 있습니다. 사람이라면 불가능합니다. 각 제품의 생산 및 테스트 시간이 훨씬 빨라졌고, 인간의 오류가 없어져 전체적인 생산 비용이 절감됩니다.
UR은 생산 시간 단축과 비용 절감에 도움이 되었습니다. 기타 중대한 이점으로는 제품 품질 개선, 생산성 증대 및 직원의 안전 향상이 포함됩니다. 마지막은 빠른 ROI입니다. Izoelektro는 투자 회수 기간을 18개월에서 24개월 정도로 예상합니다.
- 적절한 가격으로 자동화 기술 배치
- 일관된 효율성으로 작업
- 제품 테스트 가속화
- 반복적인 수작업 감소
- 고객의 즉각적인 요구에 맞게 더 빠르게 적응
- ROI: 18 – 24 개월
- 교대 근무당 작업자 1명의 수작업 노동력 절감
- 직원 옆에서 안전하게 사용 가능
- 로봇이 인간 대신 위험한 작업 수행
- 제품 생산 시간 단축
- 생산 비용 절감
- 압 및 저전압 surge arresters의 반복적인 테스트
- 텐션 복합 절연체체의 반복적인 테스트
- 복합 절연체 포스트 라인의 반복적인 테스트
- 인장 코어와 복합 절연체 포스트 라인의 조립
오늘 시작하기
비용 효율적이고 안전하며 유연한 협동로봇(코봇)은 중소 기업을 위한 자동화를 그 어느 때보다 쉽게 만들고 있습니다.