Close
Choose your language
로봇 기술은 자동차 시트를 조립하는 속도를 높여줍니다
글로벌 자동차 공급업체인 Lear사는 생산 라인에 로봇 기술을 도입함으로써 적기 공급 생산 방식의 조립을 최적화했습니다. 로봇 암은 매일 자동차 시트에 약 8,500번에 달하는 드릴 행위를 완수하며, 불량 시트를 방지하기 위해 계속되는 컨베이어 벨트 위에서 디지털 방식으로 프로세스를 모니터링합니다. 생산 속도와 제품 신뢰성 모두 증대되는 결과를 얻었습니다.
도전 과제:
적기 공급 생산 방식(JIT) 조립은 공급 산업 내 고객 관련 부분에서 상당한 양의 비용을 절감하게 만드는 입증된 생산 모델입니다. 자동차 공급업체인 Lear Corporation에 있어 모델은 최상의 유연성과 생산 현장 내 가용 공간이 한정적인 것으로 인해 점차 그 요구 조건을 만족시키기가 어려워졌습니다.
Lear Corporation에 필요한 것은 컨베이어 벨트 위에서 개별 생산 단계가 잇따라서 발생하므로 안전 덮개 없이 작업자 옆에 두고 바로 활용할 수 있는 작고 이동이 가능한 로봇이었습니다. 최적의 솔루션은 또한 로봇 기술 관련 경험이 적은 사람도 프로그래밍하기 쉬워야 했습니다.
동영상 — UR5 로봇, Lear Corporation, 독일
솔루션:
유니버설 로봇을 먼저 생산에 도입하는 것은 생산 면적의 확장이 필요 없음을 뜻했습니다. 소형 UR5는 현재의 제약적인 공간 내에서도 쉽게 작업이 가능하며 실수 방지에도 도움을 줍니다.
로봇 암은 매일 약 8,500번의 드릴 작업을 하며 팔끝 드라이버로 자동차 시트와 레스트 프레임을 서로 나사로 고정시키는 작업을 합니다. 시트는 개별 식별 자료가 저장된 트랜스폰더에 장착됩니다. 시트가 로봇 밑으로 도착하면 트랜스폰더가 읽히고, 로봇은 시트의 양 쪽에 있는 여러 개의 나사를 조입니다. 시트의 나사가 없어졌을 경우, 로봇은 이 제품을 들어 올리고 경고 신호를 보냅니다.
UR5의 직관적인 사용자 인터페이스 덕분에 작업자는 표준 절차를 화면 스크립트로 끌어 당겨 놓거나 단순히 로봇의 팔을 잡아 원하는 움직임을 보여주는 방식으로 로봇 암을 프로그래밍할 수 있습니다.
- 유니버설 로봇은 비전 가이던스를 통한 xx를 확실히 하면서 수동으로 설정한 나사 수 천개에 대해 드릴 작업을 합니다.
- 쉬운 프로그래밍
- 빠른 셋업
- 협업 및 안전
- 품질 검사
- 드릴 작업
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.