Potting electronic boards with collaborative robots
협동로봇으로 전자 기판 포팅
01 개요
이탈리아의 모데나에 위치한 Life Elettronica는 서드파티용 전자 기판을 전문적으로 생산하는 기업입니다. 이 회사는 산업 자동화에 큰 자금을 투자했으며 기판 포팅 작업을 위해 ur3도 보유하고 있습니다. 이 설비는 뛰어난 생산성을 제공했고, 보다 가치 높은 작업에 자원을 투입할 수 있게 해주었습니다.
Life Elettronica는 이탈리아의 주요 전자 기판 톨 제조업체 중 하나입니다. 프로젝트의 인수부터 완제품 배송에 이르는 모든 공정을 Modena 공장에서 수행합니다.
공정의 생산성과 효율성을 높이고, 우수하고 일관성 있는 기판 품질을 보장하기 위해 Life Elettronica는 Universal Robots UR3로 포팅 작업 자동화를 구현하기로 결정했습니다.
공급, 설치 및 교육을 제공하는 Maxver srl에서 설치한 코봇은 소규모 작업 구역에서 작동하며, 20개의 전자 기판을 동시에 포팅할 수 있습니다. 약 15분 동안 지속되는 전체 작업 사이클은 다른 장비를 사용해야 하며, 항상 운영자가 공정을 감독해야 하는 기존 포팅 방식과는 비교할 수도 없이 빠릅니다.
02 도전 과제
Life Elettronica는 운영자가 항상 자리를 지켜야 하는 기계를 로봇으로 대체해 포팅 공정을 자동화하기로 결정했습니다. 또한 새로운 설비는 협소한 공간에 맞아야 하고, 고품질과 반복 가능 표준을 보장해야 했습니다.
동영상 — UR3 로봇, 이탈리아 Life Elettronica Srl, Modena
03 솔루션
Life Elettronica는 포팅 공정을 위해 Universal Robots와 UR3 코봇을 선택했습니다. 작은 크기와 가벼운 무게 덕분에 코봇은 생산 레이아웃을 바꿀 필요 없이 작업 공간에 설치할 수 있었습니다. 또한 정밀 위험 분석과 결합된 15가지 안전 기능은 보호 장벽 없이 작동할 수 있음을 의미하므로 운영자는 공정을 중단하지 않고 상호 작용할 수 있습니다.
04 이점
Universal Robots 코봇을 통한 자동화로 수율, 효율성 및 생산성이 향상되었고, 공정 품질과 반복 가능성을 구현하여 완벽하게 포팅된 고품질 제품을 보장했습니다. 아울러 반복 가능성은 결함 및 결함 제품의 발생 가능성을 제거합니다.
또한 포팅 작업을 할 수밖에 없었던 작업자를 부가 가치가 높은 다른 작업에 배치할 수 있어 전체적인 생산 공정에도 도움이 되었습니다.
마지막으로 이 해결 방법은 매우 짧은 기간 안에 개발되었으며, 코봇의 프로그래밍과 관리가 쉬워 신속하게 작업에 착수할 수 있습니다.
Life Elettronica는 달성한 성과를 고려해 Universal Robots 협동로봇의 활용 범위를 확장할 계획입니다.
- 제한된 작업 공간에서 수작업 공정 자동화
- 높은 공정 품질 및 반복 가능성
- 생산성
- 효율성
- 수율
- 생산 단계의 운영자 배치 개선
- 제로 결함, 쉬운 설치 및 프로그래밍
- 운영 유연성
- 포팅
오늘 시작하기
비용 효율적이고 안전하며 유연한 협동로봇(코봇)은 중소 기업을 위한 자동화를 그 어느 때보다 쉽게 만들고 있습니다.