이탈리아 기업 MARKA의 병뚜껑 조립을 최적화하는 UR3 협동로봇
MARKA는 자체 브랜드 상품 뚜껑 조이는 작업을 위해 Universal Robots의 UR3를 선택했습니다. 기계의 정확성과 신뢰성, 1년 이내의 자금 회수를 고려한 결정이었습니다.
도전 과제:
MARKA는 세제를 생산하는 화학 전문기업으로, 수년간 시장에서의 선두권을 유지해왔습니다. 제3자 고객에 맞춰 제품을 생산하던 초창기가 지난 후 회사는 자체 브랜드를 내건 제품을 생산하기로 했습니다. 최근 소비재 주문량이 더욱 증가했습니다. 이는 인체의 팔 동작을 그대로 재현하는 Universal Robots의 협력 로봇 설치를 결정한 시기와 일치합니다.
생산과 R&D를 총괄하고 있는 Giorgio Belotti는 “MARKA가 소비재를 생산한 지 꽤 되었습니다”라고 하며 다음과 같이 말합니다. “저희 사업에 큰 변화를 가져온 결정이었습니다. 성과 수준과 품질은 기존과 동일하게 유지하면서 생산 물류의 흐름을 파악할 수 있게 됐습니다. 제품별 생산량 또한 더 빠르게 줄일 수 있습니다. 이것이 바로 저희가 로봇 자동화를 도입한 이유입니다.”
MARKA는 동일한 수준의 조임 정도를 유지하여 병뚜껑을 닫는 생산 중심의 조건을 최우선으로 삼았습니다. Sergio Melite 기술 전문가는 “뚜껑의 모양 때문에 뚜껑을 잡고 정확하게 위치시키기가 어려웠습니다. Universal Robots의 협력 로봇 UR3를 사용하게 된 계기도 바로 그 작업을 정확하게 수행할 수 있기 때문입니다. 저희 결정에 굉장히 만족합니다. UR3 로봇을 설치하고 관리하는 방법은 다른 로봇보다 훨씬 쉽습니다”라고 말합니다.
동영상 — UR3 로봇, Marka, 이탈리아
솔루션:
UR3에는 토크 센서 관리 소프트웨어가 내장되어있기 때문에 정확한 위치 조정과 조이기 작업이 가능합니다. 로봇 설계 및 설치 특성상 주어진 과제는 즉시 수행할 수 있습니다. Melite는 “로봇이 아침에 도착했는데, 4시간 후 이미 생산 라인에 투입됐습니다. 로봇 프로그래밍에 대한 전문 지식이 부족해도 직관적인 프로그래밍 시스템 덕분에 가능한 일이죠”라고 덧붙였습니다. UR3은 생산 사이클도 간소화시켜줍니다. 미숙한 작업자라 해도 기계를 직접 만지지 않고 생산 정지, 재설정, 재시작 작업을 쉽게 할 수 있습니다. 사용자 위주의 인터페이스라 사용이 쉬운 데다가 협업이 가능합니다. 좁은 공간에서도 작업자가 안전하게 조작할 수 있습니다.
Belotti 생산 총괄 책임자는 “Universal Robots 로봇 덕분에 완제품의 전반적인 품질이 좋아졌고, 로봇 투자 비용도 1년 이내에 회수했습니다”라고 만족해합니다.
- 병의 뚜껑 닫기
- 협력 로봇이 몸체를 이용해 매번 동일한 방식으로 정확한 힘을 가하는 것
- 빠른 셋업
- 쉬운 프로그래밍
- 협업 및 안전
- 짧은 투자 회수 기간
- 병뚜껑 닫기
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.