교실에서 협동로봇으로 실습 학습 기회 제공
오하이오 주의 RAMTEC 직업 센터는 미국에서 가장 규모가 큰 종합 로봇 교육 센터입니다. 미래의 시장 수요에 대비해 숙련된 제조 직원의 수를 높이기 위해 이 학교는 현재 Universal Robots의 협업 로봇으로 중학교에서 업계 전문가에 이르기까지 다양한 학생들을 교육하고 있습니다.
도전 과제:
오하이오주 마리온의 제조 중심지에 위치한 RAMTEC은 커리큘럼을 작성하는데 참여한 산업 대표들로 구성된 대규모 그룹으로부터 지원을 받고 있습니다. 지역 회사들이 협업 로봇 설치를 시작했을 때 RAMTEC은 이렇게 말했습니다.
“몇 가지 조사 결과 Universal Robots의 로봇이 시장에서 가장 좋았습니다. 저희는 학생들이 교정을 떠날 때 업계에서 채택한 장비를 사용할 수 있도록 하여 제조 업계가 나아가는 길을 항상 선도하려 합니다.” Ritch Ramey의 말입니다. 그는 RAMTEC이 플래그십 회원인 오하이오주 9개의 Tri-Rivers 직업 센터에서 로봇 훈련을 관장하는 RAMTEC 코디네이터입니다. RAMTEC의 목표는 2020년까지 미국에서 예상되는 2백만 개의 제조 근로자 부족 현상의 기술적 간극을 극복하는 것입니다.
동영상 — UR3, UR5, UR10 로봇, RAMTEC, 미국
솔루션:
현재 RAMTEC의 Universal Robots는 아주 다양한 기술을 가르치는데 사용되고 있습니다. RAMTEC의 로봇 교수인 Clay Hammock은
“마치 양파를 까는 것 같습니다. 로봇을 내려놓고 5학년 학생들에게 보여주면 몇 분 내에 프로그래밍을 시작할 수 있죠. 아니면 고등학생들에게 더 높은 수준의 동작 제어를 시켜보거나, 성인반에서 자체 UR 로봇 프로그래밍 직원의 속도를 높이고자 하는 우리 지역의 수많은 제조업체를 교육할 수 있습니다.”라고 합니다. “Universal은 현재 시판 중인 다른 여러 로봇과 달리 쉽게 사용할 수 있습니다. 특히 UR 아카데미의 무료 교육 강좌와 같은 무료 온라인 자료와 학생들이 집에서 다운로드하여 연습할 수 있는 시뮬레이터도 있습니다.”
UR 로봇의 내장 안전 시스템은 로봇 암이 경로에서 물체나 사람과 마주쳤을 때 자동으로 작동을 멈출 수 있도록 합니다. Clay Hammock에 따르면 교실 환경에서 이는 중요한 측면입니다. “UR의 장점은 내 학생들이 실제 산업용 로봇을 프로그래밍할 때 다칠까봐 걱정할 필요가 없다는 것입니다. 빠르게 시범을 보여주고 스스로 실험해보게 할 수 있죠.”
Ritch Ramey는 로봇 주위에 값비싼 안전망을 설치하지 않아도 되기 때문에 경제적이라고 설명했습니다. 그는 교실에서 코봇이 로봇 교육의 미래라고 생각하고 있습니다. “로봇에 펜스를 칠 필요가 없어 안전망이 있는 한 대의 산업용 로봇을 구매하는 가격으로 2대의 Universal Robots를 구매할 수 있습니다.”라며, 이 로봇 코디네이터는 이제 유연성도 얻게 되었다는 점을 강조했습니다.
“학생들이 Universal Robot으로 수행할 수 있는 일들이 아주 많아서 작업 중에 로봇을 이리저리 옮길 수 있습니다. 이는 우리에게 필요한 교육용 산업용 로봇으로 아주 적합합니다.”
- 협업 로봇에 대한 근로자 교육을 위한 지역 산업 수요를 충족.
- 쉬운 프로그래밍
- 빠른 셋업
- 협업 및 안전
- 투자회수 기간:
- 유연한 배치
- 로봇 프로그래밍 기술 실습
- 기계 관리 및 이더넷 IP를 통한 PLC 네트워킹과 같은 응용 수준의 작업을 비롯해 로봇 프로그래밍 기술을 실습
- 학생들은 또한 로봇 면판에 대한 온라인 도식을 활용하여 UR 로봇을 위해 맞춤화된 3D 프린팅 그리퍼 제작법 학습
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.