UR3와 UR5는 하루 24시간 일주일 내내 멈추지 않는 자동화 생산을 창출합니다
TCI는 UR3와 UR5이라는 Universal Robots 산업용 로봇 암 2종을 선택하였고 로봇의 초기 프로그래밍에 Design Energy 기술자들의 도움을 받아 라벨과 조립 작업을 수행하였습니다. 그리고 이는 TCI의 요구에 정확히 맞춰 작동하였습니다.
도전 과제:
오클랜드 소재 TCI는 뉴질랜드에서 가장 큰 플라스틱 사출 성형 업체 중 하나로, 20년 이상 다양한 산업에 제품을 생산해 왔습니다.
계기 장비, 항해, 구조와 통신 산업 등에 쓰이는 건축재로부터 다양한 소매용 제품에 이르기까지 TCI는 전 세계에서 인정받는 회사로 자리매김해 왔습니다. 그러나 경쟁을 위해 비용 효율이 더 높은 생산 공정을 만들고자한 TCI는 자동화 솔루션이 필요했습니다.
회사는 EsiYo Yoghurt Maker와 함께 24시간 생산을 위해 12시간 교대로 일하는 2명의 종업원에게 급여를 지급하였습니다. 이는 어떤 이유로 한 사람이 일할 수 없게 되면 전 생산 라인이 멈출 수밖에 없다는 것을 의미했습니다. 회사가 재정적으로 지속 가능하지 않은 상황에 처한 것입니다.
동영상 — UR3 & UR5 로봇, TCI, 뉴질랜드
솔루션:
TCI에는 높은 수준의 품질을 보증하는 것은 물론이고, 직원들이 덜 단조로운 일을 하게 하여 더욱 나은 일을 하게 하는 능력을 키울 수 있는 무언가가 필요했던 것입니다.
자동화 솔루션을 모색하는 동안 TCI는 한 무역박람회에서 Universal Robots의 기술을 접하게 되었고, Universal Robots의 뉴질랜드 디스트리뷰터인 Design Energy를 통해 계약을 체결하였습니다. TCI는 해당 대리점을 통해 새로운 생산 작업장의 배치도를 설계할 수 있었습니다.
UR3는 무게가 11kg인 소형 테이블탑 로봇으로 최대 3kg의 탑재량을 자랑하고 최대 500mm 반경까지 처리할 수 있으며 모든 손목 조인트를 360도 회전할 수 있습니다. 이는 TCI와 같이 공장 면적이 제한되어 있거나 여러 가지 복잡한 공정을 가진 회사에 이상적입니다.
UR3을 성공적으로 가동한 후 UR5를 설치하여 최대 5kg까지의 탑재량과 최대 850mm의 반경까지 처리할 수 있게 되었으며, 이를 통해 반복적이고 위험한 작업과 픽앤플레이스 및 검사와 같은 협업 공정에 적합합니다.
“이 로봇은 설치가 쉽고 재프로그래밍도 단 몇 분이면 충분합니다.”라고 TCI의 사장인 Quintin Fowler는 말합니다. “하지만 우리에게 이 로봇의 최대 강점은 인적자원 관련 요소들로 인해 생산이 중단될지도 모르는 불안과 걱정없이 하루 24시간 일주일 내내 생산이 가능하다는 것을 보증한다는 데 있습니다.”
- 덜 반복적인 작업에 직원 배치
- 지속적이고 안정적인 공정 창출
- 비용 절감
- 쉬운 프로그래밍
- 빠른 셋업
- 유연한 배치
- 협업 및 안전
- 라벨 부착
- 조립
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.