Close
Choose your language
현대고주파열처리 원가절감 및 품질향상, 작업자 업무부하 경감
현대고주파열처리는 인건비 상승, 품질개선 요청, 작업자 업무부하 경감등의 문제에 직면하였습니다. 그리하여, UR10을 투입하여 이를 해결하고자 하였습니다. 결과적으로, 생산성은 31%가량 증가시켰고, 불량율은 0.03%에서 0.01%로 감소시켰습니다. 게다가 증가한 발주량으로 2명을 추가고용하였습니다.
도전 과제:
임금상승에 따른 원가상승, 보다 높은 품질을 통한 수율 극대화, 작업자 근골격계 피로도 감소
동영상 — UR10 로봇, 현대고주파열처리, 한국
솔루션:
현대고주파열처리는 2대의 UR10을 샌산현장에 투입하였습니다. 고주파 열처리 공정에 투입된 UR10은 열처리전인 자동차 부품을 고주파처리기에 투입하고, 처리 완료시 해당 부품을 뽑아 컨베이어 벨트 위에 놓습니다. 2017년 로봇시장창출강화사업 도움을 받아, Universal Robots 공식대리점인 HRT Systems이 Turn-key solution으로 납품하였습니다. 그러나, 전형적인 다품종 소량생산 환경인 관계로 현대고주파열처리 작업자들을 교육시키고 로봇을 다룰 수 있도록 하는 것이 매우 중요하였습니다. 로봇에 대하여 전혀 알지 못하던 직원이 익숙해지는데는 한달 정도가 걸렸습니다. 쉬운 티칭 기능이 이점에서 많은 도움이 되었습니다. 현재는 30~60분 정도면 다른 부품에 대한 로봇 티칭이 가능합니다. 이번 프로젝트를 통해, 불량률은 0.03%에서 0.01%로 낮추었고, 생산성은 31% 증가하였습니다. 더불어, 2명의 직원을 추가 고용하였습니다. ROI는 1.5년을 예상하고 있습니다.
“이 협동로봇은 작업자의 단순반복작업을 줄여주고, 유연한 작업자 배치를 가능하게 해주었습니다. 이를 통해 저희는 생산성을 높이고, 품질을 향상시킬 수 있었습니다.”
- 원가절감 및 품질향상
- 작업자 업무부하 경감
- 작업자와 안전한 협업
- 쉬운 티칭
- 픽앤플레이스
- 머신텐딩
오늘 시작하기
가성비가 높고 안전하며 유연한 협동로봇(또는 코봇)은 자동화를 유례없이 쉽게 해주며 중소기업에도 적용가능합니다.