Close
Choose your language
처리량 증대
UR Connect를 사용하면 핵심 성과 지표(KPI)를 쉽게 설정, 관리, 달성할 수 있습니다.
모든 기계의 현재 상태를 한 눈에 모니터링하여 목표를 달성하세요. 플릿의 모든 코봇이 최상의 성능을 발휘하도록 만드세요.
생산 최적화
코봇 작동에 대한 실시간 인사이트를 확보합니다. 현재 성과를 추적하고 과거 데이터와 비교하며, 주기 시간과 다운타임을 파악하고, 공정을 세부적으로 조정하여 처리량을 향상시킵니다.
다운타임 최소화
다운타임이 발생하더라도 빠르게 복구하여 생산을 원활하게 운영합니다. UR Connect를 사용하면 다른 도시나 다른 국가, 어디에 있더라도 코봇에 대한 안전한 원격 액세스를 확보하여 문제에 즉시 대응할 수 있습니다. 직접 현장에 있지 않아도 긴급 문제를 해결하거나 업데이트를 배포할 수 있습니다.
효율적인 플릿 관리
중앙 대시보드에서 전체 코봇 플릿을 간편하게 관리할 수 있습니다. 자동 백업 및 수정 사항 관리로 변경 사항을 추적하고 롤백합니다. 사용자 브라우저에서 원격 업데이트 및 조정을 실행하여 시스템 중단을 최소화하고 가동 시간을 최대화할 수 있습니다.
필요에 따른 커스텀 설정
UR Connect 기능은 UR Care 서비스 플랜에 포함되어 있으며, myUR 포털을 통해 엑세스 할 수 있습니다.
Requirements
- UR Connect를 활성화하려면 UR 케어 서비스 플랜에 가입되어 있어야 합니다. UR Connect는 이 플랜을 통해서만 제공됩니다.
- myUR 사용자여야 합니다.
- PolyScope 5.17 이상이 설치되어 있어야 합니다.
- Polyscope 5.17.x를 사용하는 경우 UR Connect URCap이 설치되어 있어야 합니다(PS 5.18에는 기본 탑재됨).
- 협동로봇에 포트 443이 열려 있는 활성 '아웃바운드 전용 인터넷 연결'이 필요합니다.
질문이 있으신가요?
UR Connect에 대한 자세한 정보가 필요하면 connected@universal-robots.com 으로 메시지를 보내거나 문의 양식을 작성해 주세요.
귀하가 시작하실 수 있도록 UR 팀이 모든 준비를 도와드리겠습니다!