Un número cada vez mayor de escuelas está experimentando cómo los estudiantes capacitados en cobots tienen una gran demanda, y estamos viendo un cambio real hacia la incorporación de robots colaborativos al aula en una etapa más temprana. También escuchamos que tanto los profesores como los estudiantes están mucho más motivados trabajando con robots que tienen aplicabilidad en el mundo real mientras reciben un certificado reconocido por la industria.

La universidad PSG en India es una de las escuelas que ahora educa a los estudiantes con cobots UR, brindando una experiencia de aprendizaje enriquecedora y lista para la industria.
P: ¿Cuáles son ejemplos de nuevas iniciativas de la Academia en las que está trabajando actualmente?
R: Un denominador común para todos los cursos de la Academy es que el contenido es práctico, interactivo, realista y visual. No hay "muerte por Power Point" en nuestras clases, ya que los estudiantes trabajan directamente con el cobot, ya sea en la vida real o mediante nuestro simulador gratuito. Me gustaría destacar tres áreas en las que nos estamos enfocando en este momento, todas determinadas por los comentarios de los usuarios:
Microcredenciales y programas educativos
Ofrecer micro-credenciales que puede agregar a su CV se ha vuelto extremadamente popular y solicitado. Todas las encuestas muestran que una gran mayoría de gerentes de recursos humanos están interesados en las micro-credenciales de posibles contrataciones, mientras que la mayoría de los empleados también responden que quieren más oportunidades para el crecimiento profesional Hemos comenzado a ofrecer el primer plan de estudios cobot del mundo para escuelas y universidades disponible nuestro sistema de gestión de aprendizaje de la academia. Las escuelas ahora pueden comprar nuestros cobots con hardware de aplicación relevante (cintas transportadoras, pinzas, etc.), 32 lecciones del plan de estudios, una plataforma en línea para administrar el contenido, y una certificación de maestros para permitir que sus estudiantes obtengan un certificado reconocido por la industria. pueden utilizar para destacar entre la multitud y mostrar oficialmente su dominio de un conjunto de habilidades cobot en particular.

Los estudiantes de la escuela de formación profesional Städtische Berufsschule für Metall - Design - Mechatronik en Munich, Alemania, ahora practican con los cobots UR como preparación para carreras, automatizando procesos en la industria del automóvil.
Es un programa llave en mano que proporciona un camino claramente definido para que los estudiantes dominen la programación y la implementación de cobot como parte de una carrera de Industria 4.0 en robótica y fabricación avanzada. Los estudiantes que completen este programa estarán al mismo nivel que los profesionales de la industria que completen los módulos de capacitación básica en nuestros centros de capacitación autorizados. Actualmente ofrecemos planes de estudios a escuelas en Alemania, España y Estados Unidos y esperamos tener tres mercados más para el segundo trimestre de 2021.
Aulas virtuales
Cuando la pandemia de Covid golpeó el año pasado y comenzamos a cancelar clases en nuestros centros de capacitación autorizados, la necesidad de una alternativa virtual se ha vuelto crucial para nuestros esfuerzos por conectarnos con los estudiantes. Herramientas como nuestro simulador UR y las opciones de control remoto de cobot serán importantes para brindar una experiencia como lo fueron los estudiantes en un aula real. Estamos desarrollando un entorno 3D para el simulador que brindará el mismo tipo de experiencia de programación que los pilotos que ingresan a un simulador de vuelo. Solo este año, esperamos capacitar virtualmente a miles de estudiantes.

Los centros de formación autorizados de Universal Robots se basan en los módulos de formación en línea y ofrecen sesiones de formación más avanzadas para los profesionales de la industria. Los centros de formación se ofrecen tanto en las propias instalaciones de UR en todo el mundo como a través de socios, como se ve aquí en Advanced Control Solutions en los EE. UU.
Experiencias de aprendizaje personalizadas
Actualmente estamos considerando alejarnos de los módulos estandarizados. En lugar de que los estudiantes pasen por ciertos niveles, presentaremos módulos personalizados centrados en la aplicación anteriormente y los guiaremos por el camino que elijan. Es posible que algunos estudiantes no necesiten aprender sobre la visión, pero necesitan más conocimientos sobre la interfaz CNC, les proporcionaremos una manera de embarcarse en ese viaje desde el principio, tanto en módulos en línea para autoaprendizaje como en clases más pequeñas y dirigidas en -clase o virtual.
Lo que queremos crear es un grado de adherencia; Ofrecemos la capacitación en línea gratuita que convence a los clientes potenciales de que implementar y programar un cobot UR es algo que pueden hacer; una vez que tienen el cobot, seguimos brindando oportunidades de mejora continua al ofrecer el contenido de capacitación y el desarrollo profesional que necesitan para su escenario específico.