Si busca un proceso de automatización con robots, es importante crear primero un caso empresarial sólido para conocer el verdadero valor de esta práctica. Muchas empresas calculan el retorno de la inversión utilizando el periodo de amortización, que consiste en tomar el costo del robot y dividirlo entre el salario mensual del trabajador.
Es importante tener en cuenta que si se calcula el ROI de esta manera no se podrá calcular el valor total ni el impacto que la automatización con robots tendrá en su negocio.
Para hacer un cálculo más preciso, el primer paso es comenzar con el costo inicial y considerar los beneficios tangibles e intangibles a corto y largo plazo que recibirá al invertir en este tipo de automatización.
CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA CONSTRUIR SU CASO EMPRESARIAL
Cuando construya su caso empresarial, asegúrese de incluir estos elementos en su cálculo para que pueda decidir cuál es el robot adecuado para su negocio.
INVERSIÓN TOTAL EN ROBOTS
Si automatiza sus procesos al utilizar un robot colaborativo, ¿cuál sería la inversión total en robots en comparación con la implementación de un robot industrial tradicional?
Para calcular la inversión total en robots, debe de incluir la inversión inicial y tener en cuenta las tarifas de los accesorios adicionales del sistema y los gastos de integración en los que pueda incurrir.
Tenga en cuenta los costos de mantenimiento futuros y si un determinado robot puede reubicarse fácilmente en su empresa para satisfacer las necesidades cambiantes de su producción.
Analice si necesita cambiar la disposición de su planta de producción para implementar robots industriales tradicionales, ya que esto puede suponer un gran gasto empresarial. También hay que tener en cuenta los costos relacionados con la mejora o la actualización de la tecnología y tener en cuenta las funciones adicionales.
La implementación de un robot colaborativo, por ejemplo, hará que los costos de integración sean mínimos debido a su facilidad de uso, flexibilidad, tamaño reducido, facilidad de programación y posibilidad de actualizar y mantener la tecnología en la propia empresa:
GASTOS RELACIONADOS CON LOS EMPLEADOS
¿Qué significaría el despliegue de robots colaborativos para la salud, el bienestar y la seguridad de sus empleados?
Si automatiza un proceso concreto de su producción, ¿cuánto ahorraría en costos sociales y gastos sanitarios, médicos y de seguros gracias a la introducción de prácticas de trabajo más seguras y ergonómicas?
La automatización mantendrá la seguridad de los empleados, sobre todo si adopta robots colaborativos, que son ergonómicos y tienen la capacidad de trabajar junto a los humanos de forma segura y eficaz.
Los problemas de salud y seguridad en el trabajo (OH&S) relacionados con los procesos de manipulación manual son demasiado comunes, especialmente los trastornos musculoesqueléticos (MSD).
Con la integración de robots colaborativos, estos problemas pueden reducirse significativamente porque los trabajadores pueden liberarse para trabajar en tareas menos laboriosas y repetitivas y pasar a desempeñar funciones de mayor valor dentro de una empresa.
También ofrece a los trabajadores la oportunidad de aprender sobre la tecnología de los robots y de adquirir nuevas habilidades que favorezcan su crecimiento futuro y el de su empresa.
¿Cuánto ahorraría en costos de contratación y formación si automatizara su negocio con un robot colaborativo?
La tecnología de los robots colaborativos puede ser configurada fácilmente, programada, reprogramada e integrada en una empresa por prácticamente cualquier persona, lo que significa que no tiene que contratar a ingenieros o técnicos especialmente formados para integrar y mantener el robot.
La automatización mediante robots colaborativos es fácil, le ahorrará tiempo y significa que su producción no estará fuera de servicio demasiado tiempo durante la configuración. Esto significa que también ahorrará dinero y tiempo en los procesos de contratación y formación.
AUMENTAR LA EFICIENCIA
¿Qué supondría este aumento de la productividad para su empresa?
Eche un vistazo al número de procesos repetitivos y manuales que tiene en marcha ahora en su empresa. ¿Cuántas horas, semanas o días duran estas tareas? ¿Cuántos empleados realizan la tarea?
Para garantizar la salud y la seguridad continuas de sus trabajadores, imagine los beneficios para los empleados y la empresa que se obtendrán al simplemente automatizar estos procesos con robots.
Esto dará a sus empleados tranquilidad en lo que respecta a su salud, bienestar y seguridad, y también les permitirá dedicar más tiempo a otras tareas o proyectos más interesantes dentro de la empresa.
Si un robot pudiera trabajar en estas tareas repetitivas por usted las 24 horas del día, considere la reducción del tiempo de entrega de sus productos desde la fábrica hasta la puerta del cliente. Si usted tiene una producción más eficiente, considere el trabajo adicional que podría asumir en su negocio. Esto puede significar emplear a más trabajadores para satisfacer un aumento de la demanda de los clientes.
ESTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN
Si su negocio se automatiza con robots, ¿cuánto se ahorraría en materias primas? ¿En cuánto aumentaría la producción? ¿Qué supondría para su empresa un aumento de la fidelidad y la retención de los clientes?
Si tiene una línea de producción inestable y de baja calidad, las materias primas se desperdician y los índices de rechazo de productos son elevados. Como resultado, la fidelidad y la retención de los clientes disminuirán inevitablemente, ya que sus clientes exigirán productos uniformes y de alta calidad cada vez que le hagan un pedido.
Con los robots colaborativos, la tecnología garantiza la consistencia y la salida de productos de alta calidad, lo que reducirá significativamente el número de materias primas desperdiciadas. También hará crecer su negocio porque los trabajadores podrán lograr más.
Si tiene una línea de producción inestable, anote los pros y los contras de mantener a un empleado trabajando en estas tareas frente a la automatización con un robot colaborativo.
Merece la pena dedicar tiempo a tener en cuenta todos estos factores para poder comprender realmente el valor a corto y largo plazo que la automatización con robots aportará a su empresa.
Es un proceso detallado porque se trata de una inversión en el crecimiento, el desarrollo, la sostenibilidad y la competitividad de su empresa. Para obtener más información, póngase en contacto con su socio local de Universal Robots.
DEFINICIÓN
Al elaborar su caso de negocio, utilice el término ROI para justificar su inversión en robots en lugar del término periodo de recuperación, que es el número de días, meses o años que tardará en recuperar el costo de su inversión.
El periodo de retorno de la inversión siempre será más largo que el ROI, ya que el cálculo del retorno de la inversión se utiliza para compensar los salarios, por ejemplo, mientras que el cálculo del ROI tiene en cuenta los beneficios generales tangibles e intangibles de la empresa y su impacto a corto y largo plazo.