Si está pensando en la implementación de automatización robótica y no sabe por dónde empezar, aquí tiene una guía rápida para dar los primeros pasos hacia la automatización de sus procesos de fabricación.
1. Decida los procesos que desea automatizar
Observe sus instalaciones de fabricación e identifique los distintos procesos que le gustaría automatizar. Empiece por el proyecto más sencillo y rentable, en el que haya que hacer cambios mínimos en la línea de producción.
Busque procesos manuales que sean repetitivos y no requieran decisiones inmediatas, pensamiento crítico o destreza humana. Las operaciones de carga y descarga de máquinas son un buen punto de partida.
2. Decida si es necesario cambiar los componentes mecámicos de los procesos
Cuando se faz a implementación de automatización robótica, no necesariamente se implanta un robot con pinzas. A menudo, los fabricantes tienen que realizar cambios en los componentes mecánicos que rodean al robot para poder alimentar productos al robot de forma coherente para su manipulación.
Es importante decidir si será necesario realizar este tipo de cambios en su producción. En caso afirmativo, piense en lo que estos cambios supondrán para usted y si habrá o no costes adicionales si decide automatizar. Si está dispuesto a incurrir en costes adicionales tras la inversión inicial, obtendrá beneficios y un gran valor a largo plazo.
- Lea también: 5 ejemplos de sistemas industriales automatizados
3. Determina el espacio disponible en la fábrica
Analice los procesos que desea automatizar y determine si dispone del espacio necesario en la fábrica para instalar el robot. Tenga en cuenta sus necesidades actuales y futuras. Si dispone de poco espacio, busque soluciones pequeñas, flexibles, fáciles de implantar y que no ocupen mucho espacio.
Hoy en día existen soluciones compactas y ligeras que caben en los espacios más reducidos y funcionan con eficacia y seguridad. Esto significa que no tiene que esperar a tener una fábrica más grande para automatizar. Con soluciones como los robots colaborativos, puede empezar ahora, ahorrar dinero en costes de propiedad y, al mismo tiempo, aumentar su producción, hacer crecer su negocio y ser el líder de su mercado.
4. Utiliza los Cobots: la solución de Universal Robots
Aunque los cobots (robots colaborativos) no son exactamente interactivos en el sentido tradicional, interactúan con los humanos de manera segura y eficiente. Universal Robots es pionera en el desarrollo de cobots diseñados para trabajar codo a codo con las personas en un entorno colaborativo.
Los cobots son fáciles de programar y operar, ideales para empresas de todos los tamaños. Pueden implementarse en diversas áreas de producción, reemplazando tareas manuales y permitiendo que los trabajadores se concentren en actividades de mayor valor agregado.
Esto aumenta la productividad industrial, reduce los costos operacionales y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.
Además, los cobots de Universal Robots son una excelente solución para empresas que buscan un retorno financiero rápido. Su accesibilidad y versatilidad los convierten en una opción para empresas que desean automatizar sus operaciones sin comprometer el presupuesto.
- Lea también: Costos y beneficios de implementar un brazo robótico industrial
¿Quieres saber más sobre cómo los cobots pueden beneficiar a tu empresa? Descubre ahora los beneficios de los robots colaborativos de Universal Robots y empieza a transformar tu negocio.