Los argumentos a favor del uso de cobots UR en aplicaciones de paletización colaborativa son convincentes, pero ¿qué consideraciones adicionales deben tenerse en cuenta al pensar en implementar una celda de paletización colaborativa?
Hay varias preguntas a considerar:
- ¿Qué tipo de configuración de paletizado se adapta mejor a las diferentes aplicaciones?
- ¿Debo usar un pedestal fijo o una configuración vertical del 7mo eje?
- ¿Cuáles son los conceptos básicos de la carga útil?
- ¿Qué tipo de pinza necesitaré?
- ¿UR + ofrece soluciones completas de paletizado?
- ¿Qué tamaño debe tener la huella total de mi celda de paletización?
- ¿Cuáles son las consideraciones de seguridad?
- ¿Se encuentra disponible un software de paletización cobot especializado y fácil de usar?
- ¿Existe algún software que pueda utilizar para definir fácilmente patrones de pila?
- ¿Dónde puedo encontrar estudios de casos del mundo real?
PERSPECTIVAS DEL PALETIZADO
Nuestro último informe técnico, "Paletización sin dolor con Universal Robots", está diseñado para guiarlo a través de estas preguntas con la ayuda de expertos en paletización colaborativa. El documento técnico profundiza en los factores de pinza y carga útil, analiza los pros y los contras de las configuraciones de paletización comunes y explora los kits de aplicación y el software disponibles a través de nuestro ecosistema UR +.
![](https://www.universal-robots.com/media/1819326/6.jpg?width=950)
Aprenda los conceptos básicos de las configuraciones de paletización, como el sistema de acceso horizontal diseñado para apilar hasta 8 paletas a la vez que se muestra arriba, en nuestro último informe técnico. Fuente: Ventio.
Explora las soluciones de paletización como CoBo-Stack, una solución de paletización colaborativa especialmente diseñada para manejar pilas de hojas de papel plegadas como las que se encuentran en las etapas intermedias de la producción de folletos y libros.
Vea cómo MBO utilizará el UR10e mejorado en su solución Cobo-Stack, proporcionando a sus clientes la capacidad de manejar un 25% más de carga útil
Alimentado por la UR10e de carga útil mejorada de 12,5 kg (27,55 libras), CoBo-Stack combina características de alta tecnología, como sensores ópticos y acústicos que proporcionan actualizaciones sobre el estado operativo, con impresionantes capacidades de elevación.
Si ha estado pensando en poner su cobot a trabajar en tareas de paletización, encontrará más información útil y consejos de expertos en nuestra nueva guía de aplicación.