La planta industrial está compuesta por todas las instalaciones físicas de la industria, como climatización, distribución del espacio, saneamiento, además de todas las máquinas. Por lo tanto, es la base de cualquier operación fabril.
El principal objetivo de un proyecto industrial es proporcionar el máximo nivel de productividad y seguridad en el piso de producción.
Además, en la actualidad, con el aumento de los procesos digitales en la industria, las plantas de este sector también requieren tecnologías avanzadas, como la automatización inteligente, para mantener su competitividad en el mercado global.
Por ello, para ayudarte en la elaboración de una planta industrial eficiente e innovadora, te presentaremos todas las etapas esenciales, desde la planificación inicial hasta la implementación de soluciones tecnológicas y sostenibles. Continúa leyendo y resuelve tus dudas.
Antes de iniciar la construcción de una planta industrial, es fundamental seguir un proceso estructurado para garantizar que el proyecto sea eficiente y sostenible a largo plazo.
1. Definición de objetivos
El primer paso en la elaboración de una planta industrial es la estructuración de los objetivos del proyecto. Es decir, debe atender las necesidades específicas del sector y de la empresa. Por ello, la definición de objetivos implica responder preguntas como:
- ¿Cuál será el volumen de producción esperado?
- ¿Qué procesos serán automatizados?
- ¿Cómo garantizar un flujo de trabajo eficiente y seguro?
Todo este mapeo será clave para guiar estratégicamente las siguientes etapas del proyecto.
2. Análisis de viabilidad y planificación estratégica
A continuación, se debe realizar un análisis de viabilidad del proyecto, lo que dependerá de factores como el presupuesto disponible, el retorno sobre la inversión (ROI), la ubicación y la infraestructura disponible.
Por ello, es importante considerar los costos iniciales y operativos, como la adquisición de equipos, la mano de obra y el mantenimiento.
Además, se debe pensar en la planta de manera estratégica. Es decir, además de diseñar la distribución del espacio y estructurar las finanzas, también es importante considerar factores clave, como la ubicación cercana a proveedores y centros de distribución.
También es crucial evaluar los impactos ambientales y regulatorios del sitio. La planta debe cumplir con todas las normas locales e internacionales.
3. Diseño de la planta
Una planta industrial moderna hoy en día debe ser adaptable. Un diseño modular permite reorganizar la fábrica según las nuevas demandas sin necesidad de grandes reformas estructurales.
Además, es importante aprovechar el espacio de manera estratégica. Cada metro cuadrado de la planta debe utilizarse de la mejor manera posible. Un ejemplo es el uso de plataformas elevadas y entrepisos para optimizar las áreas verticales.
- Lea también: ¿Cómo será la fábrica del futuro? Pensando en la fábrica de 2035
4. Sostenibilidad y responsabilidad ambiental
Al desarrollar una planta industrial, también es importante considerar prácticas sostenibles. Además de mejorar la imagen de la empresa, esto también puede ayudar a reducir costos operativos.
Por ejemplo, el uso de energías renovables, como la solar y la eólica, puede disminuir significativamente el consumo energético. Además, la adopción de sistemas de iluminación LED y equipos de bajo consumo mejora la eficiencia general de la planta.
Tambien considera obtener certificaciones ambientales, como la ISO 14001, que ayuda a garantizar que la planta cumpla con estándares ambientales reconocidos internacionalmente.
- Lea también: Robótica sostenible: considerando el medio ambiente y la sostenibilidad en el área
5. Integración con la tecnología
Hoy en día, una industria moderna debe contar con soluciones digitales que optimicen el flujo de trabajo, aumentando la productividad y la seguridad en el piso de producción.
Un ejemplo es el uso de sensores IoT, que permiten el monitoreo continuo de variables críticas como temperatura, vibración y humedad. Esto permite:
- Mantenimiento predictivo: Identificación de fallas antes de que causen paros en la producción.
- Optimización energética: Ajuste automático del consumo de energía según la demanda.
- Control de calidad: Garantía de cumplimiento con los estándares industriales.
- El uso de inteligencia artificial y big data ayuda en el análisis de grandes volúmenes de datos, lo que permite una toma de decisiones más precisa, reduciendo desperdicios y aumentando la eficiencia.
Otro ejemplo de tecnología clave en una planta industrial son los cobots (robots colaborativos). A diferencia de los robots industriales tradicionales, estos pueden trabajar junto a los operadores humanos, aumentando la eficiencia productiva sin comprometer la seguridad.
Las principales ventajas de la robótica colaborativa son:
- Reducción de la fatiga en tareas repetitivas;
- Aumento de la precisión y estandarización en la línea de producción;
- Mayor flexibilidad, permitiendo su reprogramación para diferentes funciones.
- Lea también: Implementación de automatización robótica: ¿cómo empezar?
Casos de referencia: ejemplos de plantas industriales innovadoras que utilizan cobots
Universal Robots ha implementado más de 90,000 cobots utilizados diariamente en diversos entornos de producción en todo el mundo. Nuestros brazos robóticos colaborativos son herramientas avanzadas y fáciles de usar en empresas y organizaciones de todos los tamaños a nivel global.
A continuación, te presentamos algunas empresas que están aprovechando los beneficios de contar con cobots UR en sus plantas industriales:
Natura
Natura, la mayor multinacional brasileña de cosméticos, integró un robot colaborativo UR10 de Universal Robots en la línea de producción de los productos EKOS. Anteriormente, el encajado se realizaba manualmente por dos personas, lo que generaba un impacto ergonómico negativo y tareas repetitivas sin valor agregado.
Con un enfoque en innovación y bienestar, la empresa apuesta por el conocimiento en red, conectando investigadores e instituciones para desarrollar nuevas soluciones. El cobot mejoró la eficiencia, empacando 70 productos por minuto y adaptándose a diferentes tamaños de envases con cambios rápidos de herramientas.
La implementación, completada en 120 días, redujo costos, mejoró la ergonomía y garantizó un retorno rápido de la inversión, alineándose con la misión de Natura de innovación sostenible.
Shad
En el sector de muebles y equipamiento, Universal Robots cuenta con la empresa Shad como cliente, una de las líderes en la fabricación de accesorios para motocicletas, ubicada en el municipio de Mollet del Vallès, en Barcelona.
Shad necesitaba una solución robótica específica, ya que sus líneas de producción están sujetas a cambios frecuentes debido a la constante variación de productos.
Para responder a esta necesidad, incorporaron el modelo UR5 en su producción, capaz de adaptarse perfectamente a sus requerimientos.
El cobot opera en diversas áreas de producción de Shad, ya que puede ser reprogramado y ajustado a las nuevas demandas de la empresa.
De este modo, realiza desde el atornillado hasta el ensamblaje de las maletas que se acoplan a las motocicletas. Los trabajadores que antes realizaban estas tareas repetitivas ahora pueden enfocarse en otras actividades de mayor valor. Como resultado, la calidad de la producción ha mejorado y el tiempo de operación se ha reducido, lo que ha generado múltiples beneficios para todos los involucrados en los procesos.
¿Quieres aprovechar también las ventajas de los robots colaborativos en tu industria? Ponte en contacto con nuestros consultores y resuelve tus dudas.