<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Saltar al contenido principal

Redes industriales: que son, cómo funcionan, tipos y aplicaciones

Comprenda qué son las redes industriales. Conozca los principales tipos, sus diferencias, sus aplicaciones principales y descubra cuál se adapta mejor a sus necesidades.

Técnico revisando racks de servidores y cableado de redes industriales
Técnico revisando racks de servidores y cableado de redes industriales

Descubre todo sobre las redes industriales utilizadas en la industria. Sigue leyendo y aprende:

  • ¿Qué son las redes industriales?
  • ¿Cómo funcionan estas estructuras?
  • Ventajas de usar redes industriales
  • Capas de redes industriales
  • Aplicaciones comunes de las redes industriales
  • Principales tipos de redes industriales
  • ¿Qué importancia tienen en la Industria 4.0 y el IIoT?
  • FAQ: Preguntas frecuentes
  • Consideraciones finales

Resumen

  • Las redes industriales son estructuras de comunicación que conectan sensores, PLCs, robots y computadoras en tiempo real. Sustituyen el cableado punto a punto por un medio físico único que gestiona múltiples variables, optimizando la organización desde el suelo de fábrica hasta la administración;
  • Eliminan errores de transmisión e instalación, reduciendo costos. Aportan diagnóstico de fallas en tiempo real, menor tiempo de inactividad, gestión remota, ahorro energético y mayor seguridad laboral al automatizar tareas peligrosas;
  • Se estructuran por niveles: redes empresariales (LAN/WAN corporativas), de operaciones (interconexión entre plantas), de supervisión (monitoreo de manufactura) y de control de procesos (transmisión prioritaria y protegida entre unidades de control);
  • Sus protocolos varían según su alcance: Sensorbus (sensores simples al PLC), Devicebus (variables de proceso y servomotores como Modbus), Fieldbus (control a larga distancia) y soluciones de Ethernet industrial/TCP-IP como PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT (tiempo real) y ControlNet (redundancia);
  • Las redes industriales son la infraestructura clave para la transformación digital. Habilitan el análisis de Big Data, el monitoreo remoto y el mantenimiento predictivo, siendo indispensables para conectar dispositivos IIoT y automatizar decisiones en plantas inteligentes.

¿Qué son las redes industriales?

Las redes industriales son estructuras de comunicación automatizada que gestionan procesos industriales que involucran actuadores, computadoras, máquinas, sensores, interfaces, radios de comunicación, fibra óptica, redes inalámbricas industriales y robots.

Transmiten y comparten datos entre sí, garantizando un funcionamiento eficiente de los procesos productivos. Cada empresa y fábrica tendrá su configuración de red industrial de acuerdo a sus necesidades.

Las principales tecnologías son: PROFINET, SensorBus, DeviceBus, FieldBus, PROFIBUS, EtherNet/IP, DeviceNet, CANopen, EtherCAT, Modbus, ASI interface e ControlNet.

A continuación, explicaremos mejor cómo funcionan y daremos ejemplos de algunas de las más utilizadas en el mercado.

- Lea también: Big Data en la industria: ¿Cuáles son sus impactos?

¿Cómo funcionan estas estructuras?

Existen dos formas de recopilar datos en una planta industrial. La primera implica un modelo poco utilizado en la actualidad, en el que había un medio físico para la activación: las fábricas solían contar con varios cables para activar cada dispositivo.

Es fácil ver cómo este modelo tiene cuellos de botella y desafíos: cuantos más cables, mayor es la complejidad organizativa del sistema. Por ello, se desarrolló un segundo tipo de recolección, con una red de comunicación con menos cables necesarios para la activación, donde un único medio físico maneja varias variables de comunicación.

Las redes industriales están presentes en todos los niveles de las organizaciones, desde el suelo de la fábrica hasta los sectores administrativos.

Ventajas de usar redes industriales

La comunicación en red facilita la transmisión de información sin errores, reduce costos y aumenta la confiabilidad en todas las etapas del proceso productivo. Además, también ofrecen:

  • Diagnóstico de problemas en tiempo real;
  • Reducción de tiempos de inactividad y paradas;
  • Reducción de gastos en energía e instalaciones eléctricas;
  • Gestión remota;
  • Aumento de la productividad y calidad en la fabricación.

Otro beneficio extremadamente valioso para las industrias es el aumento de la seguridad, ya que las actividades complejas son realizadas por máquinas y equipos automatizados, liberando a los trabajadores para tareas más ergonómicas, seguras y valiosas para la línea.

- Lea también: Seguridad industrial: qué es, para qué sirve y principales desafíos

Capas de redes industriales

Normalmente, las industrias están compuestas por diferentes departamentos que gestionan varios aspectos del negocio, en algunos casos dispersos en diferentes ubicaciones.

Por ejemplo, puede haber fábricas con hardware especializado, así como departamentos de operaciones, ventas, marketing, etc.

Todos estos departamentos tienen necesidades propias, pero al mismo tiempo necesitan comunicarse entre sí. Esto se logra mediante el uso de diferentes capas que permiten el uso de tecnologías optimizadas y protocolos en cada nivel, al tiempo que también posibilitan la comunicación entre diferentes capas.

a conexión de redes industriales permite la comunicación fluida entre dispositivos y sistemas dentro de una planta de producción.

Aplicaciones comunes de las redes industriales

A continuación, algunos ejemplos de usos de redes industriales en diferentes situaciones.

1. Redes industriales en empresas

Las redes industriales en empresas ayudan a conectar varias computadoras en diferentes departamentos para transferir datos, reducir protocolos de comunicación y aumentar la accesibilidad de los datos de manera eficiente. También se conocen como redes empresariales o redes corporativas.

El propósito principal de las redes industriales en este caso es ofrecer una comunicación eficiente entre diferentes computadoras y prevenir el acceso no autorizado por parte de computadoras.

Normalmente, incluyen redes LAN y WAN. Una red empresarial puede conectar todos los sistemas independientemente de sus sistemas operativos.

2. Redes industriales en operaciones de negocios

Las redes empresariales están limitadas a una única infraestructura (edificio, fábrica, etc.). Se considera una empresa que quiere conectar todos sus sistemas en diferentes edificios y ubicaciones. Ahí es donde se utilizan las redes industriales en operaciones de negocios.

También se conocen como redes de negocios y se utilizan para conectar computadoras en diversas ubicaciones.

3. Redes de supervisión

Las redes de supervisión son otro nivel de redes industriales. Sin embargo, se diferencian de otras redes en este sentido, ya que se utilizan para conectar varias computadoras para supervisar a otras computadoras y sistemas. Normalmente se usan en manufactura.

4. Redes de control de processos

Las redes de control de procesos son redes industriales utilizadas para transmitir datos y transferirlos entre varias unidades de control y medición. Poseen buenas técnicas de resolución de problemas, baja sensibilidad a ondas electromagnéticas o de inducción y técnicas de conexión prioritaria.

- Lea también: Repensando la relación entre el Hombre y la Máquina

Principales tipos de redes industriales

Cada red industrial tiene un tipo de protocolo para el transporte de datos y características específicas. Por eso, se utilizan en diferentes situaciones. A continuación, explicamos mejor los protocolos de redes industriales más utilizadas en México: Sensorbus, Devicebus, Fieldbus, Rede Ethernet, Redes TCP/IP, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT y ControlNet.

1. Sensorbus

La función principal del Sensorbus es conectar redes de sensores digitales y actuadores. El protocolo transmite datos de tamaño pequeño a la red, lo que requiere un menor procesamiento de los sensores.

El Sensorbus no cubre largas distancias, ya que el objetivo es reducir los costos de conexión, lo que también se traduce en equipos más simples.

En resumen, esta red industrial lleva la información de los sensores conectados a las tarjetas de entrada y salida al PLC (Controlador Lógico Programable), una computadora industrial diseñada para controlar y monitorear procesos.

Las redes Sensorbus más utilizadas son las llamadas red Asi y red Interbus.

2. Devicebus

El Devicebus intermedia la transmisión de datos entre el Sensorbus y el Fieldbus. La idea es que los datos en señales analógicas, como los de los transmisores y los digitales, lleven datos del suelo de la fábrica al PLC.

El control de lazos y capas se refiere a las variables de proceso, como presión, nivel, flujo, temperatura y otras. También son muy comunes con servomotores.

El Devicebus tiene un alcance de hasta 500 metros y tiene la capacidad de transferir datos más rápido.

Es común que las industrias utilicen Devicebus como Modbus, Profibus DP y Devicenet.

3. Fieldbus

Esta red industrial se utiliza para el comando del rendimiento de la comunicación. Es decir, permite que las señales de los transmisores, posicionadores y analizadores lleguen al PLC para realizar la lógica de las malas en los procesos.

Este sistema de comunicación del fieldbus permite que varios instrumentos se comuniquen en red y puedan realizar tareas de control y monitoreo de procesos y estaciones de operación: sus parámetros y programas conectan más equipos y a distancias mayores que otras redes industriales.

La ventaja del fieldbus es el bajo costo de implementación, ya que no requiere mucha mano de obra ni materiales de montaje. Los fieldbus más utilizados son Foundation Fieldbus y Profibus PA para procesos continuos como los de las industrias petroquímica y minera.

4. Rede Ethernet

La Red Ethernet se utiliza mucho debido a su simplicidad, eficiencia y bajo costo, además de su capacidad para trabajar con varios protocolos de comunicación.

Se utiliza no solo en la industria, sino también en el ámbito doméstico, ya que envía y recibe paquetes de datos. Para llevar a cabo sus operaciones, depende de componentes como switches, gateways, firewalls y otros. Una ventaja es que está en constante evolución y mejora.

- Lea también: Gateway industrial: ¿Cómo funciona y para qué sirve esta tecnología?

Historia de la Rede Ethernet en la industria

A finales de los años 90 y principios de los 2000, el Fieldbus se utilizaba en la mayoría de los proyectos de automatización industrial en todo el mundo. Sin embargo, las Redes Ethernet se inventaron en 1973 en Xerox PARC, con Robert Metcalfe, David Boggs, Chuck Thacker y Butler Lampson como inventores registrados en la patente.

Con el tiempo, Ethernet, cuyo nombre proviene de la palabra “éter”, que para los griegos representaba una sustancia mística que impregnaba todo el universo, se convirtió en el estándar mundial para la intercomunicación de datos en red.

Pero este crecimiento no fue en vano. Ethernet destaca sobre otras redes porque:

  • Tiene una implementación más simple;
  • Tiene costos reducidos;
  • Permite el uso de varios protocolos en un entorno industrial;
  • Sigue en constante evolución y mejora;
  • Se puede aplicar en cualquier espacio;
  • Es interoperable y escalable para las demandas;
  • Ethernet también dio origen a otras redes derivadas, que se utilizan en algunas industrias y operaciones, siendo la principal la que describiremos a continuación.

5. Redes TCP/IP

Las redes TCP (Protocolo de Control de Transmisión) e IP (Protocolo de Internet) forman un conjunto de protocolos para la comunicación entre computadoras y sistemas automatizados, y sus principales ventajas son:

  • Red estandarizada;
  • Interconectividad;
  • Permite enrutamiento;
  • Conexión a internet;
  • Robusta;
  • Modbus/TCP.

6. PROFINET

PROFINET es una solución de Ethernet Industrial abierta basada en estándares internacionales. Es un protocolo de comunicación desarrollado para intercambiar datos entre controladores y dispositivos en un sector automatizado. Se introdujo a principios de los años 2000 y es la solución de Ethernet Industrial más utilizada.

Dado que PROFINET es de estándar abierto, cientos de fabricantes han desarrollado productos PROFINET, incluidos PLC, PAC, drives, robots, proxies, I/O y herramientas de diagnóstico.

PROFINET define la comunicación cíclica y acíclica entre componentes, incluidos diagnósticos, seguridad funcional, alarmas e información adicional. Para conectar todos estos componentes, PROFINET utiliza Ethernet estándar como su medio de comunicación.

Los cables Ethernet conectan los componentes PROFINET a una red, lo que permite que otros protocolos Ethernet coexistan en la misma infraestructura. Además de PROFINET, también puedes utilizar otros protocolos basados en Ethernet para completar tu red, como OPC UA, SNMP, MQTT o HTTP.

7. PROFIBUS

PROFIBUS es una red digital que proporciona comunicación entre sensores de campo y controladores. La idea original durante su desarrollo era implementar soluciones PROFIBUS en industrias de automatización fabril, luego en industrias de proceso, manufactura, etc.

Al principio, el grupo desarrolló el PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification). Este era un protocolo complejo que ya no se usa en la actualidad. Después de eso, los desarrolladores trabajaron en la creación del protocolo PROFIBUS DP (Decentralised Peripherals) y, en 1998, se lanzó al mercado el PROFIBUS PA (Process Automation).

8. EtherCAT

EtherCAT significa “Ethernet para Control de Automatización Tecnológica”, y es un protocolo que lleva más potencia informática y flexibilidad de Ethernet a la automatización industrial, al control de movimientos, a los sistemas de control en tiempo real y a los sistemas de adquisición de datos.

El protocolo EtherCAT es mantenido por el EtherCAT Technology Group (ETG) y se estandarizó bajo el IEC 61158.

La tecnología fue desarrollada originalmente por Beckhoff Automation, un fabricante de PLC (Programadores de Control Lógico) utilizados en la automatización industrial y sistemas de control en tiempo real.

Originalmente habían desarrollado su propia versión de Fieldbus, llamada “Lightbus” a finales de los años 1980, para abordar los problemas de ancho de banda de otras interfaces. El trabajo adicional en este protocolo eventualmente resultó en la invención de EtherCAT.

Beckhoff presentó EtherCAT al mundo en 2003. Y en 2004, cedió los derechos al ETG, que es responsable de promover este estándar de red industrial.

9. ControlNet

ControlNet utiliza el Protocolo Industrial Común (CIP) para las capas superiores de Sistemas de Interconexión Abiertos (modelo OSI) que consta de siete capas: física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación.

Los desarrolladores de ControlNet adaptaron las capas CIP de transporte, red, enlace de datos y física para satisfacer las necesidades de la red ControlNet.

Esta tecnología se desarrolló para ofrecer un control confiable y de alta velocidad y una transferencia de datos I/O al utilizar una programación que establece la lógica para un momento específico en la red industrial.

ControlNet también garantiza que los mensajes críticos que no dependen del tiempo se ejecuten sin interferir en la transferencia de datos de control y I/O.

Los principales dispositivos que se conectan a ControlNet son los PLC, HMI, computadoras personales, drives, robots y chasis I/O.

Esta red industrial se utiliza normalmente para aplicaciones redundantes o aplicaciones que funcionan mejor con comunicaciones programadas.

¿Qué importancia tienen en la Industria 4.0 y el IIoT?

Las redes industriales son importantes para la Industria 4.0 y el Internet Industrial de las Cosas (IIoT), ya que ambos conceptos dependen de la conexión constante entre máquinas, sensores y sistemas para funcionar.

La Industria 4.0 se basa en la digitalización de la producción, donde equipos, sensores y sistemas de gestión intercambian datos en tiempo real para tomar decisiones automatizadas. Sin una red industrial robusta, esta comunicación simplemente no existiría, y las fábricas seguirían dependiendo de procesos manuales y aislados.

El IIoT, por su parte, amplía esta conexión al integrar una cantidad mucho mayor de dispositivos inteligentes, sensores y equipos a internet, permitiendo que la información generada en el suelo de fábrica esté disponible para análisis avanzados, mantenimiento predictivo y monitoreo remoto desde cualquier lugar.

Con redes industriales bien estructuradas, las empresas logran:

  • Integrar datos de diferentes máquinas y sistemas en una sola plataforma de gestión;
  • Aplicar inteligencia artificial y análisis de big data para prever fallas antes de que ocurran;
  • Tomar decisiones más rápidas y precisas basadas en datos reales de producción;
  • Escalar operaciones sin necesidad de rediseñar toda la infraestructura de comunicación.

En resumen, sin redes industriales confiables no hay Industria 4.0 ni IIoT posibles. Son ellas las que garantizan que la enorme cantidad de datos generados por sensores y máquinas se transforme en información útil y accionable, impulsando fábricas más inteligentes, eficientes y conectadas.

- Lea también: Robot inteligente: qué es, características y aplicaciones en la industria

FAQ: Preguntas frecuentes

¿Qué son las redes industriales?

Son estructuras de comunicación automatizada que conectan actuadores, sensores, PLC, robots, interfaces y otros equipos para gestionar procesos productivos, transmitiendo datos entre sí de forma constante y confiable.

¿Cuántos tipos de redes industriales existen?

No hay un número cerrado, porque cada tecnología resuelve una necesidad distinta dentro de la planta. Lo que sí existe es una jerarquía: las redes industriales se organizan en cuatro niveles según su función (redes empresariales, redes de operaciones de negocio, redes de supervisión y redes de control de procesos) y dentro de esos niveles conviven varios protocolos y buses.

¿Cuáles son los tipos de redes industriales?

Las redes empresariales unen computadoras de distintos departamentos dentro de una misma infraestructura; las redes de operaciones de negocio conectan sistemas entre diferentes edificios o ubicaciones; las redes de supervisión enlazan computadoras para monitorear otras computadoras y sistemas, típicas en manufactura; y las redes de control de procesos transmiten datos entre unidades de control y medición, con baja sensibilidad a interferencias electromagnéticas. A nivel de protocolo, las más usadas son Sensorbus, Devicebus, Fieldbus, Ethernet, TCP/IP, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT y ControlNet.

¿Cuál es la diferencia entre una red industrial y una red tradicional de TI?

Una red de TI conecta computadoras, servidores y sistemas administrativos, priorizando el volumen de datos y la seguridad de la información, mientras que una red industrial conecta sensores, actuadores, PLC y robots en el suelo de fábrica, donde lo que importa es el determinismo: que un dato llegue en el momento exacto para que una máquina se active a tiempo.

¿Qué ventajas ofrecen las redes industriales en la automatización?

Reducen errores en la transmisión de información y bajan costos operativos, además de ofrecer diagnóstico de problemas en tiempo real, menos tiempos de inactividad, menor gasto en energía e instalaciones eléctricas, gestión remota, mayor productividad y calidad en la fabricación, y mayor seguridad al dejar las tareas más riesgosas en manos de máquinas.

¿Qué factores considerar al elegir una red industrial?

Entre los principales están la distancia que debe cubrir la red, la velocidad de transmisión que exige la aplicación, la cantidad de dispositivos a conectar, las condiciones del entorno (interferencia electromagnética, temperatura, vibración), la compatibilidad con el PLC y los equipos ya instalados, el costo de implementación y mano de obra, la necesidad de comunicación en tiempo real, y la capacidad de escalar la red conforme crece la planta.

Consideraciones finales

Las redes industriales son la base sobre la que funciona cualquier planta moderna: conectan sensores, actuadores, PLC y robots para que la información fluya sin errores y las decisiones se tomen en tiempo real.

Elegir la tecnología correcta depende de las necesidades específicas de cada operación, pero el objetivo siempre es el mismo: reducir costos, aumentar la confiabilidad y preparar la fábrica para la automatización avanzada que exige la Industria 4.0.

- Lea también: Industria 5.0: el regreso del toque humano