Entienda en este artículo qué son los robots inteligentes. Para saber más, solo continúe leyendo y consulte:
- ¿qué es un robot inteligente?
- ¿cuáles son las características de un robot inteligente moderno?
- Aplicaciones de los robots inteligentes en las empresas
- Cobots - Robots inteligentes colaborativos
- Indústrias beneficiadas con un robot colaborativo
¿qué es un robot inteligente?
Cuando hablamos de un robot inteligente, no nos referimos a una inteligencia artificial avanzada como la de las películas y libros de ciencia ficción. La definición es mucho más amplia e incluye dispositivos que normalmente pasarían desapercibidos.
En resumen, un robot inteligente es un dispositivo que usa sensores para medir alguna condición en su entorno y decide qué hacer a continuación basándose en decisiones preprogramadas o computadas en el momento.
Claro que es necesario construir el robot y el software utilizado, pero después de eso los robots inteligentes operan sin la necesidad de grandes intervenciones humanas.
Poniéndolo en puntos, las principales características de un sistema robótico como este son:
- La capacidad de seguir instrucciones preprogramadas por el usuario o ingeniero;
- La habilidad de observar el mundo externo con sensores y sistemas de visión artificiales;
- Tener un computador central o controlador que interpreta instrucciones del software y datos de los sensores externos;
- La capacidad de tomar decisiones y reaccionar basado en la observación, siguiendo instrucciones definidas en programa;
- La habilidad de completar todos los pasos automáticamente, sin intervención humana.
Con estos puntos, equipos como aspiradoras de polvo robóticas entran en la misma lista que robots industriales. Pero es obvio que hay una gran diferencia en la tecnología usada en estos dos casos.
¿cuáles son las características de un robot inteligente moderno?
Los robots inteligentes modernos unen diferentes tecnologías en un mismo sistema integrado y completo. Describimos algunas de ellas a continuación.
1. Inteligencia artificial
Los softwares de inteligencia artificial han entrado poco a poco en el mundo de la robótica, buscando resolver un problema común con los robots: a pesar de ser eficientes, rápidos y precisos, hacen solo lo que está en su programación.
Con eso, errores inesperados pueden parar la línea productiva, ya que la máquina no es capaz de adaptarse.
Los softwares de inteligencia artificial entonces trabajan con el estudio de los datos generados por el robot para desarrollar un plan de acción futuro - con la participación de los analistas y programadores robóticos - para evitar esos problemas.
Además, el Control Dinámico en tiempo real garantiza que el robot comience a reaccionar a los cambios en el medio en tiempo real, evitando paralizaciones de línea que de otra manera interrumpirán el trabajo.
- Lea también: El uso de robots con inteligencia artificial
2. Machine learning
El machine learning ha transformado significativamente las tecnologías de robótica inteligente. Integra visión, aprendizaje por imitación, aprendizaje sin supervisión y mucho más.
Los sistemas de visión robóticos, por ejemplo, han ayudado a estructurar técnicas de aprendizaje por predicción y sistemas de inspección como identificación y separación de objetos.
La imitación de comportamiento es útil para robots humanoides utilizados en la construcción, agricultura, investigación, rescate, en el ámbito militar y mucho más.
El aprendizaje autónomo permite que los robots generen sus propios “entrenamientos” basados en experiencias prácticas para mejorar el rendimiento. Esto incluye algoritmos de detección de carreteras, vehículos y peatones por los sistemas de navegación de algunos automóviles, por ejemplo.
3. Sensores de visión y sistemas de análisis
Las aplicaciones robóticas se optimizan cuando lectores de código de barras y sistemas de visión se añaden a la ecuación. Una cámara inteligente es necesaria para que el robot pueda ser integrado a un software de machine learning.
A partir de ahí, la cámara actúa como un par de ojos que ayudan al robot a comparar la imagen del producto con un grupo de criterios y garantiza que esos requisitos se cumplan.
Para aplicaciones de inspección de calidad, esto es excelente, pero esas no son las únicas utilidades de un robot inteligente, pueden ser aplicados en operaciones de pick-and-place, montaje, paletización, empaquetado, atornillado, pulido, soldadura, pruebas, alimentación de máquinas CNC y más.
- Lea también: Sensores en robótica: cuáles utilizar en sus aplicaciones
A continuación, veremos algunas de ellas.
Aplicaciones de los robots inteligentes en las empresas
Existen diversas aplicaciones prácticas para un robot inteligente en las fábricas. Algunas de ellas están descritas a continuación.
1. Inspección de calidad
Uno de los grandes beneficios de la robótica es la estandarización de procedimientos, y la inspección de calidad se beneficia mucho de esto.
Los trabajadores humanos están sujetos a errores y fallos, lo que puede hacer que un producto defectuoso salga de la fábrica y llegue hasta los consumidores. Con un sistema de robótica configurado en un robot inteligente, es posible programar respuestas para diferentes ítems y configurar una respuesta adecuada para cada uno de ellos.
En lugar de que el robot detenga toda la línea al encontrarse con un ítem defectuoso, puede simplemente descartarlo en una caja lateral y continuar su trabajo.
2. Montaje
Los procesos de montaje también pueden usar robots inteligentes para sus actividades. Con la ayuda de la inteligencia artificial, machine learning y sistemas de visión, los robots pueden montar piezas electrónicas, realizar soldadura, aplicación de pegamento y mucho más.
3. Bin picking
Los robots no tienen ojos reales para ver y dependen de sistemas de visión 2D o 3D (más complejos) para poder interpretar e interactuar con lo que está delante de ellos. Sin embargo, una vez integrados, responden mejor que los humanos en tareas que exigen reconocimiento rápido de piezas y patrones.
Las tareas de bin picking pueden liberar a los trabajadores para tareas más complejas, como la propia programación del robot, mientras aumentan la calidad de ejecución y la productividad gracias a la cadencia continua de estas máquinas.
4. Paletización
Las tareas de paletización pueden no solo pasar por un proceso de automatización para liberar a los trabajadores de actividades repetitivas, monótonas y extenuantes, sino también pueden pasar por un proceso de complejización gracias a la robótica.
Un robot inteligente puede montar dos palets con productos distintos al identificar las cajas por códigos de barras y separarlas durante el procedimiento. Además, las diferentes garras robóticas garantizan una variedad de posibilidades para la paletización.
Cobots - Robots inteligentes colaborativos
Todos los beneficios que presentamos arriba se enmarcan y son puntos clave de los robots colaborativos, los cobots.
Estos robots trabajan con humanos en espacios compartidos sin la necesidad de células de seguridad después de una evaluación de riesgos.
Ejecutan tareas productivas que normalmente no son automatizadas en las líneas y liberan a los trabajadores para demandas más valiosas y complejas. Además, ocupan poco espacio en el piso de fábrica y exigen alteraciones mínimas en la línea de producción.
Los cobots son fáciles de usar, flexibles y seguros. La programación facilitada puede ser ejecutada por trabajadores que pasen por entrenamiento en línea y gratuito.
Al ser comparados con robots industriales tradicionales, tienen un menor costo total de adquisición, ya que requieren menos mantenimiento, no necesitan la contratación de un ingeniero responsable solo por su programación y por las pocas alteraciones en el layout de la línea.
Indústrias beneficiadas con un robot colaborativo
Los cobots pueden operar en prácticamente todos los sectores industriales. Incluyendo:
- Industria farmacéutica: poseen certificación de sala limpia con baja emisión de gases y fluidos, pueden ser usados en inspección de calidad, empaquetado y paletización;
- Industria alimenticia: en operaciones de empaquetado y paletización;
- Industria de metales: operaciones de soldadura, alimentación de máquinas CNC;
- Industria de electrónicos: bin picking, montaje, empaquetado, inspección de calidad;
- Y muchas otras más.
¿Quiere saber cómo un robot inteligente puede ser usado en su industria para optimizar sus procesos y garantizar mayor productividad y calidad? Hable con nosotros.
- Lea también: ¿La robótica colaborativa ayuda a las empresas y al planeta?