04
04 RESULTADOS
Facilidad de implementación
El entusiasmo en MT Solar comenzó antes de la llegada del cobot, lo que generó una primera mañana “muy interesante”. Jordan recuerda: “El robot llegó en el camión y claro que yo estaba animado. Salí de la oficina y vi a los trabajadores abriendo el empaque del robot y preparándose para comenzar algo. Yo estaba pensando ‘¡Hey, espérate, quiero jugar también!’ Ya teníamos algunas partes rodando aquella tarde”.
La mejor parte del sistema es que no necesitas ser un ingeniero de cohetes para usarlo, dijo el gerente de operaciones de MT Solar, Mike Gillin, un soldador certificado en la empresa. “Yo soy un soldador de profesión y no sé mucho sobre los robots, además de que no soy muy allegado a las computadoras. La curiosidad me atrajo hacia el cobot y me quedé sorprendido por la facilidad de uso.”
Baja barrera de entrada
El financiamiento flexible y las opciones del alquiler para haber sido ofrecidos por la Vectis Automation le permitieron a MT Solar probar el sistema entero sin un compromiso financiero alto al comienzo.
“Ese es un sistema que puedo alquilar por un corto periodo de tiempo. Puedo pagarlo. Y si no funciona, no me quedo detenido en el proyecto. Fue lo que se nos hizo tan fácil al comienzo”, comentó Jordan.
El ROI tangible del sistema está claro y como añade a otro soldador al equipo, Jordan comenta, “acaba ofreciendo un ROI de un año y medio a dos años, solo en los números brutos de las economías laborales” El ROI intangible “probablemente añade aún más valor”, comentó el CEO, porque el cobot tuvo un impacto positivo tanto en los consumidores como en el equipo.
Repetibilidad, mayor calidad y competitividad aumentada
La soldadura humana puede tener e introducir mucha variación, comentó Gillin. Aún más en las tareas monótonas que dependen de “un dedo calibrado”.
“Nosotros hacemos hasta 7500 partes en un invierno. Para que un trabajador se siente y haga eso, es fácil ver cuándo comenzaron a cansarse de la función. Por eso, algunas piezas son descartadas”, dijo el gerente de operaciones. Ahora, el robot hace el trabajo repetitivo.
Para el dueño de MT Solar, el sistema ofrece la repetibilidad que necesitan los fabricantes y ayudó a la empresa a mantener constancia en la validad de los productos. “Nuestros clientes siempre están animados cuando les decimos: ‘Hey, esa parte fue hecha por un robot.’ Ellos van allá a instalarla y parece exactamente como la pieza anterior, todas de alta calidad.” Él también completa: ‘’Yo creo que el sistema de Universal Robots con la Vectis es uno de los mejores que he visto. Es increíble.”
Además de todo eso, la constancia y la flexibilidad del sistema le permite a MT Solar competir con grandes empresas. “El cobot nos permitió combinar calidad industrial y escalas con la innovación y la agilidad de una pequeña empresa, lo que creemos que esa sea una poderosa combinación.”
MT Solar planea comprar más cobots muy pronto para nuevas operaciones, como la manipulación de partes más grandes y más pesadas, lo que también reducirá algunas tareas de carga realizadas por los empleados. Como el gerente de operaciones, Gillin, comentó: "Tenemos un taller lleno de personas que tienen ideas basadas solo a lo que están expuestas.”