3. Kwaliteit is koning
De enquête toont aan dat fabrikanten technologie omarmen met een duidelijke focus op het voldoen aan de stijgende vraag en het ontwikkelen van zowel producten als outputs. Het verbeteren van de productkwaliteit, het verhogen van de productiviteit en het optimaliseren van de nauwkeurigheid zijn de drie belangrijkste redenen om nieuwe technologieën zoals robotica, digitalisering en AI te omarmen. Respectievelijk 54, 50 en 49 procent van de respondenten noemden deze drie als redenen om nieuwe technologieën te implementeren.
Er zijn natuurlijk ook andere redenen. 30 procent heeft dit gedaan om betere arbeidsomstandigheden voor werknemers te creëren, bijvoorbeeld door cobots de saaie, vuile en gevaarlijke taken te laten overnemen die mensen in 2024 eigenlijk niet meer zouden moeten doen – zoals het tillen van zware dozen op pallets. 26 procent vertelde ons dat ze investeren in technologie om duurzamer te worden. Gelukkig kunt u door te investeren in een robot of andere technologieën vaak meerdere van deze doelstellingen behalen.
Interessant is dat in onze enquête slechts 11 en 12 procent de moeilijkheid om de juiste werknemers aan te trekken als reden noemt voor het investeren in nieuwe technologieën – ondanks dat demografische projecties in veel landen een afnemend personeelsbestand voorspellen.
Echter, automatisering zal onvermijdelijk een sleutelrol spelen in de pogingen van bedrijven en overheden om een hoog niveau van productiviteit en concurrentievermogen te behouden wanneer bevolkingen en arbeidskrachten krimpen en het aantrekken van de juiste werknemers steeds moeilijker wordt. Ik verwacht dat dit aantal veel hoger zal zijn als we dezelfde vraag over 5 of 10 jaar opnieuw stellen.
4. ROI is de grootste zorg – maar het draait niet alleen om geld
Onze enquête toont duidelijk aan dat de grootste barrière voor het adopteren van nieuwe technologieën in de productie een zorg over Return on Investment (ROI) is. Fabrikanten willen natuurlijk prioriteit geven aan investeringen die maximale efficiëntie en waarde garanderen. Hier zijn snelle integratie, betrouwbaarheid, gebruiksgemak, precisie en flexibiliteit allemaal belangrijke factoren (dit is trouwens precies wat u krijgt wanneer u investeert in cobots).
Hoewel ROI de belangrijkste zorg is bij het overwegen van technologie-investeringen (32 procent), staat het niet alleen, en andere zorgen zijn bijna net zo algemeen. Dit zijn onder andere zorgen over bruikbaarheid, een gebrek aan interne expertise, zorgen over veiligheid en mogelijke verstoringen van bestaande operaties. Al deze "struikelblokken" worden genoemd door ongeveer 20 procent van de respondenten.
Dus, hoe kunnen technologie-aanbieders deze zorgen aanpakken? In de robotica hebben we een tweevoudige missie: we moeten de grenzen blijven verleggen van wat automatisering, digitalisering en AI kunnen oplossen, en tegelijkertijd moeten we oplossingen creëren die nog intuïtiever en eenvoudiger zijn, terwijl we de nodige training bieden om het vertrouwen in het bestaande personeel op te bouwen. Uiteindelijk, hoe geavanceerd robotica en AI ook worden, het menselijke element blijft van cruciaal belang.
Wilt u meer weten? Lees hier over het onderzoek en bekijk gedetailleerde diagrammen.