Inmiddels gaat er bijna geen dag voorbij waarop je niets hoort over de grote personeelstekorten in elke sector. Daarbovenop komt ook nog eens de vergrijzing en dat betekent dat de komende jaren het personeelstekort weleens zou kunnen blijven duren. Dit zorgt voor een hogere werkdruk, die we met behulp van cobots kunnen verlichten. We hebben dan wel experts nodig die ze kunnen aansturen en dat betekent dat we nu moeten investeren in cobots in het onderwijs.
Na de industriële revolutie werden robots voor het eerst ingezet om repeterende taken uit te voeren. Het implementeren van de industriële robots is vaak complex en heeft veel tijd nodig. De opvolger van de robot is de collaboratieve robot, die we ook wel cobot noemen, omdat deze met medewerkers kan samenwerken. Collaboratieve automatisering zorgt voor verlichting van de werkdruk voor de medewerkers en verhoogt tegelijkertijd de productiviteit. Een ander voordeel is dat een cobot gemakkelijk te programmeren is.
Gekwalificeerd personeel
Cobots hebben bovendien een korte set-up tijd. Door het lichte gewicht zijn ze gemakkelijk te verplaatsen en daardoor snel op een andere locatie in te zetten. Door de voortdurende software-updates en de beschikbaarheid van steeds nieuwe accessoires zijn cobots toekomstbestendig. In tegenstelling tot de traditionele robot is de cobot in staat om snel achter elkaar verschillende taken uit te voeren, waardoor de terugverdientijd korter is. Organisaties kunnen zo sneller reageren op marktontwikkelingen en hun winstgevendheid verbeteren.
In industriële en logistieke omgevingen zien we steeds meer collaboratieve robots op de werkvloer. De markt voor cobots groeit: in de Benelux zijn inmiddels meer dan 1.000 cobots in gebruik en dit aantal zal de komende jaren nog significant stijgen. De verwachting is dat 30% van alle verkochte robots cobots zullen zijn tegen 2027. Een toenemende vraag naar cobots betekent ook dat organisaties straks moeten beschikken over gekwalificeerd personeel dat hiermee overweg kan.
Voor eenvoudige taken is een cobot ook voor iemand zonder technische opleiding gemakkelijk te programmeren. Gaat het om complexe taken, dan is specifieke programmeerkennis wel vereist. Hoewel al veel technische opleidingen het vak robotica aanbieden, is er in het onderwijs nog niet veel aandacht voor cobots. In het bedrijfsleven zien we overigens wel dat er trainingen en cursussen voor het aansturen van cobots worden aangeboden.
Universal Robots Academy
Met de gratis online trainingen van de UR Academy kunnen bedrijven en onderwijsinstellingen robotica in het lesprogramma integreren. In de Universal Robots Academy staan de drie C’s centraal: content (inhoud), curriculum vitae (leerplan) en certification (certification). Het online opleidingsprogramma omvat dertien gratis e-learningmodules. Afhankelijk van de behoeften van de gebruiker kan iedereen hun ideale lesprogramma samenstellen. De focus van de trainingen en lessen ligt natuurlijk vooral op het programmeren van cobots.
Universal Robots biedt daarnaast de optie om een offline simulator te downloaden. Studenten kunnen in de simulatiemodus besturing voor de cobot ontwerpen. Daarnaast is de offline simulator eveneens nuttig op de werkvloer. Als de cobot moet worden ingezet voor nieuwe taken, kan je alles in de virtuele omgeving te testen. Functioneert de bedachte oplossing in de offline omgeving, dan werkt het ook op de werkvloer. Het voordeel is een zo kort mogelijke stilstand van de productie.
Hardware leerstation
Onderwijsinstellingen kunnen ook een volledig functionerende cobot in het klaslokaal zetten. Omdat een cobot van Universal Robots beschikt over 17 ingebouwde safety functies, is het niet nodig om deze in een veiligheidskooi te plaatsen. Elke leerling of student kan zo veilig in het praktijklokaal met een cobot werken.
Daarnaast biedt Universal Robots een hardware leerstation: dit bestaat uit een cobot en twee transportbanden - alles in mini-formaat. Ondanks de geringe afmetingen, werken zowel de cobot als de transportbanden zoals in het echt. Dit betekent dat onderwijsinstellingen die geen budget hebben voor een echte cobot via een hardwarestation toch een volledige set-up kunnen bieden waarmee studenten kunnen oefenen.
Naast de online trainingen, kunnen geïnteresseerden ook in de authorized training centers van Gibas Automation (NL) en Industrial Cobotics (BE) lessen volgen. In de trainingscentra bieden gecertificeerde trainers een samengesteld lesprogramma dat bestaat uit de basis van het cobotprogrammeren, scripttrainingen, industriële communicatie en veiligheidstrainingen.
Via het uitgebreide trainings- en opleidingsmogelijkheden draagt Universal Robots bij aan het vergroten van kennis en vaardigheden over cobots. Wie meer wil weten over de mogelijkheden, kan via deze link meer te weten komen: https://www.universal-robots.com/nl/academy/
Bekijk hieronder hoe het ROC Mondriaan in Delft een cobot van Universal Robots gebruikt voor hun opleiding Technicus Engineering: