04
Implementare cu ușurință
Entuziasmul de la MT Solar a crescut chiar înainte de sosirea cobotului, ducând la o primă dimineață „foarte interesantă”, își amintește Jordan: „Robotul apare în camion și, bineînțeles, sunt foarte încântat de el. Ies din birou și văd angajați care deja tăiau folia de pe robot și se pregăteau să instaleze ceva. Am zis: „Stați puțin! Vreau să mă joc!”. În după-amiaza acelei zile am început să producem piese de schimb”, spune Jordan.
Cel mai bun lucru la acest sistem este că nu trebuie să fii un om de știință pentru a-l folosi, spune directorul de operațiuni al MT Solar, Mike Gillin, sudor certificat la MT Solar: ”Sunt sudor de meserie, dar nu știam nimic despre roboți și nu mă pricep prea bine la calculatoare. Curiozitatea m-a atras către robot și am fost foarte surprins de cât de ușor a fost să îl înțeleg.”
Barieră de intrare redusă
Finanțarea flexibilă și opțiunile de închiriere cu posibilitatea de cumpărare oferite prin Vectis Automation au permis MT Solar să testeze întregul sistem fără un angajament financiar mare la început. „Acesta este un sistem pe care îl pot închiria sau lua în leasing pentru o perioadă foarte scurtă. Îmi pot permite asta. Dacă nu funcționează, nu pierd nimic. A fost foarte ușor pentru noi să începem”, spune Jordan. Rentabilitatea tangibilă a sistemului este clară, deoarece adaugă încă un sudor în echipă, adaugă Jordan, ceea ce oferă „o rentabilitate foarte curată de un an și jumătate, doi ani, doar din punct de vedere al economiilor de forță de muncă.” Rentabilitatea intangibilă este „probabil și mai valoroasă”, observă Jordan, deoarece cobotul a avut „un impact foarte mare atât asupra clienților, cât și asupra moralului angajaților”.
Repetabilitate, calitate îmbunătățită și competitivitate sporită
Sudarea umană poate tolera - și aduce cu cea - o mulțime de variații, spune managerul de operațiuni, Gillin, mai ales atunci când vine vorba de munca monotonă și când se bazează pe „degetul mare calibrat”. „Am produs până la 7.500 de piese mici pe parcursul unei ierni. Când un operator trebuie să facă acest lucru încontinuu, ajunge să se sature, iar unele dintre aceste piese ajung să fie rebuturi”, spune Gillin. Cobotul sudor efectuează acum această muncă repetitivă.
Pentru proprietarul Jordan, sistemul oferă repetabilitatea pe care producătorii o doresc și ajută MT Solar să mențină o calitate constantă a produselor: „Clienții noștri sunt întotdeauna încântați când le spunem: Hei, știți, piesa aceea a fost sudată pe un robot. Se duc să o monteze și arată exact la fel ca ultima și sunt de înaltă calitate”, spune Jordan. „Cred că sistemul Universal Robots cu Vectis este cel mai bun pe care l-am întâlnit. Este minunat.”
În plus, consistența și flexibilitatea sistemului permite MT Solar să concureze cu marile corporații”, spune Jordan. „Ne permite să combinăm calitatea și scalabilitatea industrială cu inovația și agilitatea unei companii mici, ceea ce credem că este o combinație extrem de puternică.”
MT Solar plănuiește să achiziționeze în curând mai mulți coboți pentru sarcini noi, cum ar fi manipularea pieselor grele și mai mari, ceea ce va ușura, de asemenea, o parte din operațiunile de ridicare efectuate de angajați. După cum spune directorul de operațiuni, Gillin: „Avem un atelier plin de oameni care vor veni cu idei doar pe baza expunerii lor la acest cobot.”