Höga elkostnader och risk för elbrist är något som präglar vår vardag, det skrivs spaltmeter i tidningar, det debatteras och många gör vad de kan för att spara el och hitta hållbara lösningar. Det gäller både privatpersoner och företag, och det är något som påverkar verksamheter och inte minst produktioner när tillverkarna granskar processer för att undvika en skyhög energiräkning. Universal Robots (UR) kollaborativa robotar, cobotar, kräver mindre el jämfört med traditionella industrirobotar, men exakt hur energieffektiva är de och kan de hjälpa till att spara på el?
COBOTAR KRÄVER MINDRE STRÖM ÄN TRADITIONELLA INDUSTRIROBOTAR
När man jämför traditionella industrirobotar och cobotar är den fysisk storleken en uppenbar skillnad. Cobotar är utformade för att fungera tillsammans med människor, och av den anledningen är de mycket mindre och lättare. Som ett resultat av det använder URs cobotar mindre el än traditionella industrirobotar, som vanligtvis använder trefaskraft.
COBOTAR ANVÄNDER LIKA LITE ENERGI SOM EN HUSHÅLLSMIXER
En cobot använder det mesta av sin strömförbrukning för att hålla sig uppe. Visste du att URs cobotar bara kräver samma mängd ström som dina vardagliga hushållsapparater? UR3e förbrukar bara i genomsnitt 100W, vilket är samma mängd energi som en genomsnittlig stationär dator eller det som en person kan producera när man cyklar. En UR5e och den senaste generationen spelkonsoler använder båda cirka 200W. Med en genomsnittlig strömförbrukning på 350W, samma mängd effekt som en hushållsmixer, kan UR10e och UR16e bära 12,5 respektive 16 kilo. Universal Robots senaste tillskott, UR20, kan bära en nyttolast på 20 kilo med 500W, samma mängd effekt som de mest effektiva tvättmaskinerna.
DU KAN KÖRA EN COBOT FRÅN UR I DITT EGET HEM
Till skillnad från traditionella industrirobotar kan en cobot från UR anslutas till samma typer av uttag som finns i varje hem. En cobot kan till och med drivas av batterier, och alla cobotar från UR finns i en DC-version som inte behöver anslutas till ett uttag. Batteriet i en autonom mobil robot (AMR) från MiR, Universal Robots systerföretag, kan driva en cobot om den är monterad ovanpå AMRn.
OPTIMERA PRODUKTIONEN SAMTIDIGT SOM DU UNDVIKER ENERGISLÖSERI
Hur kan du se till att coboten används till sin fulla potential samtidigt som du undviker energislöseri? Coboten använder lite ström, men det finns mer att göra. Cobotar från UR är redan optimerade när det gäller körtid för att vara energieffektiva. När du skapar ett nytt program för coboten, är det ändå värt att överväga hur snabbt roboten accelererar och att bara programmera den så att den går så fort som den behöver gå. UR+-ekosystemet erbjuder ett brett utbud av fjärrövervakningslösningar, som gör det möjligt för användare att på distans optimera hur deras cobotar presterar, det minskar antalet resor och ökar flexibiliteten av när och hur ofta justeringar kan göras. Även om cobotar förbrukar lite ström kan en enkel "på och av" -knapp programmeras under längre perioder när cobotarna inte används. Du kan även minska elförbrukning då produktionshallar inte behöver använda el för belysning eller uppvärmning under nätter när cobotar arbetar ensamma.