En billig investering
Mycket har hänt de senaste åren när det gäller processer och logistik inom livsmedelsindustrin. Ofta ser man cobotar i täten för de spännande förändringarna – oavsett om de skannar varor, packar ägg, spritsar bakverk eller lägger mat i förpackningar.
Robotarmar som Universal Robots UR3, UR5 och UR10 är en billig investering jämfört med många andra automatiseringslösningar. De är smidiga, små och lätta, och den enkla programmeringen gör att företag kan använda dem för många olika uppgifter. Låt cobotar ta över de mest monotona – och tråkigaste – arbetsuppgifterna, så att medarbetarna istället kan ägna tid åt mer kvalificerade uppgifter.
Nordic Sugar AB i skånska Örtofta är en av Europas största sockertillverkare. De har valt att automatisera några av de mest repetitiva arbetsuppgifterna inom produktionen, nämligen att plocka behållare med sockerprover och skanna streckkoder. Arbetet gjordes tidigare manuellt, men sköts numera av tre UR5-robotar med hjälp av ett pneumatiskt gripdon och en streckkodsläsare monterad på robotarmen. Under en säsong hanteras cirka 45 000 behållare. Nu kan livsmedelsteknikerna på sockerbruket istället koncentrera sig på processoptimering, vilket förbättrar den totala effektiviteten ytterligare.
Känsliga robothänder
Inom livsmedelsindustrin är en viktig kvalitetsaspekt att all bearbetning och hantering sker enhetligt och noggrant. Det krävs försiktighet och precision att lyfta och hantera förpackade livsmedel och att förbereda dem för transport – uppgifter som cobotar är idealiska för.
På det italienska företaget Cascina i Spirano Bergamo packas mer än 2,5 miljoner ägg varje dag. På de fyra förpackningslinjerna står UR5-robotar och arbetar sida vid sida med de anställda. Med hjälp av gripdon lyfter cobotarna försiktigt upp äggbrickorna från transportbandet och staplar dem försiktigt i kartonger. De största lådorna innehåller 1 440 ägg. Tidigare packade man för hand, men det var ett monotont arbete i dåliga arbetspositioner. Nu programmerar medarbetarna istället robotarna och varje robot har fördubblat förpackningskapaciteten.
Konditorrobot
På danska Odense Marcipans konditori experimenterar man med att låta en nyinköpt robot spritsa kransekage, dekorera cheesecake eller sätta chokladglasyr på toscakakor. Alltihop enkla, repetitiva uppgifter som tidigare hanterats av konditoriets anställda.
Odense Marcipan har ännu inga industrirobotar i själva fabriken, men har planer på att använda erfarenheterna från konditorroboten till förpackningslinjerna, som kräver mycket flexibilitet. Odense marsipanfabrik hanterar upp till 700 artikelnummer, vilket hittills har gjort det svårt att automatisera packningen. Men cobotar från Universal Robots kan öppna nya dörrar.