Sparade pengar, ökad konkurrenskraft och minskad belastningen på miljön – det är några av fördelarna med att energieffektivisera produktionen. Det handlar både om att använda mindre el och att använda den på ett smartare sätt.
El kan sparas genom små förändringar och ett ändrat beteende. När kostnader sänks samtidigt som produktionen hålls i gång, blir företagen mer konkurrenskraftiga. Smartare energianvändning leder även till minskad miljöpåverkan och ett mer hållbart samhälle. Belysning, temperatur och rutiner för maskiner – är tre av fem punkter som Tillväxtverket tar upp i sina tips för att företag ska bli mer energieffektiva. Ola Mellström, Universal Robots försäljningschef i Sverige, tipsar om hur en cobot kan bidra till en mer energieffektiv produktion.
- Använd rätt utrustningen. Det mest uppenbara är att helt enkelt anpassa vilka maskiner du använder utifrån uppgiften. Många uppgifterna kan genomföras med en cobot istället för en traditionell industrirobot, detta sparar energi då en cobot använder mycket mindre el. Anledningen till det är att den är lättare, mindre och går på 220 istället för 3-fas. En cobot från Universal Robots dra inte mer än vanliga hushållsmaskiner som en mixer, tvättmaskin eller dator.
- Anpassa produktionen till när elen är billig. Genom att låta produktion ske och maskinerna jobba när elen är billig, kan du spara pengar och minska risken för akut elbrist. Priset på el styrs av tillgång och efterfrågan vilket gör att de dyraste eltimmarna oftast ligger på morgonen samt sen eftermiddag och under kvällen. Coboten kan arbeta även när det inte är någon personal på plats då den är förprogrammerad och den stängs av automatiskt om något oväntat sker. Det gör att produktionen ske till exempel på nätter och helger när det är lägre efterfrågan på el.
- Sänk temperatur och släck lamporna. Belysning är nödvändigt, rent av livsviktigt, när du har personal på plats. Om du väljer att ha produktionen i gång till exempel natten utan personal på plats, så kallad light out production, kan du minska energiförbrukningen ytterligare eftersom produktionshallar då kan vara nedsläckta och det kan vara lägre temperatur i lokalen.
- Använd inte mer än du måste. Cobotar från Universal Robots är redan optimerade när det gäller körtid för att vara energieffektiva. När du skapar ett nytt program för coboten, kan det ändå vara värt att överväga hur snabbt roboten accelererar och hur snabbt den ska gå, du kan enkelt programmera om den utifrån era behov för att minska energiförbrukningen ännu mer om ni ser att det inte påverkar er produktivitet och konkurrenskraft nämnvärt.
- Stäng av när du inte använder coboten. Med hjälp av fjärrövervakningslösningar är det möjligt för användare att på distans optimera hur coboten jobbar. Även om cobotar förbrukar lite ström kan en enkel "på och av" -knapp programmeras under längre perioder när cobotarna inte används. Den 23 januari i år lanserades en ny funktion som gör att coboten automatiskt går in i strömsparläge eller stänger ner sig efter 8 minuters inaktivitet.
Att spara energi är viktigt för hela samhället och ett ansvar alla måste ta, även företagen. Universal Robots strävar efter att ständigt utveckla sina produkter för att bidra till mer lönsamhet för kunder och mindre miljöpåverkan, så fler smarta energisparande lösningar kommer garanterat se dagens ljus inom kort.