• Varför är det fördelaktigt för små och medelstora företag (SMF) att automatisera processer? De slipper tidskrävande, repetitiva och potentiellt farliga manuella processer samtidigt som de förbättrar kvaliteten och effekten utan att behöva betala extra arbetskostnader.
• Vilka är de första steg som små och medelstora företag bör ta? Först måste du vara tydlig med vad du ska använda din svetsautomatiseringsapplikation till. För det andra måste du göra en grundlig riskbedömning på arbetsplatsen innan du väljer och implementerar din robotlösning.
Automatisering av små och medelstora företag är helt avgörande för tillverkningssektorn, och vi går in i en spännande tid av innovation och anpassning. Företag med färre än 250 anställda och mindre än 50 miljoner euro i årlig omsättning utgör den stora majoriteten av företagen inom tillverkningssektorn – och robotar och automatiseringslösningar som är perfekta för små och medelstora företag ger enorm potential för dessa företag. Kollaborativa robotar (cobotar) är ett av de bästa verktyg som finns. De kan hjälpa små och medelstora tillverkningsföretag att introducera automatiserad svetsning på ett mer kostnadseffektivt sätt och kompetensutveckla teamen på ett effektivt sätt. Här finns allt du behöver för att komma igång.
EN NYBÖRJARGUIDE
Tillverkningsindustrin befinner sig mitt i en viktig förändringsprocess. Med arbetskraftsbrist, störande teknologier och nya kommersiella påfrestningar vänder sig små och medelstora företag till automatisering för att hjälpa dem att göra mer med mindre och skala upp sina verksamheter. Genom att automatisera små och medelstora företag kan man eliminera tidskrävande, repetitiva och potentiellt farliga manuella processer, förbättra kvaliteten och få mer arbete gjort utan att behöva betala extra arbetskostnader.
Det är föga förvånande att alltfler små och medelstora företag funderar på att använda en liten robotarm för att ta sig an några av tillämpningarna inom produktionen. Svetsning är ett område där en cobotbaserad automatiseringsapplikation kan tillföra verkligt värde på relativt kort tid.
Att på ett framgångsrikt sätt automatisera arbetsflöden som tidigare sköttes manuellt kräver effektiv planering och förberedelser av ditt team. Här följer några tydliga steg för dig att följa som ser till att implementeringsprocessen går så smidigt som möjligt, särskilt om du fortfarande är relativt ny inom automatisering.
VILKEN TYP AV AUTOMATISERING BEHÖVER DU?
Innan implementeringen kan påbörjas är det viktigt att få organisatoriskt stöd från både ledningen och teamen. Ett misstag som många företag gör när de vill implementera automatisering av små och medelstora företag är att fokusera nästan helt på den tekniska sidan av ekvationen. Men att se till att personalen är ombord och engagerad är också viktigt.
Som ett nästa steg måste du vara tydlig med vad du behöver få ut av din automatiserade SME-svetslösning. Din bärbara robotarm är ett verktyg och för att utnyttja den på bästa sätt måste du veta vad du vill att den ska göra. Din automatiseringsstrategi bör matcha din övergripande affärs- och verksamhetsstrategi – som att minska driftskostnaderna på lång sikt eller öka produktionen.
GÖR EN RISKBEDÖMNING
Även om cobotar vanligtvis inte kräver de extra säkerhetsfunktioner som traditionella industrirobotar gör, exempelvis säkerhetsburar, är de fortfarande maskiner och måste behandlas med försiktighet. Vår e-serie med cobotar har en rad inbyggda säkerhetsfunktioner, men du bör ändå tänka på vilken påverkan rörliga delar, vassa kanter och svetsbrännare kommer att ha för hälsan och säkerheten på din arbetsplats.
VÄLJ DIN COBOT
Våra e-Series-cobotar har en rad maximalt tillåtna nyttolaster och räckvidder så att du kan matcha din investering med dina affärsbehov. I den mindre änden av skalan finns UR3e som har en maximal nyttolast på 3 kg, en vikt på 11,2 kg och en räckvidd på 500 mm. UR20 däremot klarar upp till 20 kg och har en räckvidd på 1 750 mm.
STÄLL OM DIN ARBETSPLATS
En av de stora fördelarna med cobotar utöver flexibiliteten är deras lilla fotavtryck. Tillsammans med det faktum att du vanligtvis inte behöver de storskaliga säkerhetsburar och andra säkerhetsfunktioner som traditionellt förknippas med industrirobotar betyder detta att du kanske inte behöver designa om din befintliga arbetsyta helt och hållet.
En annan sak att tänka på är att din robotarbetscell sannolikt kommer att bestå av mer än bara din cobotarm och ett bord. När man tar hela svetscykeln i beaktande börjar man snabbt inse att fler komponenter kan behövas. Här är några saker du kan behöva tänka på:
• strömförsörjningen
• kablar och matningsledningar för skyddsgaser
• multi-arm eller linjär axel för positionering
Det är viktigt att du alltid prioriterar säkerheten. Automatiserade svetsningsapplikationer kan ha stora affärsfördelar, men de eliminerar egentligen inte några av de risker som är förknippade med manuell svetsning. Det finns fortfarande en risk – särskilt kring exponering för rök, svetsstänk, närhet till andra faror och själva brännaren.

MT Solar övervann bristen på arbetskraft och befriade nuvarande personal från repetitiva svetsuppgifter samtidigt som de lyckades hantera en 300 % ökning av efterfrågan genom att implementera en DIY Vectis Cobot Welding Tool som drivs av en Universal Robots UR10e kollaborativ robot.
UTBILDA DITT TEAM
Tyvärr fastnar automatiseringstanken ofta kring idén om att automatiseringens huvudsakliga roll är att ersätta mänskliga arbetare. På Universal Robots anser vi att automatiseringens huvudsakliga roll är att befria arbetare från de tråkiga, smutsiga och farliga uppgifter som har definierat tillverkning i århundraden. En stor del av detta är att använda din automatiserade svetsapplikation som ett utbildningsverktyg för att vidareutbilda din personal och bygga upp deras erfarenhet av att implementera, övervaka och underhålla din robotarbetscell.
Ett viktigt led i förändringsarbetet är att se till att man har personer som anammar tekniken i ett tidigt skede samt automatiseringsförkämpar. Detta kan vara de individer som verkligen vill ta ansvar för automatiseringsprocessen, och de kan vara en avgörande resurs när det handlar om att väcka intresse och även ge ytterligare användarutbildning. Vi anser att utbildning är avgörande för framgången för alla svetsautomatiseringsprojekt – och naturligtvis hjälper vi dig gärna att se till att du får rätt resultat. Du hittar en rad såväl inledande som mer avancerade cobot-utbildningar i vår UR Academy.
DEN PERFEKTA TIDEN ATT BÖRJA ÄR NU
Automatisering är inte längre bara något stora företag kan implementera – det håller gradvis på att bli normen inom tillverkningssektorn. En cobotbaserad svetslösning hjälper inte bara små och medelstora företag att arbeta mer effektivt utan också att bli mer konkurrenskraftiga. Genom att följa stegen som anges i den här artikeln kan företag hjälpa till att maximera värdet av sina investeringar och lägga grunden för år av hållbar tillväxt.
Tveka inte att kontakta oss om du vill prata med någon i vårt team.