Metal ve makine endüstrisinde faaliyet gösteren ABD’li All Axis Machining, eski makinelerinin yaptığı işlemleri otomatikleştirmek amacıyla robot arayışına girdi. Operasyonları robotik otomasyona geçirmenin önündeki en büyük engellerden biri All Axis makinelerinin, geleneksel endüstriyel robotlara bağlanacak ara yüzlere sahip olmayan eski ekipmanlar olmasıydı. Şirket, Universal Robots+ platformu seçenekleriyle entegrasyonu sağlayabileceklerini keşfederek altı farklı işlemi otomatikleştirdi. Şirketin yetkilisi, “Ayrıca endüstriyel robotların etrafında güvenlik bariyer olması gerekiyor. Biz tek bir görev için bir robotu kullanmak için sahip olduğumuz alanımızdan da vazgeçmek istemiyorduk ” diyerek alan tasarrufu sağlayan bir çözüm de aradıklarını ifade etti.

ZIMPARALAMA, ÇAPAK ALMA, KALİTE KONTROL COBOT'LARLA OTOMATİKLEŞTİRİYOR
Geleneksel robotik seçeneklerini değerlendiren, Texas merkezli makine şirketi All Axis, UR kolaboratif robotlarının bir çözüm olabileceğini fark etti. Şirket sahibi, CNC makinelerinin çalışması, zımparalama, çapak alma, kalite kontrol, lazerli işaretleme ve kablo EDM işlemlerinin UR kolaboratif robotlarıyla otomatikleştirildiği bir şirketi gezerken, “Universal Robots’un tanıtımını gördük ve UR cobot’larının eski makinelerimizin kontrollerine kolayca entegre olabileceğini anladık” dedi.

COBOT'U DİĞER ŞİRKETLERE DE ÖNERMEYE BAŞLADI
Şirket, Universal Robots’un UR+ platformu üzerinden açık entegrasyon mimarisini keşfettikten sonra, altı farklı operasyonunu hızla Universal Robots kolaboratif robotlarla otomatikleştirdi. Kurulum o kadar başarılı oldu ki All Axis, Universal Robots’un iş birliğine dayalı robot entegrasyon hizmetlerini diğer makine şirketlerine de önermeye başladı.
UnIversal Robots+ GELİŞTİRİCİSİ OLMAK İÇİN UR WEB SİTESİNE KAYDOLUN
All Axis’in cobot’larla makineleri bağlarken TCP/IP, Ethernet, Modbus ve Profinet gibi protokolleri kullandığını ifade eden Genel Müdür şöyle devam ediyor: “Teknoloji açısından bakıldığında bütün bu imkânlara sahip olmak harika. Mevcut sistemlerimizle entegrasyon için herhangi bir başka yardım ve ayrıca ek bir maliyet de gerekmiyor. Bir avantajı da özel lisans anlaşmaları için ekstra ödeme yapma zorunluluğu yok. Hepsi Universal Robots’un iş birliğine dayalı robotunun satın alımına dahil. Universal Robots+ Geliştiricisi olmak da mümkün ve bunun için yapmanız gereken tek Universal Robots web sitesine kayıt olmanız ve gereken ögeleri indirmeniz”.

MAKİNELERİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ 8 SAATTEN 20 SAATE ÇIKTI
All Axis ilk Universal Robots 10 cobot’unu aldığında, şirketin elinde, mevcut personelle bir makinede dört-beş aylık çalışma sürecinde tamamlanacak bir iş vardı. “O noktada yeni personel almamız mümkün değildi, biz de robotu aldık. CNC makinesine koyduk. Makineden kazandığımız ek zaman sayesinde o parçayı neredeyse iki buçuk ay erkenden tamamladık” şeklinde konuşan firma sahibi, “Yalnızca o işten yüzde 60 kâr elde etmiştik. Yatırımın hızlı geri dönüş süresi yaklaşık dört aydı. Makinelerimizin çalışma süresi günde sekiz saatten yaklaşık 20 saate çıktı” diyerek Universal Robots’un insanla iş birliğine dayalı kurdukları otomasyon çözümünün getirdiği avantajları ile elde ettikleri kazançları dile getirdi.

ÜCRETSİZ ONLINE EĞİTİM VEREN UR AKADEMİ İLE ROBOTUNUZU KENDİNİZ PROGRAMLAYIN
All Axis, kısa süre içinde UR10’un 50 mikronluk hassasiyetinin lazerli işaretleme, CNC’ler, zımparalama ve çapak temizlemede büyük önem taşıdığını da keşfetti. “Biz zımparalamayı tamamen elle yapıyorduk. Elde kullanılan zımparalama aletlerinin tam anlamıyla düzgün olmamasının yol açtığı izlerden kaçınmak her zaman mümkün olmuyordu” diyen yetkili, şunları aktarıyor: “UR10’la üretilen parça kusursuz biçimde düzdü. Operatörlerimiz artık bu uğraştırıcı işlemi gerçekleştirmekten kurtuldu. Şimdi UR Akademi üzerinden aldıkları ücretsiz online eğitimin ardından cobot’u kendileri programlayıp çalıştırabiliyorlar”
UnIversal Robots COBOT'LARININ ESKİ MAKİNELERLE ENTEGRE EDİLMESİ ABD ÜRETİM SEKTÖRÜNÜ İLERİ TAŞIYACAK
Universal Robots cobot’u kullanmaya başladıktan altı ay sonra, All Axis yönetimi yeni keşfettikleri bu uzmanlık alanının benzer engellerle karşı karşıya olan diğer makine şirketlerine de kolayca uygulanabileceğini fark etti. Bunun ardından, metal üretimi endüstrisinde Universal Robots cobot çözümlerinin anahtar teslim entegrasyonu üzerine All Axis Robotics adında yeni bir şirket açan Genel Müdür şöyle diyor: “Aniden bu alanda yeni bir iş kolunun ortaya çıktığını gördük. Universal Robots kolaboratif robotlarının eski makinelerle entegre edilmesi ABD’de üretim sektörünü ileri taşıyacağına inanıyoruz”.