Büyük şirketler, üretim süreçlerini otomatikleştirme kararı aldıklarında karmaşık ve genellikle pahalı endüstriyel robotları kullanıyorlardı. Ancak günümüzde birçok büyük şirket, giderek artan bir şekilde kolaboratif robot (cobot) kullanma eğilimi gösteriyor. Bu teknoloji, mevcut üretim yapılarını nasıl geliştirebiliyor ve otomasyonu nasıl hızlandırıyor? Universal Robots Satış Operasyon Yöneticisi Stacey Moser, büyük şirketlerin cobot teknolojisine yönelmesinin beş nedenini şöyle sıralıyor:
COBOT, GELENEKSEL ENDÜSTRİYEL ROBOTLARI TAMAMLIYOR
Geleneksel endüstriyel robotlar, birçok şirket için üretim süreçlerinde önemli bir rol oynamış olsa da büyük şirketler şimdi otomasyonu artırma ve daha fazla esneklik arayışındalar. Cobot'ların çekici özelliklerinden biri, mevcut üretim sistemlerine kolayca entegre edilebilmeleridir. Ayrıca, kompakt yapıları ve dar alanda kurulabilme avantajlarıyla fabrikada büyük değişiklikler yapmadan cobot entegrasyonu genellikle mümkündür. Universal Robots'un cobot’ları, endüstri standartlarında bir kullanıcı ara yüzü sunarak entegrasyon sürecini hızlandırır. Bu ara yüz, büyük ölçekli üretimler için gerekli olan ProfiNet, ProfiSafe ve diğer Ethernet tabanlı protokollerle uyumludur.

Özellikle dikkat çekici olan nokta, cobot’ların geleneksel endüstriyel robotlarla birlikte çalışabilmesidir. Örneğin, Stellantis gibi otomobil üreticileri, üretimin farklı aşamalarında cobot’ları kullanıyorlar. Bu kolaboratif robotlar, mevcut endüstriyel robotlarla donatılmış bir fabrikada yağ dağıtımı gibi görevlerle üretkenliği maksimize etmiştir. Bu yaklaşım, kaliteyi artırmış, güvenliği sağlamış ve üretimde beklenmedik kesintileri sıfıra indirmiştir.
COBOT, NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ EKSİKLİĞİNE ÇÖZÜM SUNUYOR
Büyük şirketler de diğer şirketler gibi nitelikli iş gücü eksikliğinden etkileniyor, mevcut ortamda çalışanları çekmeye ve elde tutmaya yönelik çaba göstermek zorunda kalıyorlar. Yapılan yeni araştırmalar, büyük şirketlerin çalışanları bünyelerinde tutma konusunda ciddi zorluklarla karşılaştığını ortaya koyuyor.
Cobot’lar, yeni çalışanlar işe almadan üretimi ve geliri artırmak konusunda şirketlere yardımcı olabilir ki bu da rekabetçi bir iş piyasasında oldukça cazip bir avantajdır. Aynı zamanda, cobot’lar tekrarlayan ve fiziksel olarak zorlayıcı görevleri üstlenerek çalışanları rahatlatır ve daha güvenli iş ortamları oluşturur. Bu da çalışanların daha anlamlı görevler için zamanlarını kullanmalarına olanak sağlar. Büyük firmaların bu avantajları deneyimleyerek zorlu bir iş gücü piyasasında ihtiyaç duydukları insanları çekme ve elde tutma şansını artırıyor.
COBOT, TAŞINABİLİRLİK VE ESNEK ÜRETİM OLANAĞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Cobot’lar, geleneksel endüstriyel robotlarda bulunmayan bazı önemli özelliklere sahiptir. Kullanıcı dostu ara yüzüne sahip olmaları ve özel programlama bilgisine ihtiyaç duymamalarıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca, kolayca görevler arası taşınabilirler ve esneklikleri, birçok şirket için değerli bir özelliktir. Birçok büyük şirket başlangıçta bir cobot'u belirli bir görev için satın alırken cobot'ların sunduğu esnekliği artan sayıda şirket, farklı görevlerde değerlendirmektedir.
Cobot’lar, üretim ihtiyacına göre pozisyonları ve rolleri kolayca değiştirilebilirler. Tavana asılabilir, hareketli bir araca monte edilebilir veya mobil bir robota entegre edilebilirler. Çok sayıda program saklanabilir ve yeniden kullanılabilir, böylece üretimde yapılacak ayarlamalar ve değişiklikler kolayca yapılabilir hale gelir. Bu özellik, cobot’ların tasarımının bir parçasıdır ve büyük şirketlerin esnekliği kullanma isteği, modüler üretim yaklaşımlarına yönelmeleriyle paraleldir. Bu da kişiselleştirme talebine ve belirsiz pazar koşullarına yanıt verme çabalarını destekler.
TEKNOLOJİK GELİŞMELER, COBOT TEKNOLOJİSİ İÇİN DE YENİ FIRSATLAR YARATIYOR
Cobot’lar piyasaya çıktıkları günden bu yana, teknoloji hızla ilerliyor. Özellikle son birkaç yılda endüstriyel otomasyonda makine öğrenimi ve yapay zekâ alanında büyük bir değişim yaşandı ve cobot’lar bu değişimin öncüleri arasında yer aldı.
Büyük şirketler, bu yeni fırsatları değerlendirmek için iyi bir konumda bulunuyorlar. Cobot’ları, yeni olanaklarla birleştirerek üretim eğilimlerini belirlemeye ve verimliliği artırmaya başladılar. Cobot’ların yapay zekâ ve makine öğreniminin birleşimi, daha önce imkânsız olarak görülen zorlu görevleri çözmeye devam edecek.
COBOT, OTOMASYONA GEÇMEK İSTEYEN ŞİRKETLERE KOLAYLIK SUNUYOR
Büyük şirketlerin de diğer şirketler gibi iş birliğine dayalı robotlara yönelmelerinin sebebi üretkenliği artırma ve kaliteyi geliştirmek istemeleridir. Cobot’lar, tüm şirketlere yardımcı olabilir, zaman tasarrufu sağlayabilir, 7/24 üretim yapmalarına olanak tanıyabilirler. Cobot’ların hassasiyeti, daha yüksek tutarlılık ve daha istikrarlı ürün kalitesi sunabilir. Bu da bir cobot’a yapılan yatırımın hızla geri dönmesi anlamına gelir.
Örneğin, Avusturya'daki Melecs EWS, özel bir tutucuyla donatılmış UR5 bir cobot kullanarak devre kartlarının paketlenmesini önemli ölçüde iyileştirdi ve üretkenliği %25 artırdı. Birden fazla adımı hatasız bir şekilde gerçekleştirebilen bu endüstriyel robot kolu, üç vardiya boyunca çalışarak şirketin yılda iki milyon devre kartını paketlemesine olanak tanıdı. Bu, cobot’un üretkenliği nasıl artırabileceğinin açık bir göstergesidir.
Universal Robots olarak üretim ortamlarında otomasyonu basitleştiren ve dijitalleştiren cobot teknolojisini uygulamak isteyen üretici şirketlerle aktif olarak çalışıyoruz. Güçlü partner ekosistemimizle birlikte, çeşitli fabrikalarda üretimi artırarak nitelikli iş gücü eksikliğine çözüm getiriyoruz. Cobot teknolojisinin üretim şirketleri için büyük bir potansiyel taşıdığı açıktır.